text.skipToContent text.skipToNavigation

Suchergebnisse für „des“

Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um: des

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen

Sie filtern nach:
Filtern nach:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • Hohe Wasserstoffreinheit für Brennstoffzellen

    Warum die Probenahme an der Betankungsdüse für zuverlässige und konforme Wasserstoffsysteme entscheidend ist Im Zuge des globalen Wandels hin zu einer saubereren und nachhaltigeren Energielandschaft hat sich Wasserstoff zu einer entscheidenden Kraftstoffalternative für die Dekarbonisierung von Verk...

  • Wie die Betreiber von zwei großen Raffinerien die Herstellung von Benzingemischen und damit verbundene Herausforderungen meistern konnten

    Millioneneinsparungen durch reduzierte Kosten bei der Herstellung von Benzingemischen Für Raffinerien, die gebrauchsfertige Benzin- und Dieselkraftstoffe herstellen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese den vorgegebenen Spezifikationen entsprichen. Der Herstellungsprozess von Benzingemis...

  • Dampfdruckkurven: Phasendiagramme für Verdampfung

    Phasendiagramme für Dampfdruckkurven In erster Linie werden Phasendiagramme von Chemikern im Labor genutzt. Doch auch für Ingenieure und Anlagenbetreiber, die mit Probenanalysen betraut sind, erweisen sich diese Tools als äußerst hilfreich. Bei einigen Analysesystemen muss eine flüssige Probe vor d...

  • Korrosionsbeständige Werkstoffe

    Korrosionsbeständigkeit und Prüfung von Werkstoffen Eine Offshore-Plattform kann aus nahezu 15.000 m Rohren, über 20.000 Fluidsystemkomponenten, 10.000 Verschraubungen und 8.000 mechanischen Anschlüssen bestehen. Daher sollte bei der Wahl des Werkstoffs unbedingt darauf geachtet werden, dass diese ...

  • Welche Arten von Rohrverschraubungen gibt es?

    Worauf es bei der Auswahl von Rohrverschraubungen mit geringem Durchmesser wirklich ankommt In Fluidsystemen sollte bei der Auslegung und Konstruktion von Verschraubungen stets auf höchste Zuverlässigkeit gesetzt werden – insbesondere bei Verschraubungen mit geringem Durchmesser . Diese kommen an w...

  • Die Auswahl eines geeigneten Druckreglers

    Was ist ein Druckregler und wie gelingt die Auswahl eines geeigneten Produkts? Druckregler sind in vielen industriellen Fluid- und Analysesystemen ein wichtiger Baustein. Sie tragen bei Veränderungen im System dazu bei, dass immer der richtige Druck bzw. der benötigte Durchfluss herrscht. Damit ein...

  • Leitfaden für die Instandhaltung und Wartung von Ventilen

    Leitfaden zur Instandhaltung und Wartung von Industrieventilen Best Practices für die Instandhaltung und Wartung von Ventilen in industriellen Fluidsystemen Ventile zählen zu den wichtigsten Komponenten in industriellen Fluidsystemen, da sie den Durchfluss im System optimal steuern und aufrechterha...

  • Leckageerkennung und Inspektion in Fluidsystemen

    Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Da Fluidsystembetreiber für einen sicheren und profitablen Anlagenbetrieb verantwortlich sind, können selbst kleinste Leckagen ein Problem darstellen. Erfahren Sie, wie und warum Lecka...

  • Praxisleitfaden für Systeme und Methoden zur Gasprobenahme

    Praxisleitfaden für Systeme und Methoden zur Gasprobenahme Matt Dixon , Senior Principal Design Engineer, Swagelok Um die Kosten chemischer Verfahren zu optimieren und eine hohe Produktqualität zu gewährleisten, müssen regelmäßig repräsentative Proben der Prozessmedien entnommen und im Labor analy...

  • Einblicke in die Themen Wasserstoff, Probenahme und Korrosion

    2024 im Rückblick: Das Debut von „ Ask Swagelok“. Dieses Jahr haben wir mit großer Freude eine neue Videoserie mit dem Titel „Ask Swagelok“ gestartet, in der Swagelok Experten wichtige Fragen beantworten und Einblicke in alle Aspekte der Fluidsystemauslegung geben. Bisher haben wir fünf verschieden...

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.