text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • Ask Swagelok 视频

    有关于流体系统的问题? 世伟洛克问答系列 。 寻找工业流体处理问题的答案并不总是那么容易。因此,我们制作了 世伟洛克问答— 系列“技术技巧”式视频短片,向我们的科学家、工程师和其他主题专家提出您的问题。 您在寻找有关材料科学、产品设计或系统运行方面的见解吗?想了解石油、天然气、化工、清洁能源或半导体行业的市场趋势如何影响流体系统相关决策吗?观看下面的视频并将您对后续系列的疑问提交至   Ask@swagelok.com 。 (+) 软管 了解软管的选择、安装、维护及其他相关注意事项,以确保流体系统性能可靠。 ▶ 在半导体厂辅助设备区(Sub-Fab),应如何妥善布置软管? ...

  • 世伟洛克如何为氢能服务设计产品?

    了解世伟洛克如何从材料选择到产品设计应对氢脆。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天请到的是 Cal Brown,他是世伟洛克新产品开发部门的高级科学家。我们一直在讨论氢脆问题。我们要讨论的一个问题是:“世伟洛克是如何为氢气应用设计产品的?” CAL BROWN: 在氢气对材料的影响方面,氢气应用面临着一些独特的挑战。几乎所有材料都会受到氢的影响。 就氢能产品的设计而言,有很多重要方面。但具体来说,材料的选择、整体设计以及制造要素都会发挥作用。 高性能、高质量的产品需要关注一些关键领域,例如氢...

  • 为什么氢气系统的设计与石油和天然气系统的设计不同?

    了解为什么氢气流体系统的设计与石油和天然气系统不同。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天请到的是 Chuck Hayes,世伟洛克全球清洁能源首席技术负责人。 我们正在讨论的是氢气应用与油气应用中流体系统设计的不同之处。Chuck,让我们从基础开始谈起。为什么氢气应用与油气应用中流体系统的设计不同? CHUCK HAYES: Craig,很重要的区别在于氢气是一种小分子气体。那么,当我们说小分子时,具体小到什么程度呢? 如果您把一个氢原子比作一个高尔夫球的大小,然后把这个高尔夫球比作地球的大...

  • 如何进一步了解电解槽?

    Hassan El Ghoul 解释了两种主要电解槽类型的差异、使用和可扩展性过程中可能出现的挑战,以及其他设计考量。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是主持人 Craig Gifford,今天我们邀请到了 Hassan El Ghoul,他是加拿大大西洋地区世伟洛克安大略公司的流体系统工程师。 Hassan,我们一直在讨论氢气制取—特别是电解槽。如果有人正在观看,而且对这个话题有点陌生,您能解释一下什么是电解槽吗? HASSAN EL GHOUL: 当然可以。电解槽是一种利用电流将水分解为氧气和氢气的装置。在我们的运行条件下...

  • 什么是预留容积管以及预留容积管为何重要?

    Matt Dixon 解释了什么是预留容积管以及它们在液体取样中的重要性。 (+) 查看文本 LUCAS TREU: 嘿,您好!我是 Lucas Treu,这里是 Ask Swagelok 。今天我在索伦技术中心与我们的流体取样专家之一 Matt Dixon 一道,要讨论的是如何将液体样品专门收集到金属气瓶中。 那么,Matt,当我们看到金属气瓶时,您能给我讲一讲有关它的知识吗?什么是预留容积管,它们的作用是什么? MATT DIXON: 当然可以。预留容积管的作用是在气瓶内保留一定量的气体,称为蒸发空间。在对取样气瓶内的液体进行取样时,这一点非常重要。 这是因为液体受热膨胀的体...

  • 取样程序如何影响采集的样品?

    Matt Dixon 讨论了所使用的取样程序如何影响所采集的样品。 (+) 查看文本 LUCAS TREU: 嘿,您好!我是 Lucas Treu,这里是 Ask Swagelok 。今天和我一起来到索伦技术中心的是 Matt Dixon,他是我们的一位流体取样专家。我们要讨论的是液体取样,以及如何在气瓶中有效进行取样。 那么,Matt,当我们谈到在气瓶中取样时,取样程序实际上对样品本身有什么影响? MATT DIXON: 是的,绝对有影响。取样程序肯定会影响蒸发空间的大小。 最大的因素是样品供应压力,但取样流程会加剧供应压力的影响。 举例来说,糟糕的情况是,如果我们关闭样品回...

  • 如何应对 FPSO 船舶上的流体系统挑战?

    Deb Carpenter 解释了常见的 FPSO 挑战,并介绍了wayMaster取样的优秀实践,确保在气体和液体介质中均能获得精确结果。了解设计良好的系统的特性,以便更好地应对这些挑战。 (+)查看文本 BETH NIESER: 大家好,欢迎来到 Ask Swagelok 。我是 Beth Nieser,今天和 Deb Carpenter 在一起,她主管我们的石油和天然气业务。今天,我们将探讨 FPSO 油轮常见的一些流体系统挑战。那么 Deb,您能首先谈谈客户在 FPSO 领域所面临的一些挑战吗。 DEB CARPENTER: 当然。我们的 FPSO 客户在建造船只时,最关注的...

  • 如何在半导体Sub-Fab中正确布线软管?

    Doug Nordstrom 和 Margaret Brennan 解析了在半导体Sub-Fab中正确布线软管的关键要点。 (+) 查看文本 BETH NIESER: 大家好,欢迎来到 Ask Swagelok 。我是 Beth Nieser,今天我与 Margaret Brennan 和 Doug Nordstrom 来到世伟洛克软管大楼,这两位是我们半导体领域的专家。 今天,我们来到这里主要是为了探讨在半导体工厂中对软管进行合理布管的重要性。Margaret 和 Doug,你们能先谈谈合理的软管布局吗?为什么它如此重要? DOUG NORDSTROM: 布线对于软管应用非常重要...

  • 氢气和 CNG 设计师可以从哪里寻求帮助?

    Chuck Hayes 详细介绍了氢气和压缩天然气流体系统设计师可以从哪里获得认证方面的帮助 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天请到的是世伟洛克全球氢能专家 Chuck Hayes。 Chuck,我们一直在讨论包括氢气和压缩天然气的清洁能源认证和标准,以及这一过程中涉及到的所有问题。那么,Chuck,系统设计人员可以去哪里了解更多有关氢气和压缩天然气的认证和标准信息呢? CHUCK HAYES: 没错。答案相当简单。这与我们今天讨论的标题相同。没错,就是 Ask Swagelok 。 正是 ...

  • 氢气和 CNG 产品有哪些不同的压力等级?

    Chuck Hayes 解释了氢气和 CNG 压力等级的差异。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天请到的是世伟洛克全球氢能专家 Chuck Hayes。 Chuck,我们一直在讨论清洁能源标准和认证,一切都围绕着这个话题展开。Chuck,请帮助我们理解氢气和压缩天然气的压力等级。 CHUCK HAYES: 好的。这是一个很好的话题,很多人对此都很困惑。那么我们就开始吧,我们会让问题变得非常简单。 CNG 的压力等级为 248 bar。这很简单明了,没有真正的变化,而且已经存在了很长时间。 ...

请稍候几分钟,不要关闭此页面