text.skipToContent text.skipToNavigation
feldstationmodule

Feldstationmodule von Swagelok®

Bei den Feldstationmodulen von Swagelok handelt es sich um Druckminderungsgeräte, die eine Gasprobe an der Extraktionsstelle vorbereiten und den Gasdruck absenken, bevor das Gas zum Analysegerät transportiert wird. Dies sorgt für eine schnellere Reaktionszeit des Analysegeräts, weniger Kondensation und eine sicherere Betriebsumgebung.

Einen Experten kontaktieren

Das Feldstationmodul von Swagelok® sorgt dafür, dass eine vorbereitete und druckgeminderte Prozessgasprobe zu einem Analysegerät transportiert wird. Die Vorbereitung der Gasprobe an der Extraktionsstelle sowie die Druckminderung für den Transport führt zu einer schnelleren Reaktionszeit des Analysegeräts, weniger Kondensation und weniger Umweltauswirkungen. Das Feldstationmodul lässt sich direkt an die Entnahmestutzen anschließen und ist für unterschiedlichste Prozessbedingungen vielfältig konfigurierbar.

Schnellere Reaktionszeit des Analysegeräts

In Hochdruckleitungen mit nachgelagerter Durchflusssteuerung liegen die Gasmoleküle in höherer Dichte vor, wodurch sich die Durchflussgeschwindigkeiten verlangsamen und die Spülzeiten verlängern. Durch die Absenkung des Drucks in der Gasprobe wird die Anzahl an Molekülen in der Probentransportleitung und in den Probenaufbereitungskomponenten reduziert. Dies sorgt für eine bessere Spülbarkeit des Systems und das Analysegerät kann zudem schneller auf Prozessveränderungen reagieren. Ein Feldstationmodul wird in der Regel bei Prozessdrücken ab 3 bar (Manometer) (43.5 psig) eingesetzt.

Weniger Kondensation

Um Kondensation zu vermeiden, wird der Partialdruck aller Gase im Probengemisch mithilfe eines Feldstationmoduls reduziert. Eine Möglichkeit zur Absenkung des Partialdrucks von Gasen besteht darin, den Systemdruck insgesamt zu verringern. Auf diese Weise sinkt der Partialdruck der Gase proportional zum Gesamtdruck. Mithilfe eines Feldstationmoduls kann das Risiko von Kondensation in der Probentransportleitung somit deutlich gesenkt werden.

Erhöhte Sicherheit

Das volumetrische Expansionsverhältnis ist proportional zum Abfall des Gesamtdrucks. In Hochdrucksystemen ohne Feldstationmodule kann sich das Gas derart stark ausdehnen, dass es zu einer Explosion kommen kann. Mit einem Feldstationmodul an der Probenahmestelle ist allerdings nur ein kleiner Bereich dem hohen Druck ausgesetzt, sodass sich die Sicherheit insgesamt erhöht.

Erfahren Sie mehr zu den Montageservices für Fluidsysteme von Swagelok

Feldstationmodule—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

世伟洛克设计与装配服务

面向所有行业的定制加工

了解世伟洛克训练有素的专家如何为您设计和装配系统,从而节省您的时间并提高流体系统的性能。

寻求您所需的支持

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作,大大提高了运营效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

案例分析:Charbonneau Industries 采用世伟洛克定制流体系统组件提高生产效率
通过定制流体系统组件提高生产效率

了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.