text.skipToContent text.skipToNavigation
校准和切换模块

世伟洛克® 校准和切换模块

校准和切换模块是高度可配置的预设计子系统,采用模块化平台组件构建。它们在分析前对样品进行最终调节,并允许用户使用世伟洛克液流选择系统选择多达 10 个样品和两个校准流。

与专家交谈

世伟洛克校准和切换模块 (CSM) 在多个工艺样品和条件之间提供离散切换,并选择工艺流进行分析。通过确保样品以适当的压力、温度、流量和过滤程度进入分析仪内,CSM 对样品进行预处理。整体式流动回路设计保证所有液流被送到分析仪的时间都是一致的,并消除了死区或流间污染机会。

CSM 建立在世伟洛克模块化平台组件平台上,采用世伟洛克液流选择阀 (SSV),允许用户选择所需的配置。标准型号可接受 10 种工艺流体和两种校准流体(液体或气体)。CSM 的主要功能是为分析调整和选择工艺流或者选择校准流。系统选择一个流体进行分析,作为对外部源(通常是分析仪)的气动压力信号的响应。此信号打开对应于待分析流体的 SSV 双关断和排放阀模块中的一个。

世伟洛克 CSM 还有若干其他优点,其中包括:

  • 可提供各种样品调整配置来满足应用要求
  • 手动校准选项使操作员可以随时校准分析仪
  • 带有颜色编码的液流标识 — 工艺流进口始终保持为蓝色,校准流桔黄色,旁通绿色,出口白色
  • 排放空气间隙消除了在压力下气动空气与系统流体发生混合的危险
  • 易于维护的模块化设计
  • 一个可以实现到 CSM 的高流量以及减少后续取样时间延迟的旁通选购件

了解有关世伟洛克流体系统装配服务的更多信息

校准和切换模块

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克设计与装配服务

面向所有行业的定制加工

了解世伟洛克训练有素的专家如何为您设计和装配系统,从而节省您的时间并提高流体系统的性能。

寻求您所需的支持

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作,大大提高了运营效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

案例分析:Charbonneau Industries 采用世伟洛克定制流体系统组件提高生产效率
通过定制流体系统组件提高生产效率

了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。