text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 探索 世伟洛克博客

    探索世伟洛克流体系统博客 世伟洛克部件的品质讲述了我们故事的一部分。另一方面?我们通过在各个行业和应用中分享我们深入而多样化的知识,帮助客户取得成功。 通过选择下面的类别浏览我们的博客内容。 分析仪器 石油化工 流体系统评估与服务 全球项目 石油与天然气 产品和组件 安全 取样系统 半导体 培训 成功案例 清洁能源 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首

  • 发表的贸易媒体文章

    发表的文章 世伟洛克专家与领先的行业贸易出版物合作,编写旨在为您提供流体系统资源和知识的文章。请浏览我们的以下文章,并务必查看我们的博客 Swagelok Reference Point ,并 在 LinkedIn 上关注我们以获取相似内容。

  • 氢是否是安全的燃料来源?

    是的,氢是一种安全有效的燃料源 Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。 氢 具有在运输/交通和一般工业应用中提供零排放动力的潜力,因此是一种很有前途的传统燃料替代品。随着世界各地的组织和个人都在寻求减少碳足迹,氢能正日益引起人们的兴趣。然而,人们对氢作为燃料源的可行性存在误解,导致人们对我们在多大程度上可以依赖氢气来实现世界脱碳感到困惑。 您是否曾听说氢能交通存在可能的不安全?不切实际?很昂贵?无法满足当今和未来的环保标准?如果答案是肯定的,也并非您一人听说过这些。 为什么氢适用于远距离行驶应用? 为什么氢是一种经济的燃料源? 为什么氢可以满足环境和可持...

  • 卡套管切割工具及更多:五种必不可少的流体系统工具

    卡套管切割工具及更多:每个专业人员需要的五种必不可少的流体系统工具 世伟洛克技术服务工程师及认证焊接检验员 Roger Bott 在全世界的工厂中,其流体系统无论是简单的还是复杂的,许多因素均涉及工厂安全而盈利的运营。对于每一套系统而言,正确装配和持续维护均需要常用的操作员和技术人员应熟悉的关键工具和设备。卡套管切割工具、卡套管去毛刺工具、弯管器等重要物品应随时可用 但工具和设备可能并不总是在您的优先事项列表中。您有没有在紧要关头取用任何可用的工具?您是否准备好合适的卡套管割刀? 学习优秀实践 做出这样的选择可能会让您付出代价。流体系统依赖于密封、持久的连接—,并且需要正确的工具来制...

  • 如何使用截止阀隔离工业流体系统

    如何使用截止阀隔离工业流体系统 在进行工业流体系统维护时,安全性至关重要。单管路压力或内部流量可能对更换仪表或测量设备的技术人员造成危害。这就是风险经理在维护之前隔离所有流体系统管路的原因。 渗出流体系统中的增能支柱时,按顺序设计并安装两个截止阀已成为行业和安全标准。双截止阀顺序是实现零压力和零流量基本状态的最安全方法之一。 在设计隔离流体系统的两个截止阀时,工程师通常采用以下两种常用方案。第一种方案是:工程师可以在两个截止阀之间加入第三个阀门,以排出或释放可能从第一个截止阀泄漏的任何压力。第二种可行的方案是:让第三个阀门将流量转移到正在维护的管路部分周围的旁通回路。以下概述了两种流体系...

  • 软管连接类型和实例

    如何选择正确的软管端接 Doug Nordstrom,高级产品经理 工业软管在全球各地的工厂中发挥着至关重要的作用—,但它们往往没有得到制造商提供的有用的优秀实践指导。软管的选择、安装、检查和维护通常由用户或安装人员自行决定。如果选择错误,指定的软管有可能表现得不尽如人意,并可能过早失效,这可能导致成本增加,并可能在您的设施中造成安全隐患。 您的软管端接是一个很好的例子。在设计流体系统时,要考虑的柔性软管端接类型多种多样,而所选的类型出错可能会损坏工艺、使员工面临危险,并可能降低您的收益。重要的是,要定期检查您的端接的性能,并考虑不同的类型是否可以提高您系统的效率或质量。 联系当地软管...

  • 计算工艺分析仪技术的投资回报率

    计算工艺分析仪的投资回报率 众所周知,工艺分析仪比取样系统中的其他测量装置更为昂贵。部分公司的采购经理要求以投资回报率 (ROI) 分析的形式证明此类昂贵设备的合理性。幸运的是,目前大多数工艺分析仪技术都能带来惊人的投资回报率。不过,由于系统设计不良,有些技术可能会导致负的投资回报率。 要计算 工艺分析仪技术 的投资回报率,您需要收集购买分析仪的前期成本和持续拥有成本,以了解您的预期费用。然后,记录分析仪所带来的预期收益和节省的成本,包括提高产量和减少停机时间。基于以上分析,您的工厂应能得到以下结论:“这台分析仪每天可以节省 1,000 美元!” 每一分析仪测量都旨在确保以较低的成本安全...

  • 安全性,气体取样的代表性

    气体和挥发性液体取样的合适方法 世伟洛克高级首席设计工程师 Matt Dixon 要优化化工生产工艺成本并保持高品质的产品产量,您需要取得具有代表性的工艺流体以供实验室分析之用。 取样 (也称为定点取样、现场取样或合理取样)可帮助验证工艺条件并检验所生产的产品是否符合内部或基于客户的规格。取样还可以帮助验证 在线分析仪 的读数,这是一种获取工艺状态的方法,并且这种方法越来越受欢迎。 气体取样带来了一系列独特的挑战,操作员必须克服这些挑战才能获取真实工艺条件的精确描述。在我们探索这些挑战以及如何借助合适的技术克服挑战时,请继续阅读以下内容。 了解更多关于世伟洛克取样解决方案的信息 取样...

  • 如何为工业流体系统选择阀门

    如何为您的工业流体系统选择合适的阀门 阀门的选择是工业、管道和仪表系统正确设计和维护实践的重要组成部分。如果没有针对特定应用的正确阀门,经营者可能会面临不适当或低劣的流体系统性能,更长的停机时间以及可避免的安全风险。 阀门 通常在流体系统设计的初始阶段选择。在系统的整个生命周期中,维护技术人员通常会按照规范使用系统中已经存在的相同类型的组件来更换阀门和大多数其他组件。因此,从一开始就选择正确的阀门就显得尤为重要,可以帮助经营者避免以后再过早地更换阀门。 您如何做出正确的选择? 了解世伟洛克提供的流体系统培训机会 为了正确选择阀门,设计人员和技术人员可以遵循 STAMPED 方法,其考...

  • 使用饱和蒸汽压线相图

    使用饱和蒸汽压线相图 尽管相图主要供化学家在实验室环境中使用,但该工具对于负责样品分析的工艺工程师和工厂经理来说同样极为有用。在某些分析系统中,必须首先通过蒸发将液体样品转化为气体才能进行分析。汽化在本质上是温度、压力和流量变量之间的一种平衡作用 - 相图的饱和蒸汽压线相图使工程师能够识别不同介质和组分的相变。 如下图,对含 20% 己烷的己烷戊烷气体混合物作出完整的相图。当样品状态处于泡点(蓝色线)上方时,则将完全处于液相状态。样品进入汽化器时必须保持液态。当样品状态处于露点(金色线)下方时,则完全处于气相状态。样品离开汽化器时必须全部为汽相。 泡点线与露点线之间的部分为“两相区”...

请稍候几分钟,不要关闭此页面