Search Results for "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
世伟洛克启动基于 STEM 项目的学习
世伟洛克启动基于 STEM 项目的学习 世伟洛克赞助了 BLOODHOUND SSC(一支位于英国布里斯托尔且热衷于打破陆上速度记录的团队),并通过学习机会,促进了俄亥俄州东北部一个学区的科学、技术、工程和数学 (STEM) 教育项目。哈德逊是美国首家正式将以 BLOODHOUND 为主题的课程开设到其课程中的学区。 什么是 BLOODHOUND SSC? BLOODHOUND SSC 项目 是一项全球工程探险项目,以创下 1,000 英里/小时(1609 公里/小时)的陆上速度记录为目标。该项目的主要目标是推动下一代参与科学、技术、工程和数学。超音速汽车背后的团队希望与全球受众激励的学...
-
构建高安全性工业流体系统的 7 个小技巧
构建高安全性工业流体系统的 7 个小技巧 北美现场工程师 Ken Backus 无论在工业工厂还是在炼油厂,都时刻面临着潜在的安全风险。作为一名工厂经理,您的主要职责之一就是降低这些风险,不仅要确保工厂的安全性,还要保持工作运行时间并维持稳定的收益流。 一个关键的重点领域是工厂的工业流体系统。此类系统通常输送高压高温的流体和气体,如果出现问题,可能会加剧健康、安全和环境问题。流体系统绝不可出现故障。幸运的是,您的工程师和技术人员可以实施各种策略来维护流体系统的安全性,尤其是在设计期间。 1. 切勿混用不同制造商的元件 所有工业元件制造并非完全等同。互换和混用由不同制造商生产的组件会导...
-
8 大常见的工艺分析仪精度挑战
取样系统: 8 大常见的工艺分析仪精度挑战 Tony Waters,取样系统专家、讲师 取样系统是工厂中复杂的系统之一。该系统拥有众多部件和工艺,必须协同工作才能生成工艺流状况的分析读数。该读数必须准确而及时,因为将使用这一重要结果实现工厂的控制目标。然而,工厂的工程师和技术人员都清楚取样系统可能非常挑剔。系统的每个因素都有可能影响工艺分析仪的准确性。为了帮助您的团队提高分析仪的可靠性,世伟洛克现场工程师总结了影响系统准确性的八大常见挑战。 对分析仪精度的影响 取样系统中的设计失误会影响以下因素,从而威胁样品的完整性: 代表性: 设计缺陷可能导致样品无法准确地表示工艺,甚至以不可预...
-
如何选择正确的软管增强
软管增强 101:如何为您的应用做出有力的选择 Doug Nordstrom,Swagelok 软管产品高级产品经理 为您的流体系统选择正确的工业 软管 需要仔细考虑各种因素,包括介质压力、介质和周边环境的温度、流速等。软管满足您的具体系统要求的能力,在很大程度上取决于您选择的适合承受应用条件额定值的软管组件的优化组合。 需要考虑的一个关键工业软管组件是软管增强层。软管核心层凭借自身只能承受很低的压力。加入增强层后,可使核心层同时具有轴向和纵向强度,帮助软管承受应用要求。 虽然有多种因素会影响软管的使用寿命,选择具有强力增强层的软管仍非常重要 — 但是并非所有可用的增强方式都是相同的。...
-
采购高质量的 CNG 燃料系统组件
采购高性能压缩天然气燃料系统组件的重要性 世伟洛克运输市场经理 Paul Hargrave 和世伟洛克新产品开发首席工程师 Charles Hayes 随着全球和 地区 清洁空气政策越来越严格,压缩天然气(CNG)成为了一种有前途且越来越多地被采用的替代燃料。在某些地区,强有力的激励计划驱动了 CNG 重型设备的快速发展,也促进了使该技术可行的必要加油基础设施的快速发展。减少巴士、长途卡车和其他车辆的柴油使用量可能会对全球排放产生重大影响 - 监管机构和 OEM 注意到了这一点。 同时,随着可持续汽车以及所有类别的中型和重型替代燃料汽车燃料使用的增长,车队所有者看到了增长的潜力。根据“2...
-
利用经过优化的合金材料提高半导体良率
利用优化材料提高半导体制造良品率 世伟洛克半导体市场经理 Masroor Malik 和世伟洛克首席冶金工程师 Shelly Tang 在竞争激烈的半导体领域,快速创新必不可少。现代世界很大程度上取决于功能越来越强大的芯片的开发,这些芯片利用越来越小的晶体管来实现高水平的处理能力。摩尔定律指出,给定芯片中的晶体管数量每两年翻一番,该定律自 20 世纪 70 年代以来一直成立,并一直影响着现今的晶体管发展。 当然,制造商必须在创新要求与自身使产量和盈利最大化的能力之间取得平衡。如何实现呢?麦肯锡公司 1 的新一期报告显示,降低劳动力成本、减少材料消耗和缩减全球采购支出的几种通用策略被证明在...
-
适合于科学前沿的流体系统
适合于科学前沿的可靠流体系统解决方案 位于芬兰赫尔辛基的 Bluefors 专注于创造物理世界中发现的某些非常低的温度。其稀释制冷机(用于为量子计算机和实验物理学生成良好运行环境)必须毫不妥协地产生接近绝对零度的恒定温度。 可靠性和无泄漏性能至关重要,这就是 Bluefors 将世伟洛克 ® 卡套管接头和其他世伟洛克解决方案用于其制冷机关键流体系统的原因。以下介绍了我们如何帮助 Bluefors 为客户提供高度可靠的技术: 观看 Bluefors 如何利用世伟洛克的产品和解决方案创造超低的温度 重大利益: 维持低温。 Bluefors的稀释冰箱可以将运行环境冷却到10mK以下。“对...
-
优化轮胎硫化机应用的软管选型
通过有策略的软管选型提高轮胎硫化机的性能 世伟洛克阿拉巴马州大客户经理 Jason Duncan 和世伟洛克软管产品高级产品经理 Doug Nordstrom 对于所有的轮胎制造商来说,在整个生产过程中保持一致且可重复实现的设备性能是必须的。尽管在整个生产过程中需要考虑很多重要的事情,但生产出可靠、合格的产品通常依赖于一种重要机械设备:轮胎硫化机。 在一般轮胎工厂中,通常是在生产工艺结束时进行硫化。施加较高的温度和压力,通过将各种组件(胎体帘布层、钢带、胎圈芯)熔融在一起并在轮胎上模塑牵引花纹和标记,从而将生胶轮胎转变为成品。一家轮胎厂可能会同时运行数百台硫化机。 如果一台或多台硫化机...
-
如何避免 FPSO 船舶流体系统建造问题
应对浮式生产储油卸油装置 (FPSO) 建造的复杂问题 Tommy Jamail,亚太区高级区域项目经理 Barry Rowe-Platts,工程服务技术负责人 随着石油和天然气行业企业在应对不可预测的市场环境的同时,努力维持上游业务的盈利能力, 浮式生产储油卸油 (FPSO) 油轮作为开发全球油田的高效、经济手段,正受到越来越多的青睐。 尽管 FPSO 船舶具备与固定式石油和天然气平台相同的功能,但其独特之处在于能够随着新机遇的出现以及经济条件和地缘政治的变化而重新安置。预计未来几年 FPSO 船舶的部署将增加 - Fortune Business Insights 预测,到 2...
-
线上拜访工厂一种全新的“现场体验”
世伟洛克如何通过虚拟“现场”为客户带来价值 近日清晨,在加拿大艾伯塔省大草原城,Stacey Phillips 走进了一家天然气处理厂的中心。作为世伟洛克美洲现场工程经理,她曾拜访过许多类似的工厂,不过这次拜访却截然不同。通常来说,会有其他几位现场工程师陪同她一起,就其将要评估的流体系统和分析设备提供更多的见解。但是今天,她独自拜访了这家工厂。实际上,她佩戴了带有AR设备的安全头盔,这意味着全球各地的同事们可以同步看到她所看到的场景并通过耳机与她清晰地对话。 这是 世伟洛克现场工程团队 首次正式进行的半虚拟现场服务,尽管这对人们来说还是一件稀罕事,但随着 Stacey 继续对整个工厂的分析...