text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • 如何排查常见的调压阀问题

    如何排查常见的调压阀问题 工业流体系统工艺依靠精确的流体温度、流量和压力设置来按预期运行。包括 调压阀 (或减压阀)在内的许多关键部件在保持必要的工艺条件方面至关重要。 那么,当调压阀出现故障或失效时会发生什么? 调压阀设计用来控制系统压力,同时考虑系统参数的变化。您可能会看到下游压力下降或增加,而其中每种情况都可能影响工艺的质量和安全。能够确定意外压力变化的原因有助于在问题变得更严重之前予以纠正。 尽管在整个工业流体系统中有许多因素可能导致压力变化,但有些常见问题您能够识别并加以解决。在本博客中,我们将介绍一个简单的三步流程,您可以使用该过程来排查可能遇到的调压阀问题,从而帮助减少调...

  • 优化这些应用以建造更具盈利能力的半导体Fab厂

    使Fab厂运营更具盈利能力的三个流体系统的重点领域 全球 半导体 市场继续经历着巨大的增长。截至 2023 年 2 月,半导体工业协会 (SIA) 报告称 2022 年全球半导体行业销售总额为 5735 亿美元,是有史以来最高的年度总额,与 2021 年的 5559 亿美元相比,增长了 3.2%。 满足需求取决于建造新的半导体Fab厂和优化现有Fab厂。仅在 2022 年底,美国就有 46 个新的半导体Fab厂项目 宣布 。但这一数据只说明了部分问题,因为预计未来几年的需求将激增。 有无数的流体系统和应用使价值数十亿美元的半导体制造设施的运作成为可能。对于晶圆厂来说,降低芯片生产能力方面...

  • 现场工程支持的益处

    工程援助如何帮助保持半导体生产的活力:与全球现场工程师经理 Greg Mlynar 的问答 随着对更短周期的供应链和材料采购、可用性和运输方案的需求,以及新工厂的快速建设,芯片制造商需要解决方案来跟上。随着工艺和设施的标准化变得越来越重要,以及对半导体芯片的需求持续增长,对工程专业知识和材料本地化的需求也越来越大。 这也是第三方工程援助作为新晶圆厂运营团队的有机体可以发挥宝贵作用的部分原因。特别是,苛刻的高纯度流体系统会对工厂尽可能有效地生产的能力产生重大影响,而工厂内部可能并不总是具备关于如何优化此类系统的专业知识。 世伟洛克公司的 Greg Mlynar 领导着一支半导体领域的工程团...

  • 关于氢能源交通您需要了解的所有信息

    关于氢能源交通您需要了解的所有信息 随着能源部门寻求开发日益具有可持续性的解决方案,由绿色氢气产生的能源是一个越来越热门的话题。但氢气本身可能是一种具有挑战性的气体,这意味着整个氢气生产、燃料电池、储存、加氢基础设施以及车载供氢系统中的高完整性流体系统部件对于确保可靠性、寿命和操作员安全至关重要。了解如何选择有效、耐用、高效的元件是推动氢能源交通发展的关键一步。 是否对为氢能源交通选择合适元件有疑问?我们会提供答案。以下是世伟洛克博客文章目录,其中有关于交通和氢能源运输的疑问的信息和解答。在这些文章中,我们讨论并打破了许多对氢气的误解。此外,还可以了解更多关于氢气接头和替代方案的信息。 ...

  • 2022 年度五大问题

    2022 年度五大问题 在 世伟洛克博客 ,我们专注于为您提供提示和策略,以保持领先,即使在具有挑战性的条件下也是如此。无论您从事哪个行业,优化运营的方法之一就是提高流体系统的性能和可靠性。 在世界各地,我们的团队与像您这样的流体系统专业人员合作,以保持合适的运行流量和压力,减少泄漏现象,妥善安装和维护 阀门 和 卡套管接头 等元件。在这一年中,我们收到了很多问题,当我们的专家在行业网络研讨会上分享他们的知识时尤其如此。今年,我们的任务是确定这些主题演讲中经常问到的问题,并将答案汇集到一处。继续阅读,看看我们的听众想知道什么。 “如何为不同的应用选择合适的调压阀?” 调压阀是任何工业...

  • 机械抓紧接头如何能够优化石油天然气设施

    世伟洛克 ® FK 系列接头与锥面及螺纹接头的比较:了解二者的区别和优势 作者:Doug Nordstrom 多年来,锥面及螺纹接头一直是各种石油和天然气应用的可靠选择。当与特殊的抗振动接管一起使用,并由知识和经验丰富的技术人员进行安装时,这些配件在中压应用中具有可靠的性能。 在锥面及螺纹接头的常见应用中,风险很高。泄漏或故障会导致计划外的维护,增加开支,以及许多环境健康和安全风险。由于海上油气业主和运营商面临着巨大的压力,需要确保安全和环保,同时控制成本和优化效率,因此石油和天然气接头泄漏或其他故障可能会导致严重的挑战。 考虑到所有这些,石油和天然气运营商在选择接头时需评估利弊。例如...

  • 审查海上流体系统的 3 大理由

    审计海上流体系统的 3 大理由 世伟洛克苏格兰公司现场工程师 Mark Garvey “我的钻井平台状况 真的 如此?” 如果您是海上油气平台 的运营商,那么这可不是您希望说出的一句话。 然而,这是在我担任世伟洛克苏格兰公司现场工程师的工作中,在我对海上平台上的小孔径卡套管流体系统进行审查之后从油气 高管那里听到的一句话。常见的审计结果包括阀门泄漏、流体系统连接不良以及规格不匹配。所有这些都可能导致运营商付出高昂的代价,并可能危及工作人员的安全,—而运营商却对发生的一切全然不知。 优化您的海上运营 是否希望更加清晰地了解您的钻井平台状况?以下是为什么海上油气 平台会从第三方审查中受...

  • 如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

    为什么系统性能依赖于正确的卡套管制备工艺 优质的卡套管和高度精巧的管接头建立了炼油厂中某些非常关键的连接。在确保各个连接均为合适的—材料类型、卡套管尺寸、壁厚、材料特性、现场规格时,您必须考虑多个变量。 当技术人员将这些连接件组装在一起时,良好的做法对流体系统的成功运行同样重要。卡套管及接头失效的常见原因之一是安装不当。在紧固接头之前进行的—所有适当卡套管处理和制备工艺—对于工厂操作员可信赖的安全、防漏而持久的连接是必不可少的。 获得卡套管接头培训 如何确保炼油厂维护人员熟悉、掌握并拥有合适的资料和工具,以便在整个工厂内完成高质量的连接?以下是需要考虑的一些非常重要的事项。 何为利...

  • 问答:如何优化您的气体分配系统 | 世伟洛克

    问答:如何通过高效的气体分配来降低成本、提高安全性 气体分配系统对于提高化工厂、研究设施、实验室和其他工业场所的运营效率至关重要。然而,如果您运营这些设施,那么气体分配和输送可能并非是您的首要业务。您可能会将时间和资源投入到其他更重要的事项上。 不过,无论您是自行设计系统还是在气体供应商的帮助下组装系统,都可以通过优化气体输送系统来提高现场安全性并降低总运营成本。实际上,正如 世伟洛克现场工程主管 Jon Kestner 所言,许多 气体分配系统 在并未综合考虑到可能严重影响利润的众多低效率的情况下运行。 如何以及在何处进行改进?我们与 Jon 一起坐下来,讨论了工厂在气体分配系统方面面...

  • 为什么一家氢气压缩机制造商会依赖高品质的接头

    问答:PDC Machines 讨论如何提供关键任务型氢能 氢燃料交通工具  的市场持续增长,这意味着原始设备制造商 (OEM) 必须继续创新,以满足不断升级的客户需求。为了在这个市场上有效竞争,流体系统应用中可靠的质量、可靠性和无泄漏密封性能至关重要。 问问像 PDC Machines 这样的公司就知道,它是一家生产特种隔膜气体压缩机的公司,被用于各种行业,包括替代能源领域。PDC’ 的解决方案被用于车载氢能应用、加氢站等。质量和可靠性在这些经常属于关键任务型的应用中至关重要,这就是该公司与世伟洛克密切合作并寻求高质量的部件和服务超过 30 年的原因。 为了进一步了解这种合作关系多年来...

请稍候几分钟,不要关闭此页面