text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • ASME NPT 授权认证(英文版)

  • 了解要求

    采用 316/316L 或特种合金制成的世伟洛克流体系统元件可作为符合 NACE MR0175/ISO 15156 酸性气体标准要求的产品提供。 由 6HN 合金 (UNS N08367) 和 2507 合金制成的阀门和接头包括棒料和锻件,且采用符合 NORSOK M-650 供应链认证标准的严格要求的工艺制造。 NACE 要求 NACE MR0175/ISO 15156 标准列出了用于上游油田设备的预审材料,设备在酸性环境(即存在硫化氢 (H 2 S) 的油/气/海水混合物)中,可能存在由硫化物引起的应力腐蚀开裂风险。 该标准允许在仪表和控制系统中分别使用由冷拔 316 不锈钢和...

  • MPC 配置器常见问题解答

    有关世伟洛克 MPC 配置器的常见问题解答 (FAQ) 以下是有关本地安装的 世伟洛克 MPC 配置器应用程序 的常见问题列表。此常见问题解答涵盖了配置器的系统要求和技术问题。有关软件一般使用的任何问题都包含在软件附带的帮助文件中。 问题:世伟洛克 MPC 配置器是什么? 答案: 世伟洛克 MPC 配置器是一款软件应用程序,具有易于使用的界面,用于以模块化格式设计采样系统。输出是完整的物料清单和详细说明确切信息的装配示意图系统构建中每个单独组件的放置。此外,配置器可以提供基本的工程计算功能以及AutoCAD& SolidWorks 输出。 问题:世伟洛克 MPC 配置器的基本...

  • Ask Swagelok 视频

    世伟洛克问答系列 :流体系统见解和趋势视频系列 有关于流体系统的问题? 世伟洛克问答系列 。 寻找工业流体处理问题的答案并不总是那么容易。因此,我们制作了 世伟洛克问答— 系列“技术技巧”式视频短片,向我们的科学家、工程师和其他主题专家提出您的问题。 您在寻找有关材料科学、产品设计或系统运行方面的见解吗?想了解石油、天然气、化工、清洁能源或半导体行业的市场趋势如何影响流体系统相关决策吗?观看下面的视频并将您对后续系列的疑问提交至   Ask@swagelok.com 。

  • 卡套管接头的优点

    世伟洛克卡套管接头的优势 成熟的设计、卓越的制造与优质的原材料相结合,可确保每一个世伟洛克接头均能满足客户的最高预期。正确安装后,世伟洛克的双卡套压紧式卡套管接头能产生可重复的防泄露密封效果,即使复装多次后依然如此。 了解有关我们接头的更多信息 了解世伟洛克卡套管接头如何帮助您减少泄漏并改善运营: 设计提升品质 选材出众 拥有成本低 定制化服务 泄漏原因 选择最可靠的接头并正确安装,可为您节省成本并提升工作场所安全性。考虑泄漏造成的高昂成本和严重后果: 1.设计提升品质 我们在三个关键方面超越了其他接头 -- 卡套管抓紧、气体密封以及抗振动 . 可重复的密封连接 ...

  • 卡套管接头手册和安装指南

    自 1947 年以来,工业专业人员已经建立了采用无泄漏世伟洛克 ® 卡套管接头 和 高品质卡套管 的可靠的小孔径流体系统。他们知道,只要安装正确,这些系统就能安全高效地传输液体和气体。 世伟洛克管件安装者手册(TFM) 通过提供接头和卡套管安装的分步说明,使您能够构建同样可靠的流体系统。这本深入浅出的指南是在世伟洛克工程师和客户进行的大量现场调查和实验室研究的基础上编写的。如果您想了解如何在卡套管上正确安装压缩接头,世伟洛克管件安装者手册将是您的理想参考资料。 管件安装者手册将向您介绍以下内容: 世伟洛克卡套管接头 指定和订购卡套管 卡套管和卡套管接头安装 严酷工况应用要求...

  • 更多资源

    更多资源 访问其他有益的参考资料: 参考指南 卡套管数据表 MS-01-107 卡套管数据 — 材料组合 MS-06-117 产品测试报告 316 不锈钢世伟洛克 ® 卡套管接头设计组合的氯化物应力腐蚀开裂 (CSCC) 测试 PTR-4183 — 氯化物应力腐蚀开裂测试 超级奥氏体 254 SMO ® (6-钼)不锈钢管,配有不锈钢世伟洛克 ® 卡套管接头 PTR-2834 — 拉伸测试 PTR-2835 — 高温热循环和静水压力验证测试 PTR-2836 — 低温热循环和静水压力验证测试 PTR-2841 — 旋转弯曲测试  PTR-2849 — 液压冲击测试和...

  • 软件

    世伟洛克软件下载 您可以通过本页面访问支持我公司的产品和工具的软件下载。 (模块化平台组件)配置工具: 您是否会设计分析仪表或/和样品预处理系统?下载我公司的MPC配置工具并开始使用这个功能强大的交互式工具,它能够帮助您构建和装配符合标准的微型模块化设计,包括完整的材料表和装配原理图。 重要: 这里阅读 Swagelok嵌入式系统终端用户授权协议了 解软件使用和授权信息。

  • MPC配置工具

    世伟洛克模块化平台组件(MPC)配置工具 MPC配置工具是一套交互式工具,可以用来在采购流程之前构建和装配符合ANSI/ISA 76.00.02的小型模块化设计。 Download 阅读常见问题获得关于MPC配置工具的信息 下载和安装世伟洛克MPC配置工具: 针对32位版本,请单击此链接选择您希望下载的MPC配置工具版本: 世伟洛克MPC配置工具2.4—32位 ;或64位版本链接: 世伟洛克MPC配置工具2.5—64位版本 -  该程序文件的大小为99MB。 -  该配置工具使用的语言为英语。 -  该程序为自解压文件。此安装不需要Winzip。 双击MPC Confi...

请稍候几分钟,不要关闭此页面