text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 流体系统如何影响半导体工厂的成本

    为什么说高性能流体系统在新的半导体工厂建设中很重要 Masroor Malik,半导体首席解决方案专家 当建造新的半导体制造设施(或“工厂”)时,需要考虑很多因素,包括产品投入市场的速度、材料和安装标准化以及半导体厂的整体成本。许多估算认为多数情况下建造新工厂的成本超过 50 亿美元。由于尖端半导体制造工厂(3 纳米及以下)的成本通常高达 200 亿美元或更多,因此优化每个系统的压力比以往任何时候都更大。 寻找战略项目支持 无尘室和昂贵的微芯片制造设备占了这些费用的大部分,但是整个工厂中的其他系统和设备可能给总体拥有成本产生很大的影响。 流体管理系统 ,其基本功能是作为半导体工...

  • 案例分析: 燃料电池系统为氢能交通工具提供动力

    赋能氢能交通工具:Spectronik 的可靠的燃料电池创新之旅 在快速发展的清洁能源和城市交通工具领域,Spectronik已经确立了自己行业先锋的地位。Spectronik的使命是为轻型汽车和自动移动机器人开发和部署氢燃料电池系统,它正在不断突破可持续交通工具的极限。公司总部位于新加坡,十多年来不断精进技术,不仅确保性能,更要确保长期安全性和可靠性——这是任何能源前瞻性解决方案的关键要素。 但技术前沿的创新也面临着独特的挑战。设计氢燃料电池的流体系统并非易事。标准解决方案可能存在不足,现有的元件可能无法满足在严苛环境下保证效率和安全性所需的精确要求。Spectronik 深知其需要的不...

  • 循坏回路密闭取样系统:如何减少逸散

    如何在取样过程中减少逸散性排放?考虑循环回路密闭系统 Matt Dixon ,世伟洛克公司全球技术主管 在整个炼油厂或化工厂的不同位置,排放物都可能意外释放到大气中。而且,由于全球范围内的监管措施日趋严格,工厂运营商在减少(如果不是彻底消除)此类逸散性排放方面面临着前所未有的压力。 不熟悉取样?从这里开始 学习取样基础知识 实现零排放是一项严峻的挑战。在某些应用中,可能需要对主要工艺基础设施进行重大返工。但与此同时,还有更加切实可行的解决方案。例如,考虑一下大型设施中可能存在的数十个取样(或定点取样)点。根据您的取样流程、取样系统设计的质量和操作技术人员的技能水平,其...

  • 绿氢生产成功的合适接头

    绿色氢气生产 OEM 如何借助世伟洛克提升电解槽可靠性 近年来,氢气作为能源载体的发展取得了长足的进步。目前面临的主要挑战在于安全、高效的绿色氢气生产、处理和分配。在世伟洛克,我们很自豪能够在这些领域取得进展,帮助世界各地的能源公司充分发挥氢气的潜力。 尽管氢气这样的可再生资源益处良多,但其管理也面临着挑战。作为一种高度易燃气体,必须安全有效地进行容纳密封。但是,氢分子特别小,导致容纳密封变得困难,因为其可以通过哪怕是最微小的缺陷逃逸。这些缺陷可能会因另一个问题而加剧,即氢脆,当分子攻击硬质钢材料时,会产生裂纹,导致材料失效。由于密封和氢脆问题,设计能够缓解这些问题的接头和阀门变得至关重要...

  • 不锈钢中的点蚀与缝隙腐蚀

    如何识别和预防点蚀和缝隙腐蚀 Buddy Damm ,世伟洛克资深科学家 腐蚀 — 因与环境产生化学作用而导致的工程材料劣化是一个代价高昂的问题。全球腐蚀成本估计约为每年 2.5 万亿美元。 1  根据美国国家腐蚀工程师协会 (NACE) 的研究,特别是在海上和近海应用中,管道系统中未受控制的不锈钢腐蚀是造成利润损失的主要原因,每年造成的损失高达 13.73 亿美元。据 NACE 称,这些数字可归因于“5.89 亿美元的地面管道和设施成本;每年 4.63 亿美元的井下管路费用;以及另外 3.2 亿美元与腐蚀有关的资本支出”。 2 好消息是,常见类型的腐蚀可以通过一些相对简单的措施来减轻或...

  • 尽可能地提高制氢电解槽效率

    利用高性能流体系统优化制氢电解槽的效率 氢气作为一种具有巨大潜力的低碳能源继续受到关注。以下是证据之一:欧盟委员会的目标是到 2030 年在欧盟生产 1000 万吨并进口 1000 万吨的可再生氢气。 1 在中国,2023 年电解槽需求略高于 2GW,但预计到2028年,这一需求将增长到40GW。 2 使氢气成为一种主流能源取决于产能的增加和可靠的生产。实现这一目标始于氢气生产设施的核心,即优化电解槽。电解槽的重要工作是将水和电转化为氢气和氧气。为了尽可能地提高电解槽的效率和功效,电解槽需要可靠的水输送和由此产生的氢气和氧气的有效流出。 这意味着,在设计新的氢气生产设施时,执行这些功能的...

  • 打破误解:了解氢燃料的事实

    了解氢燃料的事实-避免陷入误解 Chuck Hayes ,世伟洛克清洁能源行业首席应用工程师 毫无疑问,氢燃料汽车和加氢相关的经济正在增长。但随着氢能利用技术变得越来越重要,错误的信息也可能变得广泛流传。对于氢燃料的误解通常围绕其安全性,作为交通燃料的可行性,成本和环境影响。 氢气有满足现代汽车的燃料需求的潜力,提供安全性、可靠性、成本效益和环境友好性。而且,当世界专注于实现一个更绿色、更可持续的未来时,氢气很可能是全球经济的正确、合适的发展道路。 氢的事实一览 查看本文的信息图版本,获取可下载的视觉资料,轻松分享,以消除关于氢的误解。 下载 PDF 以下是四个关于...

  • 氢脆:材料选择指南

    常见问题:如何防止钢发生氢脆以及其他氢气处理问题 Buddy Damm ,世伟洛克资深科学家 独立于化石燃料。地缘冲突导致的能源危机。应对气候变化日益紧迫。这些只是推动人们寻找可行的替代燃料的部分原因。 氢气是一种很有前景的解决方案。从氢气的制取到最终使用,安全可靠地处理氢气是在各种应用中充分发挥氢气作为零排放燃料源潜力的关键。 然而,氢气的存储和传输却面临着一些独特的挑战。氢是元素周期表中的第一个元素,由一个带正电的质子和一个带负电的电子组成。它是最轻的原子,也是最小的原子之一。在不断发展的氢能经济中,氢需要以液态和气态形式处理。氢的液化温度为 −-252.9°C (−-423°F)...

  • 优化半导体晶圆制造的温度控制

    如何通过适当的热控制优化半导体晶圆制造产量 世伟洛克应用解决方案工程主管 Brian Rudary 和世伟洛克产品经理 Doug Nordstrom 半导体晶圆制造面临的挑战与日俱增。随着全球对芯片的需求激增,晶圆厂、设备商和价值链的所有环节都在不断提高新的工艺效率,并利用新技术尽可能地提高产量。 实现高产量的一个普遍有效的策略是保持工艺腔室的超低温稳定性,以提高半导体晶圆制造生产的效率。但是,由于现在所需的温度可低至 -40 C,因此在当今的晶圆厂环境中,整个热循环回路,即由冷却器、泵、热交换器和连接它们的元件组成的生态系统的性能达不到理想状态可能是不可接受的。 那么,如何确保您...

  • 如何在液体和气体取样系统中定位取样喷嘴

    如何在液体和气体取样系统中定位取样喷嘴 在液体或气体取样系统中,应在取样位置使用喷嘴以便将样品提取给分析仪。正确放置、定位和定向该喷嘴对于确保及时而准确的 分析测量 至关重要,因此您必须正确完成。喷嘴放置不佳可能导致分析延迟、样品污染和结果不准确。 理想情况下,取样系统工程师将指定管道布置甚至工艺容器设计,以确保喷嘴位于合适的位置。然而通常情况下,即使未正确定位或定向喷嘴,工程师也必须使用现有的原理图。下面我们将回顾一下负责为液体和气体 取样系统 定位和构造喷嘴的工程师们重点需要考虑的因素。此外,我们建议由合格的分析仪工程师、工艺工程师以及元件供应商分别参与不同的设计阶段,以确保充分考虑每...

请稍候几分钟,不要关闭此页面