Search Results for "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
机械抓紧接头如何能够优化石油天然气设施
世伟洛克 ® FK 系列接头与锥面及螺纹接头的比较:了解二者的区别和优势 作者:Doug Nordstrom 多年来,锥面及螺纹接头一直是各种石油和天然气应用的可靠选择。当与特殊的抗振动接管一起使用,并由知识和经验丰富的技术人员进行安装时,这些配件在中压应用中具有可靠的性能。 在锥面及螺纹接头的常见应用中,风险很高。泄漏或故障会导致计划外的维护,增加开支,以及许多环境健康和安全风险。由于海上油气业主和运营商面临着巨大的压力,需要确保安全和环保,同时控制成本和优化效率,因此石油和天然气接头泄漏或其他故障可能会导致严重的挑战。 考虑到所有这些,石油和天然气运营商在选择接头时需评估利弊。例如...
-
如何平稳化调压阀流量曲线以减少衰减
如何平稳化调压阀流量曲线以减少衰减 Jon Kestner 要确保工业流体系统安全运行,保持一致的压力控制至关重要。使用调压阀保持可靠的下游压力有助于减小流速变化,特别是对于高流量系统。不过,要持续保持压力控制和实现降低衰减,您的流体系统可能还需要添加外部组件。 什么是衰减? 图 1:上图描绘了使用不同调压配置的不同流量曲线:简单的弹簧加载调压阀(方案 A - 基线)、圆顶加载调压阀和先导调压阀(方案 B –“良好”)、圆顶加载调压阀和先导调压阀(附带引流至圆顶加载调压阀的反馈管路)(方案 C –“更佳”)、圆顶加载调压阀和先导调压阀(附带引流至先导调压阀的反馈管路)(方案 D –“优...
-
小孔径卡套管接头的规格更新
新版 IOGP 小孔径卡套管和接头规范如何加强油气生产者的安全性 安全性是全世界众多油气生产者的首要优先目标—,因此当该行业向着更安全的流体系统运营迈出一大步时,每个人都应予以注意。 2021 年 3 月,国际油气生产者协会 (International Association of Oil & Gas Producers, IOGP) 发布了新版本的《 S-716 “小孔径卡套管和接头规范” 》,该规范为用于 石油和天然气 行业应用中的 小孔径卡套管 、 卡套管接头 、管道系统和系统元件定义了一套标准化要求。这些要求着重于这些流体系统元件的设计、材料选择、安装、测试、检查和标记。 这...
-
气体分配简介
气体分配系统 本文件的主要目的是探讨和强调对工业级气体分配系统的设计、运营和维护有直接影响影响的因素。 我们研究了 GDS 是如何以及为何往往会代表着一次丰富的运营改善机会。对于落实新系统的设施来说,“第一次就把工作做好,”是需要专业知识和经验来优化投资回报的。对于运营传统系统的设施来说,性能上的缺陷经常使得相关的成本和运营上不做改变的风险达到无法控制的程度。 为了更好地框定通常与气体分配相关的挑战,本白皮书将重点关注负责确保向各种应用供气而不出现意外中断的实验室、现场和可靠性管理人员的关切。 本文还将涵盖对负责设计和规范对工程团队的生产力至关重要的系统的设计和工程管理人员的重要议题。...
-
背压型调压阀设置:取样系统工程师技巧
背压阀设置:取样系统工程师技巧 Jon Kestner,产品经理 背压阀 在许多工业设施使用的采样系统中,在维持上游压力和保护敏感设备方面发挥着重要作用。但是,为了正确使用背压阀,取样系统工程师必须警惕一些常见的取样系统设计错误。其中包括: 忽视上游-限流装置的重要性 允许过多的流量通过分析仪 在减压阀与背压阀之间没有流阻的情况下,将减压阀和背压阀串联。 在这篇博客中,我们将讨论使用背压阀设计和构建取样系统的优秀实践,以及如何避免这些常见的设计错误。 设置背压阀 与减压阀不同,背压阀控制进口压力(上游压力),通常安装在管道末端。另一方面,减压阀控制出口压力(下游压力),通...
-
在海上 HPU 中采用中压球阀
富有针对性的设计:Ocean Edge Services 利用数十年的现场经验开发适合海上应用的 HPU 这一切都始于一个愿景。Santiago “Chili” Gomez 花了数十年时间从事大型海底海上油气钻探工程,了解了不同复杂工艺的细微差别。当他的公司需要另外一台液压动力装置 (HPU) 时,他欣然接受了建造一台的挑战。无论如何,他决意不会再犯这些年来遇到的同样错误。他将运用他在该领域的所有经验和知识,来纠正他曾看到的缺陷,并打造更出色的液压动力装置。 他的第一个电话是打给老同事 Jeremy Rogers 的。当 Rogers 看到 Gomez 绘制的草图时,他立即接受了这种“富有...
-
如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的延时
如何使用调压阀来减少分析系统中的延时 现场工程主管 Mike Strobel 工艺测量是即时的,但分析仪响应却不可能是即时的。从取样口到分析仪始终存在延时。遗憾的是,这一延迟往往被低估或误解。 在分析取样系统中,延时定义为新样品行进到分析仪所需的时间。一篇单独的博客文章解释了 时间延迟的原因 以及如何高水平地缩短延时的技巧。但在这篇文章中,我们将重点介绍如何使用 调压阀 控制时间延迟。调压阀可控制压力,而分析系统中的压力与时间密切相关。在流量受控的气体系统中,压力越低,延时越短。 探索取样系统培训机会 分析仪器系统的任何主要部分都可能发生延时,包括工艺管路、取样口和探针、现场工作站、...
-
通过海上钻探探索地球的秘密
深海科研船使用海上钻探技术,揭开地球的神秘面纱 海底深处潜藏着地球上一些谜团的答案。地球地壳和板块运动揭示了解开这些谜团的线索,日本深海科学钻探船 (D/V) Chikyu 上的研究人员有时将之称为地球的“记忆”。 日本地球与海洋科学技术机构 (JAMSTEC) 一直在部署包括 Chikyu 在内的多艘船只,来调查从地震活动到气候变化的自然现象,这些船只都利用了海上钻探技术。 虽然 JAMSTEC 和 Chikyu 与海上钻探有所关联,但它们率先将立管钻探系统应用于科学研究目的。通过钻探地壳, Chikyu 的科学家收集到样品后,会在船上进行实时分析,探索地球深处的能量如何影响现代生活。...
-
在氢能交通的前沿领域
探索新的前沿领域:Empa 如何推动氢燃料电池车辆的发展 瑞士联邦材料科学与技术实验室 (Empa) 每天都在进行着尖端研究,其中多数是致力于瑞士经济的去碳化。Empa的“move”交通工具演示器是这些努力的关键部分,其聚焦于交通运输业如何利用有前景的新技术,比如电池动力的电动车辆、 氢燃料电池驱动的电动车辆 和合成燃料驱动的车辆 “我们的目标是将研究转化为可市场化的创新,”Empa交通工具、能源和环境部门主管BrigitteBuchmann博士说。“我们将自己视为研究和应用之间的桥梁。” 氢燃料交通工具是“move”的一个重要话题。除了开展氢气储存和氢气应用领域的研究外,他们任务中的...
-
管理调压阀中的供压效应 (SPE)
管理调压阀中的供压效应 (SPE) 世伟洛克高级现场工程师Wouter Pronk 流体系统操作员在使用气瓶作为供应源铺设工艺管线时,有时可能会观察到一种现象 – 在 减压型调压阀 中,出口压力会莫名其妙地升高。随着气瓶清空,至调压阀的进口压力会降低。许多熟练的技术员都期望出口压力同时降低,但出口压力却反而升高。这种情况称为供压效应 (SPE)。 什么是供压效应 (SPE)? 供压效应也称为进口依赖性,指因进口压力或供压的改变而造成的出口压力的变化。在这种现象下,进口与出口压力的变化互成反比。如果进口压力降低,出口压力会相应升高。相反,如果进口压力升高,出口压力则会降低。 调压...