-
如何安装卡套管接头
卡套管接头安装:您需要了解的所有信息 可靠的工业流体系统对工厂的安全、效率和盈利能力至关重要—,其可靠运营的能力取决于许多因素。其中最重要的一些因素包括在系统最初组装时正确安装卡套管和卡套管接头,并在其整个使用寿命内进行维护。 何为利害攸关?根据我们的工程团队’帮助客户提供现场支持的经验,我们’发现,任何工业流体系统产生泄漏的两个主要原因是安装不当,以及卡套管选择和准备不当。损失盈利能力和降低运营效率是潜在的不良后果,但更重要的是,如果发生泄漏,工厂人员的安全工作条件就可能会受到影响。许多工业环境都存在具有固有危险的应用,在这些应用中,安装不当的风险可能导致严重的人身伤害。 由于这些原因...
-
中国的国富氢能如何建设安全的加氢站等设施
中国的国富氢能如何在世伟洛克的帮助下建设安全的加氢站等设施 氢能交通将为中国的碳中和目标扮演重要角色。中国政府已明确表示,这种技术将是新兴和未来产业战略发展方向的关键。 为了帮助氢能源行业发挥其潜力,更广泛的交通行业正在不断创新和进步。江苏国富氢能技术装备公司 (国富氢能) 是这一推动力的一部分 — 该公司专门从事氢能源产品的设计、制造和技术服务及销售,包括加氢站、车载供氢系统、液氢储运设备、液氢储罐等。 了解氢能源解决方案 在追求开发安全可靠的氢能车辆和氢气加注技术的过程中,他们自 2016 年起与世伟洛克上海紧密合作,在世伟洛克公司设计和制造的高可靠性流体系统元件的支持下,世伟洛克...
-
控制成本和提高气体输送系统的安全性
如何控制成本并提高气体分配系统的安全性 应用工程师兼气体分配系统工程师 Jeff DeWitt 许多实验室、测试中心和工业场所都依赖于安全、持续的主要的特种气体供应来支持关键过程。输送这些气体的 气体分配系统 是很重要的,但往往被忽视、不被重视。 为什么?气体分配系统通常被视为一种公用工程。就像一个工厂的电网一样,可能会被想当然地认为分配系统会一直按计划工作。由于它们横跨整个设施,没有一个部门能单独承担系统优化的任务。对于工厂经理来说,其他紧急的运营事务通常能得到优先考虑。 气体分配系统非常关键,它们代表了提高安全性和控制整个工业设施成本的主要机会。 什么是气体分配系统...
-
构建高效的流体系统
构建高效的流体系统 当今的石油与天然气专业人士面临着新的和不断变化的挑战。更深的油井和更长的深海回接目前与创新的钻井/生产技术结合使用,以最大限度地提高投资回报。必须精心指定所有船上设备,以确保在资产的整个生命周期内在恶劣的海上环境中安全可靠地运行。与标准世伟洛克 ® 卡套管接头不同,世伟洛克® FK 系列接头专为满足这些需求而设计,是多种压力高达 22 500 psi (1551 bar) 的石油与天然气应用的理想选择。本白皮书将详细介绍如何通过遵循正确的装配流程借助 FK 系列实现高可靠性并降低维护成本,FK 系列接头如何通过其独特的设计减少泄漏来帮助减轻对环境的影响,以及如何通过保护您...
-
全球工业项目中的取样
大规模工业项目:如何优化取样质量、安全性和盈利能力 管理精炼厂、污水处理厂、制造场所及石油和天然气平台等大型设施的建设项目,本身就很困难。数千人参与其中,竞争非常激烈,并且物流复杂。在这些复杂的大型项目中,经常会忽视工业流体系统和 取样系统 设计中的一些优秀实践。 工业项目通常从预先批准的流体系统示意图开始,该示意图提供给分包商,使其根据设计在现场进行建造。通过采用这种标准化方法,一开始可能未涉及一些更具体的细节,从而导致在未来,操作人员在样品质量、安全和环境保护方面会遇到挑战。 尽管流体系统各不相同,但需要提前考虑一些重要因素,避免未来出现问题。 正确取样设计的重要性 取样是一个从...
-
如何为工业流体系统选择阀门
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门 阀门的选择是工业、管道和仪表系统正确设计和维护实践的重要组成部分。如果没有针对特定应用的正确阀门,经营者可能会面临不适当或低劣的流体系统性能,更长的停机时间以及可避免的安全风险。 阀门 通常在流体系统设计的初始阶段选择。在系统的整个生命周期中,维护技术人员通常会按照规范使用系统中已经存在的相同类型的组件来更换阀门和大多数其他组件。因此,从一开始就选择正确的阀门就显得尤为重要,可以帮助经营者避免以后再过早地更换阀门。 您如何做出正确的选择? 了解世伟洛克提供的流体系统培训机会 为了正确选择阀门,设计人员和技术人员可以遵循 STAMPED 方法,其考...
-
2022 年度五大问题
2022 年度五大问题 在 世伟洛克博客 ,我们专注于为您提供提示和策略,以保持领先,即使在具有挑战性的条件下也是如此。无论您从事哪个行业,优化运营的方法之一就是提高流体系统的性能和可靠性。 在世界各地,我们的团队与像您这样的流体系统专业人员合作,以保持合适的运行流量和压力,减少泄漏现象,妥善安装和维护 阀门 和 卡套管接头 等元件。在这一年中,我们收到了很多问题,当我们的专家在行业网络研讨会上分享他们的知识时尤其如此。今年,我们的任务是确定这些主题演讲中经常问到的问题,并将答案汇集到一处。继续阅读,看看我们的听众想知道什么。 “如何为不同的应用选择合适的调压阀?” 调压阀是任何工业...
-
用可靠的微反应器塑造未来
Ehrfeld Mikrotechnik 如何充分实现微反应器的可靠性 在全球范围,微反应技术已发展为现代工业生产、化学工程和工艺工程中一种令人青睐的工具。它在各种行业中的应用越来越广泛,包括制药、工业化学生产、食品和生命科学等等。 Ehrfeld Mikrotechnik 是一家领先的德国高质量微反应器系统供应商,在流动化学应用中发挥着关键作用,在微反应器技术发展方面也处于领先地位。如今,微反应器技术已经成熟,Ehrfeld 的反应器有望在工业环境中以生产规模运行而不会有任何性能受到影响。 联系您当地的世伟洛克销售与服务中心 Ehrfeld Mikrotechnik 是如何应对这样的...
-
流体系统过滤器为何对可靠运行至关重要
流体系统过滤器详解: 为什么它们对可靠运行至关重要 污染物会对工业流体系统造成严重破坏。不需要的微粒会损坏关键部件,影响准确取样和分析,使产品不符合规格,并导致其他下游问题。 但污染问题可以通过在整个系统的关键点安装正确的过滤器来解决。通过采用适当的气体和液体过滤方法,可以减轻污染物干扰重要系统时可能产生的问题。 继续阅读,了解更多信息: 过滤器为何重要 大多数工业流体系统中过滤器的安装位置 不同类型的过滤器 过滤器安装和维护的合适做法 学习优化流体系统 流体系统过滤器的重要性: 保护您的系统免受污染物侵害 污染物和微粒在许多工业流程中都很常见。它们的来...
-
借助定制解决方案确保可靠的深水油井作业
借助定制解决方案确保可靠的深水油井作业 世伟洛克路易斯安那州上游 & 建设销售经理 Kevin Gravouia 一些高风险的海洋石油与天然气活动于墨西哥湾进行,在那里,全球领先的原油开采公司在作出长期投资和时间承诺后,正全力应对行业中某些最为复杂的挑战。安全性、控制性和不折不扣的系统可靠性是其中的头等大事,需要耐用的设备和系统元件才能有效开采以前未尚未开发的能源。 液压单元 (HPU) 就是此类关键设备之一,可提供中压到高压的稳定压力来控制油井深处的安全装置、阀门以及其他重要的流体系统元件。HPU 对于安全可靠的油井作业至关重要,如果出现停机,则每天可能造成数十万美元的损失,并且根据失...