-
化学品制造中的分析仪表
INEOS 如何实现分析仪表精度 先进的特种聚合物对我们的现代化世界越来越重要。只需询问 INEOS 中的任何人。INEOS 是一家为燃料和润滑油、食品包装、建筑、纺织品等市场提供解决方案的全球石化制造商。 对于INEOS风险很高,但是凭借生产准确,可靠,安全的高质量产品,他们有能力实现他们的目标INEOS在该公司位于德克萨斯州 La Porte 的制造工厂,为确保生产的产品符合聚合物溶液开发所需的符合的高精度标准,建设先进的在线分析系统。为确保这些系统按预期工作,INEO 多年来与世伟洛克东南德克萨斯公司的团队密切合作。 INEOS 分析专家 Claude Stephens 说:“作为...
-
取样钢瓶维护:您应当知晓的常见问题
常见问题:取样钢瓶维护须知 世伟洛克埃德蒙顿定制解决方案经理 Tristian McCallion 在任何工业环境中, 取样 都属于常规操作的一部分,因此让您的 取样钢瓶 保持安全工作状态是必要的。损坏或失效的钢瓶可能会给工作人员带来安全问题,并可能影响到取样的准确性和完整性。这使得任何以取样为中心的操作,必须定期、主动地维护取样钢瓶。 如果您曾经想要知道,钢瓶瓶体上的一个小凹痕是否需要担心,或者不太了解如何识别快速连接件是否损坏,那么您不是唯一困扰的人。我们已经汇总了有关取样系统钢瓶维护的一些常见问题和解答。以下是部分解答: Q: 我是否真地需要取样钢瓶维护计划? A: 取样钢瓶是...
-
世伟洛克2021年热门博客文章
您迫切想要知道的问题解答:2021 年度回顾 从半导体工厂到海上油气平台再到研究实验室,我们的客户在各种高风险的环境中开展业务。但有时,这些不同的行业面临着共同的挑战。 这些共同的挑战都反映在我们 2021 年阅读量较高的博文中。您向我们的专家了解更多关于腐蚀控制、接头选择、分析仪器的挑战等信息。以下是今年您迫切想要知道的问题解答: “我该如何阻止腐蚀造成的运行停机?” 工艺驱动型行业通常要面对一系列的化学成分和环境条件,这意味着如果不采取适当的措施,腐蚀及其引起的问题会威胁到运行效率。 腐蚀是导致海上与近海石油和天然气应用利润损失的主要原因,所以我们的读者对如何识别和防止常见的腐蚀...
-
减少设施中的工业排放
减少代价高昂的流体系统泄漏和排放。 全球销售业务开发经理 Sean Hunsicker ’在化学工艺、油气或其他工业工艺设施中,人们很容易习惯于某些声音、景象和其他环境条件。走在地板上,您可能会听到远处压缩空气管路的嘶嘶声。您可能会在某些蒸汽管道下看到小水滴,或者捕捉到一缕工艺气体的微弱气息。 这些看起来可能像是一个运行中的设施的典型标志,—但实际上,它们是不同形式的流体系统泄漏的迹象。虽然它们的严重程度可能会有所不同,但这些泄漏几乎总是会导致某种效率低下,甚至可能危及您的员工和环境。 真实泄漏: 由于压力屏障未能遏制系统流体或者未能将其与周围环境隔离导致的泄漏。这种...
-
分析您的取样需求
离线取样和在线分析:哪种方法更适合您? 取样在所有化工生产中都是不可或缺的。通常情况下,有两种主要的方法可以有效地取样。 传统的 离线取样 方法,也被称为取样点取样、现场取样或者就叫取样,其在大量应用中一直都有用武之地。离线取样需要在监控的工艺过程附近,安装一个或多个离线取样器。根据工艺的不同,样品通常收集在塑料瓶或钢瓶中,然后再将其送至中心实验室进行分析。 近几十年来,在线分析仪已成为一种更具吸引力的选择,在新建设施中更是如此。在这些应用中,工艺样品被运送到附近的分析小屋内进行自动分析,然后再将其送回主工艺。该应用允许在无人工干预的情况下,连续监测流体特性。 哪种方法比较合适?决定选...
-
为什么快速支持对半导体晶圆厂至关重要
本地支持如何降低半导体制造商的成本 考虑任何半导体制造商都可能面临的一种糟糕场景:气动阀故障。尽管在外人看来这可能稀疏平常,但此阀门用于供应关键化学品给要求每天连续可靠运行的重要设备。对于晶圆厂运营商,流体系统故障或问题维护要求停止生产,这一后果是巨大的,每一秒的停机会导致重大的损失。 这种情况彰显了当今竞争异常激烈的半导体制造环境中的重要因素之一。 速度 — 在所有因素中 ,包括创新步伐、日常生产流程以及发生故障时所需的维护 — 都是至关重要的。尽管当今大多数晶圆厂的设计和建造都考虑到了高级别的可靠性,但仍可能会出现计划外流体系统维护的问题。尤其是在瞬息万变且竞争激烈的行业中,快速获取可...
-
如何平稳化调压阀流量曲线以减少衰减
如何平稳化调压阀流量曲线以减少衰减 Jon Kestner 要确保工业流体系统安全运行,保持一致的压力控制至关重要。使用调压阀保持可靠的下游压力有助于减小流速变化,特别是对于高流量系统。不过,要持续保持压力控制和实现降低衰减,您的流体系统可能还需要添加外部组件。 什么是衰减? 图 1:上图描绘了使用不同调压配置的不同流量曲线:简单的弹簧加载调压阀(方案 A - 基线)、圆顶加载调压阀和先导调压阀(方案 B –“良好”)、圆顶加载调压阀和先导调压阀(附带引流至圆顶加载调压阀的反馈管路)(方案 C –“更佳”)、圆顶加载调压阀和先导调压阀(附带引流至先导调压阀的反馈管路)(方案 D –“优...
-
小孔径卡套管接头的规格更新
新版 IOGP 小孔径卡套管和接头规范如何加强油气生产者的安全性 安全性是全世界众多油气生产者的首要优先目标—,因此当该行业向着更安全的流体系统运营迈出一大步时,每个人都应予以注意。 2021 年 3 月,国际油气生产者协会 (International Association of Oil & Gas Producers, IOGP) 发布了新版本的《 S-716 “小孔径卡套管和接头规范” 》,该规范为用于 石油和天然气 行业应用中的 小孔径卡套管 、 卡套管接头 、管道系统和系统元件定义了一套标准化要求。这些要求着重于这些流体系统元件的设计、材料选择、安装、测试、检查和标记。 这...
-
气体分配简介
气体分配系统 本文件的主要目的是探讨和强调对工业级气体分配系统的设计、运营和维护有直接影响影响的因素。 我们研究了 GDS 是如何以及为何往往会代表着一次丰富的运营改善机会。对于落实新系统的设施来说,“第一次就把工作做好,”是需要专业知识和经验来优化投资回报的。对于运营传统系统的设施来说,性能上的缺陷经常使得相关的成本和运营上不做改变的风险达到无法控制的程度。 为了更好地框定通常与气体分配相关的挑战,本白皮书将重点关注负责确保向各种应用供气而不出现意外中断的实验室、现场和可靠性管理人员的关切。 本文还将涵盖对负责设计和规范对工程团队的生产力至关重要的系统的设计和工程管理人员的重要议题。...
-
背压型调压阀设置:取样系统工程师技巧
背压阀设置:取样系统工程师技巧 Jon Kestner,产品经理 背压阀 在许多工业设施使用的采样系统中,在维持上游压力和保护敏感设备方面发挥着重要作用。但是,为了正确使用背压阀,取样系统工程师必须警惕一些常见的取样系统设计错误。其中包括: 忽视上游-限流装置的重要性 允许过多的流量通过分析仪 在减压阀与背压阀之间没有流阻的情况下,将减压阀和背压阀串联。 在这篇博客中,我们将讨论使用背压阀设计和构建取样系统的优秀实践,以及如何避免这些常见的设计错误。 设置背压阀 与减压阀不同,背压阀控制进口压力(上游压力),通常安装在管道末端。另一方面,减压阀控制出口压力(下游压力),通...