用于气体和液体服务的可配置的、本地的、可靠的取样面板
我们提供可全面配置、本地构建和支持的可靠取样组件,这些组件采用各种配置,帮助您从工艺管路中安全地采取具有代表性液体或气体样品。无论您是要在额定压力的取样钢瓶中进行密闭取样,还是只想将工艺流体收集到成本更低的玻璃实验室瓶中进行分析,我们均提供安全、直观、易于维护的理想取样面板选件,这些选件可作为单独零件加以订购。
世伟洛克取样面板
取样模块
Swagelok®取样模块 (GSM) 是一种密闭取样系统,其来自正压过程,利用差压驱动液体通过该系统返回到处于较低压力区域(例如泵上游)过程。样品储存在耐压的金属取样钢瓶 (GSC) 中,这样可以防止样品泄漏,保护操作人员。
GSM 的特性
- GSM 面板采用切换阀配置,具有两个或三个世伟洛克® 40G 系列球阀,可实现对流体路径的同时控制。这些配置可减少所需的步骤,并明确指示顺序,从而降低发生错误的可能性。
- GSC 起到了通路的作用,使工艺流体持续循环流通,以保持工艺条件。每套 GSM 系统均需要 GSC(可提供各种配置),并且在购买新的 GSM 时应单独订购。
- 流体循环回路连接取样器,并将物料返回工艺管道或燃烧火炬。可以无限期地将 GSM 置于旁路或取样位置,从而保持输送管路清洁并准备好提取样品。
- 对于每个 GSM 系统,安全膜均为可用选件,此外还可将卸荷阀添加到存在额外过压问题的取样系统中。每个取样系统均配有世伟洛克®卡套管接头,可减少可能发生的泄漏。
液体取样系统
世伟洛克®液体取样 (GSL) 是一种仅适用于液体的取样系统。在工艺流体处于大气压下存储时,不存在分馏风险的应用中,可以将流体抽入带有自密封隔膜帽的非承压瓶中。
GSL 的特性
- 固定容积的世伟洛克 GSL 系统使用与 GSM 系统相同的切换阀,可为复杂的任务提供简便的操作。如同 GSM,GSL 系统采用世伟洛克卡套管接头进行组装,可避免 NPT 连接的潜在泄漏点。
- GSL 可使用成本较低的玻璃或聚乙烯实验室瓶来抽取和存储样品。使用聚乙烯实验室瓶可以立即反馈样品流的可视质量。
- 在无溢出或蒸发的危险情况下,样品可被抽取并输送。样品抽取机构上的弹簧复位手柄可防止意外分配。
由世伟洛克工程师设计。专为您的应用而优化。
所有世伟洛克离线取样系统均旨在保护您的员工并提高您的盈利能力,而且由流体系统专家在本地进行配置,以符合您的规格。
专为系统安全而设计
世伟洛克取样系统将过程压力与样品瓶和用户相分离,从而防止过充和过压状态。我们的面板设计还具有减少操作员出错可能性的功能,例如 GSL 样品抽取机构上的弹簧复位手柄可防止意外分发。
专为易于使用而设计
世伟洛克取样系统旨在减少取样所需的排序步数,而且还可以简化维护工作。GSM 和固定容积 GSL 面板上的切换阀配置允许同时控制流体路径并向操作人员提供明确的排序指示,而且在维护期间可以隔离仪表等组件以尽可能地减少停机时间。
专为获得可靠的结果而设计
闭环 GSM 取样面板将新鲜样品提供给可将样品保持在与取样期间相同工艺条件下的钢瓶,从而确保样品具有代表性。GSL 可以使用实验室玻璃瓶以即时反馈样品流的可视质量。我们所有的取样面板均配有世伟洛克卡套管接头,因此可减少潜在泄漏点。
便捷的标准组件配置,可满足您的需求
GSM 和 GSL 取样系统面板类型均采用固定容量版本,这些版本可将工艺压力与样品瓶和用户分开,从而防止过充和过压情况。下表列出了常见系统标准的摘要以及建议用于所列组合的取样系统。
为适合您的运营,可以采用多种附件定制世伟洛克取样系统,包括额外的仪器、样品冷却器、自动控制装置、特种合金、不同的安装选购件等等。
本地装配和支持。持久耐用的可靠解决方案。
您当地的授权世伟洛克销售和服务中心团队将与您紧密合作,共同设计和定制满足您取样系统需求的面板。在当地的世伟洛克销售和服务中心,每个取样面板均由经验丰富的流体系统专家按照您的需求定制。所有世伟洛克取样组件均经过严格测试,并以世伟洛克终身有限质量保证为后盾。
可轻松获得取样技术支持
当您决定购买世伟洛克®取样面板来提高取样操作的标准化和可靠性时,您当地的世伟洛克授权销售与服务中心团队将与您共同确定合适的面板类型和配置以满足您的需求。然后,经验丰富的流体系统专家将在您当地的世伟洛克销售与服务中心按照您的规格制造每块取样面板,并且同一团队将来会为您的新系统提供持续的支持。
订购世伟洛克离线取样系统时有何期待
确定、定制和维护适合您工厂的合适取样解决方案的流程如下所示:
评估
是否需要协助来寻找能够快速并更具成本效益地获取可重复且具代表性样品的系统设计?取样专家团队可以评估您当前的取样系统并根据需要评估您的需求。如果您已经对规格或设计了然于心,则可以跳过此步骤。或者,如果您希望对取样系统和实践进行更深入的分析,则我们的现场工程团队可以访问您的工厂,以提供有助于您检测和修复取样缺陷的世伟洛克®取样评估与咨询服务,从而:
- 提高运营绩效
- 减轻潜在的安全和环境问题
- 定期获取更具代表性的样品
推荐
我们的团队将带您浏览细节清单,以帮助您选择满足您需求的取样面板。根据既定的参数,世伟洛克认证工程师将审核您的信息并向您推荐合适的面板。我们评估包括以下因素在内的标准:
- 温度
- 压力
- 相态
- 容器类型
- 结构材料
- 安装位置
配置
如果以我们的标准面板设计为平台,我们可以与您的团队共同定制适合您的解决方案:
- 可替代的同等世伟洛克和非世伟洛克产品
- 在现有原理图中增加阀门、流量计和其他产品
- 更改布局和结构更改/增加
- 转换为更大/更小的卡套管尺寸(或公制)
- 就替代结构材料提供建议
- 讨论流量/压降计算
- 就样品冷却器/加热器和外壳加热器的选型提供建议
装配
我们将取样系统组装工作移交给您的团队,以装配系统并进行可靠性测试。每位世伟洛克本地技术人员均经过全面的培训和认证,以确保您的取样面板遵守严格的标准与规格,并且我们的认证工程师将监督每步工艺。
- 所有世伟洛克离线取样系统均在选定的表压下进行了外壳测试
- 可应要求进行更多测试
- 世伟洛克的所有产品均享有世伟洛克终身有限保证 服务
培训
组装完成面板后,我们将为您的技术人员提供有关离线取样系统使用与维护的实践培训。我们还可以帮助您的团队掌握相关知识,预防、诊断并消除一些代价高昂的问题, 世伟洛克® 取样系统培训 以行业专家 Tony Waters 的教学为基础:
信赖取样行业领导者。相信您的结果。
了解有关世伟洛克取样解决方案的优势的更多信息以及取样系统专家对本地的支持是如何为您的组织带来价值。
类别
查看我们的应用指南
查找有关我们的组件的详细信息。
取样是在系统中收集流体或气体样本,其目的是将样品运送到实验室进行分析。请使用世伟洛克应用解决方案构建资料齐全的流体取样系统和控制系统并保证操作一致性。
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
气体和挥发性液体取样的优秀实践
阅读与挥发性液体和气体取样相关的常见挑战,并了解如何借助合适的技术和适当的设备来克服这些挑战。
液体取样系统控制成本策略
了解一些可以在您验证工艺条件和分析产品质量时帮助您降低液体取样工艺中的成本并尽可能地减少失误的策略。
如何修复常见取样缺陷
工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,则将其制造外包可能大有裨益。了解其运作原理。
取样 101:降低工厂成本
取样系统可以安全高效地采集样品,从而验证产品的化学成分。了解如何通过世伟洛克专家的基础知识在降低工厂成本的同时提高闭环系统的可靠性。