text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 工业流体系统安全检查表

    工业流体系统安全检查表 现场工程服务(亚太地区)区域经理 Mike Frost 工业流体系统负责在众多行业的整个工厂内输送高压高温的液体和气体。对于最终产品的质量以及工厂工人和技术人员的安全而言,—优化工业流体系统的性能至关重要。 例如,—石油与天然气安全(钻机通常位于偏远地点或海上)—取决于安全运行的流体系统。这些系统可能庞大而复杂,因此包含各种潜在的危险区域。当不存在故障时,如何确保系统的所有部分安全可靠地运行? 这是一份涵盖流体系统安全重要部分的便捷检查表: 流体系统安全概览 在这篇文章结尾的信息图表中,可以下载我们的安全提示的可视化版本。 下载 PDF ✔尽...

  • 审查海上流体系统的 3 大理由

    审计海上流体系统的 3 大理由 世伟洛克苏格兰公司现场工程师 Mark Garvey “我的钻井平台状况 真的 如此?” 如果您是海上油气平台 的运营商,那么这可不是您希望说出的一句话。 然而,这是在我担任世伟洛克苏格兰公司现场工程师的工作中,在我对海上平台上的小孔径卡套管流体系统进行审查之后从油气 高管那里听到的一句话。常见的审计结果包括阀门泄漏、流体系统连接不良以及规格不匹配。所有这些都可能导致运营商付出高昂的代价,并可能危及工作人员的安全,—而运营商却对发生的一切全然不知。 优化您的海上运营 是否希望更加清晰地了解您的钻井平台状况?以下是为什么海上油气 平台会从第三方审查中受...

  • 为什么一家氢气压缩机制造商会依赖高品质的接头

    问答:PDC Machines 讨论如何提供关键任务型氢能 氢燃料交通工具  的市场持续增长,这意味着原始设备制造商 (OEM) 必须继续创新,以满足不断升级的客户需求。为了在这个市场上有效竞争,流体系统应用中可靠的质量、可靠性和无泄漏密封性能至关重要。 问问像 PDC Machines 这样的公司就知道,它是一家生产特种隔膜气体压缩机的公司,被用于各种行业,包括替代能源领域。PDC’ 的解决方案被用于车载氢能应用、加氢站等。质量和可靠性在这些经常属于关键任务型的应用中至关重要,这就是该公司与世伟洛克密切合作并寻求高质量的部件和服务超过 30 年的原因。 为了进一步了解这种合作关系多年来...

  • 您需要了解的有关调压阀的所有信息

    您需要了解的有关调压阀的所有信息 调压阀 是工业流体和分析仪器系统的重要组成部分。这些关键元件有助于保持所需的系统压力和流量,用以应对运行系统的变化。对于任何流体系统技术人员来说,对不同类型的调压阀及其性能的工作知识是至关重要的。 您是否想要更深入了解调压阀?您是否需要了解如何为您的应用选择正确的调压阀?您是否想要让流量曲线更平稳?对于所有这些疑问,甚至更多的疑问,我们都能提供答案。以下是几篇人气博文,从各个角度介绍调压阀。 从世伟洛克调压阀专家处了解更多信息 如何选择调压阀 在这篇博文中,您将了解工业流体与分析系统的常用调压阀类型之间的区别,以及如何选择适合您系统需求的调压阀。...

  • 高纯面密封接头说明

    为什么真空面密封接头是高纯半导体应用的理想之选 世伟洛克半导体市场经理 Masroor Malik 鉴于 半导体行业 对生产更强大的芯片所需的越来越小的工艺节点永无止境的追求,保持工艺洁净度越来越具有挑战性。为了满足这些不断变化的需求,晶圆厂必须创造出带来毫不妥协的精度和洁净度的生产环境,而设备商必须开发出不断进步的设备来满足这些需求。 在要求严格的超高纯 (UHP) 流体系统应用中 — 例如,惰性气体或特殊气体 — 接头连接是设备商的一个关键考虑因素。虽然超高纯系统通常采用焊接,以尽量减少泄漏的可能性,但某些连接件必须定期拆装,以进行维护或更换。但是,由于一些工艺流体的腐蚀性和操作条件...

  • 减少设施中的工业排放

    减少代价高昂的流体系统泄漏和排放。 全球销售业务开发经理 Sean Hunsicker ’在化学工艺、油气或其他工业工艺设施中,人们很容易习惯于某些声音、景象和其他环境条件。走在地板上,您可能会听到远处压缩空气管路的嘶嘶声。您可能会在某些蒸汽管道下看到小水滴,或者捕捉到一缕工艺气体的微弱气息。 这些看起来可能像是一个运行中的设施的典型标志,—但实际上,它们是不同形式的流体系统泄漏的迹象。虽然它们的严重程度可能会有所不同,但这些泄漏几乎总是会导致某种效率低下,甚至可能危及您的员工和环境。 真实泄漏: 由于压力屏障未能遏制系统流体或者未能将其与周围环境隔离导致的泄漏。这种...

  • 探索 世伟洛克博客

    探索世伟洛克流体系统博客 世伟洛克部件的品质讲述了我们故事的一部分。另一方面?我们通过在各个行业和应用中分享我们深入而多样化的知识,帮助客户取得成功。 通过选择下面的类别浏览我们的博客内容。 分析仪器 石油化工 流体系统评估与服务 全球项目 石油与天然气 产品和组件 安全 取样系统 半导体 培训 成功案例 清洁能源 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首

  • 发表的贸易媒体文章

    发表的文章 世伟洛克专家与领先的行业贸易出版物合作,编写旨在为您提供流体系统资源和知识的文章。请浏览我们的以下文章,并务必查看我们的博客 Swagelok Reference Point ,并 在 LinkedIn 上关注我们以获取相似内容。

  • 材料至关重要:选择合适的耐腐蚀材料

    材料至关重要:选择合适的耐腐蚀材料 海上平台可能拥有近 15,000 米的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械式连接。这就是选择耐腐蚀金属材料的重要原因。 选择耐腐蚀材料时,需要从多方面考虑。许多因素甚至超出了材料本身。原材料质量和制造工艺对流体系统组件的使用寿命非常重要,但找到一家具有材料科学专业知识,并能够帮您选择合适材料的供应商,也会在构建耐腐蚀的流体系统时产生积极影响。 质量控制措施 在一定条件下,几乎每种金属都会腐蚀。当金属原子被流体氧化时,就会发生腐蚀,从而导致金属表面的材料损失。这会减小卡套管等元件的厚度,并更易...

  • 测量取样系统延时需要检查的 4 个区域

    测量取样系统延时需要检查的 4 个区域 在工艺分析仪取样系统中,采集样品的时间点与获取读数的时间点之间始终存在延迟。 延时是累积的,包括样品从工艺管路中的取样口到获得结果的工艺分析仪所需的总时间。这段延时可能比想象的要长,并且被低估,导致工艺控制不良。如果您假设延时为一分钟,但实际上是两个小时,那么分析仪读数可能不再具有相关性或目的性。从取样口到获取分析仪读数的 常见目标是一分钟或更短时间 。若您希望减少这段延时. 您会发现延时原因存在于整个分析仪器系统内。以下是要开始减少系统延时的四个主要区域:  探头中的延时 样品传输中的延时(包括野外站和传输管路) 样品调整中的延时(包括流...

请稍候几分钟,不要关闭此页面