text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 提高液体密闭取样的安全性和效率

      通过正确的系统设计实现安全、高效的液体密闭取样 Matt Dixon,世伟洛克应用商业化经理 在化工厂、炼油厂以及石油和天然气设施中,密闭取样在工业流体取样操作中发挥着至关重要的作用。密闭取样也称为现场取样、点取样或简称为取样,可帮助操作员验证工艺条件,确保最终产品具有所需的特性。 进行密闭取样的方法因过程流体而异。例如,在对气体和挥发性液体进行取样时,必须将样品收集在样品钢瓶中,以防止气体或液体逸出并保护操作人员免受潜在危险。 了解安全气体取样 在对非挥发性液体进行取样时,瓶子取样为操作员提供了一种更简单、经济的解决方案。在本博客中,我们将探讨抓瓶取样的正确技术、过程中可能出...

  • 构建更出色的机械密封支持系统

    API 682 与您:构建更出色的机械密封支持系统 化工&炼油市场市场经理 Sean Hunsicker 机械密封在二十世纪八十年代成为一项炼油厂和化工厂中占主导地位的密封技术,从而促使美国石油学会 (API) 成立了一个以为这些元件编写标准为主要关注焦点的委员会。1994 年发布了面向离心泵和旋转泵的 API 682 轴封系统的第一版,其中包含以下宗旨:“该标准旨在默认针对经常供应的很有可能在满足排放法规的前提下达到至少三年连续运行目标的设备类型。” 1 需要注意的是,该标准包括某些推荐规范,除非另有说明,否则默认为已被证明是安全可靠的技术。 目前在第四版中 ,API 682 继续基于工...

  • 卡套管接头有哪些类型?

    适配您应用场景的小口径卡套管接头选型指南 可靠的小口径流体系统需采用高品质组件进行设计和建造,而其中非常关键的部件之一便是 小口径卡套管接头 。在关键连接点上使用具有防泄漏性能的接头,可帮助您维护工厂的安全和运营效率。  市面上接头类型繁多,在维护现有系统或新建系统时,往往难以确定理想选择。 了解培训机会 如何选择适合您需求的接头?下面我们分析几种常见的接头类型,及其具体特性与优势: 什么是螺纹接头? 螺纹接头通过两段螺纹部件配合实现连接,核心区别为外螺纹接头与内螺纹接头。外螺纹(螺纹凸起于接头外侧)需旋入内螺纹(螺纹位于接头内侧)完成连接。 螺纹接头主要分为两类: 直螺纹  或 平行...

  • 背压型调压阀设置:取样系统工程师技巧

    背压阀设置:取样系统工程师技巧 Jon Kestner,产品经理 背压阀 在许多工业设施使用的采样系统中,在维持上游压力和保护敏感设备方面发挥着重要作用。但是,为了正确使用背压阀,取样系统工程师必须警惕一些常见的取样系统设计错误。其中包括: 忽视上游-限流装置的重要性 允许过多的流量通过分析仪 在减压阀与背压阀之间没有流阻的情况下,将减压阀和背压阀串联。 在这篇博客中,我们将讨论使用背压阀设计和构建取样系统的优秀实践,以及如何避免这些常见的设计错误。 设置背压阀 与减压阀不同,背压阀控制进口压力(上游压力),通常安装在管道末端。另一方面,减压阀控制出口压力(下游压力),通...

  • 卡套管切割工具及流体系统必备的其他工具

    合适的卡套管切割与焊接工具保障流体系统的可靠装配与维护 世伟洛克技术服务工程师及认证焊接检验员 Roger Bott 在全世界的工厂中,其流体系统无论是简单的还是复杂的,许多因素均涉及工厂安全而盈利的运营。对于每一套系统而言,正确装配和持续维护均需要操作员和技术人员熟悉的常用的关键工具和设备。卡套管切割工具、卡套管去毛刺工具、弯管器等重要物品应随时可用 但工具和设备可能并不总是在您的优先事项列表中。您有没有在紧要关头取用任何可用的工具?您是否准备好合适的卡套管割刀?做出这样的选择可能会让您付出代价。流体系统依赖无泄漏、长寿命的连接,而打造这类连接离不开合适的卡套管工具。 想要提...

  • 什么是截止阀?它如何实现流体系统隔离?

    如何利用截止阀隔离流体系统 截止阀的功能是什么? 截止阀的作用是隔离流体系统中的特定管段,防止流体与压力进入下游组件。这一功能至关重要,因为单管路内的压力或流体,可能会对更换仪表或测量装置的技术人员构成安全威胁。这就是风险经理在维护之前隔离所有流体系统管路的原因。 流体系统中设计、依次安装两个截止阀,并排放带压管段中的介质,已经成为行业标准和安全规范。双截止阀序列是实现零压力、零流量这一关键状态的可靠方法之一。 在设计隔离流体系统的两个截止阀时,工程师通常采用以下两种常用方案。第一种方案是:工程师可以在两个截止阀之间加入第三个阀门,以排出或释放可能从第一个截止阀泄漏的任何压力。第二种可行的方...

  • 软管接头类型及应用场景

    选择合适软管接头的技巧 Doug Nordstrom,高级产品经理 工业软管在全球各地的工厂中发挥着至关重要的作用,但它们往往没有得到制造商提供的有用的优秀实践指导。软管  的选择 、安装、检查和维护通常由用户或安装人员自行决定。如果选择错误,指定的  软管  有可能表现得不尽如人意,并可能过早失效,这可能导致成本增加,并可能在您的设施中造成  安全隐患  。 您的软管端接是一个很好的例子。在设计流体系统时,有多种类型的柔性软管接头可供考虑,若选型不当,不仅会影响工艺、对作业人员构成安全威胁,还会损害企业经济效益。定期检查您的端接连接的性能,并考虑不同类型的连接是否可以提高您系统的效率或...

  • 北海气田作业圆满落地

    全系统技术支持:世伟洛克为北海气田筑牢安全保障 挑战:开发北海高风险天然气资产 一家总部位于英国的欧洲大型油气运营商,决定开发一处北海凝析气田,各方对此项目寄予厚望。该气田位于苏格兰阿伯丁市以东 250 公里处,采用无人平台设计,与邻近的油气处理设施相连接。 除了要应对北海海域复杂多变的自然环境,该项目还面临诸多严峻的技术挑战。气田油井属于超高压高温 (uHPHT) 类型,产出的天然气气流具有腐蚀性,其中可能含有硫化氢成分。要实现天然气的安全封存与输送,必须采用特种合金材料,并执行高精度安装工艺。对于该运营商及其选定的工程总承包商(EPC)而言,这意味着需要甄选这样的项目合作伙伴:不仅能...

  • 如何选择调压阀

    如何选择调压阀来满足您的流体系统需求 Wouter Pronk,世伟洛克高级现场工程师 调压阀 在许多工业流体和仪表系统中起着至关重要的作用,其有助于保持或控制所需的压力和流量,响应系统变化。选择合适的调压阀对于系统保持安全运行以及按预期运行非常重要,错误的选择可能导致系统效率低下、性能差、频繁故障排除以及潜在的安全隐患。 懂得如何选择合适的调压阀需要了解不同类型的调压阀,它们是如何工作的,以及如何能够利用它们来满足您的系统需求。继续阅读,更多地了解调压阀及其功能,以及如何确定可满足您系统需求的合适之选。 什么是调压阀? 从基本层面上讲,调压阀是一种机械装置,旨在 控制上游或下游压力...

  • 依托 JIP33 气体接头标准提升作业效能

    JIP33 卡套管接头规范如何优化油气作业流程 Logan Boatright,世伟洛克全球高级客户经理  试想以下场景: 某大型油气运营商正处于一座海上平台上部模块的调试阶段,该模块包含 2000 余个小口径卡套管接头连接点。该运营商此前选择了一家宣称产品符合“等效技术规格”的供应商,但第三方检测工作启动后,各类问题接踵而至:产品质量参差不齐、材质证明文件缺失、接头装配工艺不达标。最终结果如何?为采购合规组件,项目工期延误 12 周;额外产生的成本超 300 万美元,其中包含加急运输费用与工时损耗成本。 这是所有油气运营商都竭力规避的局面,但实现这一目标并非易事。油气项目工艺复杂...

请稍候几分钟,不要关闭此页面