text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

筛选条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 世伟洛克安装人员便携式指南卡套管接头

    世伟洛克安装人员便携式指南卡套管接头

  • 软管和柔性卡套管 软管组件 批量软管 柔性卡套管和端接

    内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试

  • 可检测卡套管接头和转换接头

    可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构

  • 氢燃料可以实现长距离行驶吗?

    氢动力汽车有续航里程焦虑吗?这里有您不应该有这种焦虑的原因。 Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。 随着替代燃料和运输技术的普及性和可用性不断提高,人们自然会问,它们是否能提供与典型柴油或汽油动力车辆相比拟的续航能力。 氢对于依赖传统化石燃料的应用显示出巨大的前景。在日益寻求脱碳的世界中,这是一种理想的、 有前途的替代方案 。 但对氢的误解可能会限制它的应用,包括氢对于长距离行驶来说是一种不切实际的燃料源的误解。在关于氢的误解系列的第二部分中,我们将探讨为什么不必对氢燃料电池汽车可以正常行驶的距离感到焦虑。 本系列的更多内容: 为什么氢气是一种安全的燃...

  • 保障燃料电池的氢气纯度

    为何在加氢口取样对于可靠且符合标准的氢气系统至关重要 随着全球能源格局转向更清洁、更可持续的解决方案,氢气已成为推动交通、工业及发电领域脱碳的关键燃料。 其中,在质子交换膜 (PEM) 燃料电池中使用氢气是最有前景的应用之一,这种燃料电池为车辆和固定系统提供了高效率和零排放。但燃料电池的性能、安全性与使用寿命非常依赖于所供应氢气的纯度,这一纯度要求远比其他工业用途更为严格。即便是痕量污染物,也可能对燃料电池造成不可逆的损害,降低运行效率,并影响系统可靠性。 Sauhaib Filali,世伟洛克慕尼黑公司应用工程...

  • 如何为工业流体系统选择阀门

    阀门选型考量因素:工业阀门选型指南 阀门的选择是工业、管道和仪表系统正确设计和维护实践的重要组成部分。若针对特定应用场景选用了不合适的阀门设计,经营者可能会面临流体系统运行异常或低效、停机时长增加,以及潜在的安全隐患等问题。 阀门通常在流体系统初步设计阶段完成选型。在系统的整个生命周期中,维护技术人员通常会依照技术规格要求,采用与系统中原型号一致的阀门及多数其他组件进行更换。这就意味着,从项目初期选择合适的阀门尤为重要,有助于经营者避免后续阀门过早更换的问题。 您如何做出正确的选择? 流体系统培训 阀门选型流程的考量因素 一套规范的阀门选型流程需遵循 STAMPED 方法,该方法涵盖以...

  • 北海气田作业圆满落地

    全系统技术支持:世伟洛克为北海气田筑牢安全保障 挑战:开发北海高风险天然气资产 一家总部位于英国的欧洲大型油气运营商,决定开发一处北海凝析气田,各方对此项目寄予厚望。该气田位于苏格兰阿伯丁市以东 250 公里处,采用无人平台设计,与邻近的油气处理设施相连接。 除了要应对北海海域复杂多变的自然环境,该项目还面临诸多严峻的技术挑战。气田油井属于超高压高温 (uHPHT) 类型,产出的天然气气流具有腐蚀性,其中可能含有硫化氢成分。要实现天然气的安全封存与输送,必须采用特种合金材料,并执行高精度安装工艺。对于该运营商及其选定的工程总承包商(EPC)而言,这意味着需要甄选这样的项目合作伙伴:不仅能...

  • 案例分析: 燃料电池系统为氢能交通工具提供动力

    赋能氢能交通工具:Spectronik 的可靠的燃料电池创新之旅 在快速发展的清洁能源和城市交通工具领域,Spectronik已经确立了自己行业先锋的地位。Spectronik的使命是为轻型汽车和自动移动机器人开发和部署氢燃料电池系统,它正在不断突破可持续交通工具的极限。公司总部位于新加坡,十多年来不断精进技术,不仅确保性能,更要确保长期安全性和可靠性——这是任何能源前瞻性解决方案的关键要素。 但技术前沿的创新也面临着独特的挑战。设计氢燃料电池的流体系统并非易事。标准解决方案可能存在不足,现有的元件可能无法满足在严苛环境下保证效率和安全性所需的精确要求。Spectronik 深知其需要的不...

  • 世伟洛克供应商道德规范

    关于我们 >   可持续发展 >  世伟洛克供应商道德准则 世伟洛克供应商道德规范 对供应商的期望 世伟洛克公司期望供应商全力协助公司践行“卓越品质与优质服务”的品牌承诺。 鉴于供应商的商业行为及举措可能对世伟洛克产生影响,公司要求供应商恪守法律法规与商业道德的最高标准。 世伟洛克秉持以下核心价值观开展业务:追求品质、正直诚信、尊重个人、持续改进、客户至上,以及创新改造。因此,我们期望供应商的经营行为与上述价值观保持一致。 本《供应商道德准则》(‘以下简称“准则”)明确了供应商应遵守的最低标准。 《准则》中的各项要求,与责任商业联盟 (RBA) 行为准则所倡导的原则保持一致。 遵...

  • Phil Carino

    Phil Carino 副总裁,法务、总顾问和秘书 Phil Carino 于 2016 年加入世伟洛克公司担任总法律顾问,并于 2020 年被任命为法律副总裁、总法律顾问兼秘书。作为高管团队成员,他致力于在业务中管理风险与回报,帮助员工实现目标,并为公司的长期成功做出卓越决策。 他的法律职业生涯始于克利夫兰一家大型公司法务所,专注于反垄断法和商业诉讼领域,最终晋升为合伙人。2000 年,Phil 加入 General Electric,在 16 年的任期内担任过多个法务职务,包括 GE Power 分布式能源业务及战略营销机构的总法律顾问。 Phil 是俄亥俄州东北部的坚定支持者。他...

请稍候几分钟,不要关闭此页面