text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 您需要了解的有关工业软管的所有信息

    您需要了解的有关工业软管的所有信息  您对您的工业软管了解多少? 了解如何选择适合您应用需求的软管可使系统运行更安全、更高效。您区分材料类型、内管、端接和其他可变软管特性的能力,可帮助您做出正确选择。 您是否有关于软管选择的疑问?我们会提供答案。以下是世伟洛克博客中关于软管及其特性、应用等方面的博文目录,非常方便。 工业软管更换:内管材料注意事项 在选择工业软管时,首先要考虑内管,—即软管’内层。通过世伟洛克专家,了解如何选择适合您应用场合的理想软管,以及有关内管材料和管壁构造的信息。 了解工业软管培训 还在寻找答案?是否还有更多有关软管的疑问?我们的软管专家可以帮助您为您的应用选...

  • 三大 ALD 工艺挑战以及如何解决这些挑战

    如何解决主要的 ALD 和 ALE 半导体工艺挑战 在高精密的 半导体制造 领域,一些重要的流体系统组件质量是成本门槛。例如,在原子层沉积 (ALD) 和原子层蚀刻 (ALE) 工艺中,—随着工艺节点变得越来越小而日益难以维持—,系统中使用的任何组件均应具有超高的洁净度。由于生产工艺流体系统中使用的很多气体可能具有危险性,密封性能同样是必不可少的。 此类情况似乎表明,半导体领域的阀门、接头和其他关键流体系统组件已经变得有些商品化。既然所有组件都必须提供这些基本特征,那么可以预期其最终使用性能水平能保持相对相同—,是这样吗? 不一定。 适合 ALD 半导体工艺的超高纯阀 并非均能产生相同的...

  • 工业流体系统安全检查表

    工业流体系统安全检查表 现场工程服务(亚太地区)区域经理 Mike Frost 工业流体系统负责在众多行业的整个工厂内输送高压高温的液体和气体。对于最终产品的质量以及工厂工人和技术人员的安全而言,—优化工业流体系统的性能至关重要。 例如,—石油与天然气安全(钻机通常位于偏远地点或海上)—取决于安全运行的流体系统。这些系统可能庞大而复杂,因此包含各种潜在的危险区域。当不存在故障时,如何确保系统的所有部分安全可靠地运行? 这是一份涵盖流体系统安全重要部分的便捷检查表: 流体系统安全概览 在这篇文章结尾的信息图表中,可以下载我们的安全提示的可视化版本。 下载 PDF ✔尽...

  • 审查海上流体系统的 3 大理由

    审计海上流体系统的 3 大理由 世伟洛克苏格兰公司现场工程师 Mark Garvey “我的钻井平台状况 真的 如此?” 如果您是海上油气平台 的运营商,那么这可不是您希望说出的一句话。 然而,这是在我担任世伟洛克苏格兰公司现场工程师的工作中,在我对海上平台上的小孔径卡套管流体系统进行审查之后从油气 高管那里听到的一句话。常见的审计结果包括阀门泄漏、流体系统连接不良以及规格不匹配。所有这些都可能导致运营商付出高昂的代价,并可能危及工作人员的安全,—而运营商却对发生的一切全然不知。 优化您的海上运营 是否希望更加清晰地了解您的钻井平台状况?以下是为什么海上油气 平台会从第三方审查中受...

  • 如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

    为什么系统性能依赖于正确的卡套管制备工艺 优质的卡套管和高度精巧的管接头建立了炼油厂中某些非常关键的连接。在确保各个连接均为合适的—材料类型、卡套管尺寸、壁厚、材料特性、现场规格时,您必须考虑多个变量。 当技术人员将这些连接件组装在一起时,良好的做法对流体系统的成功运行同样重要。卡套管及接头失效的常见原因之一是安装不当。在紧固接头之前进行的—所有适当卡套管处理和制备工艺—对于工厂操作员可信赖的安全、防漏而持久的连接是必不可少的。 获得卡套管接头培训 如何确保炼油厂维护人员熟悉、掌握并拥有合适的资料和工具,以便在整个工厂内完成高质量的连接?以下是需要考虑的一些非常重要的事项。 何为利...

  • 为什么一家氢气压缩机制造商会依赖高品质的接头

    问答:PDC Machines 讨论如何提供关键任务型氢能 氢燃料交通工具  的市场持续增长,这意味着原始设备制造商 (OEM) 必须继续创新,以满足不断升级的客户需求。为了在这个市场上有效竞争,流体系统应用中可靠的质量、可靠性和无泄漏密封性能至关重要。 问问像 PDC Machines 这样的公司就知道,它是一家生产特种隔膜气体压缩机的公司,被用于各种行业,包括替代能源领域。PDC’ 的解决方案被用于车载氢能应用、加氢站等。质量和可靠性在这些经常属于关键任务型的应用中至关重要,这就是该公司与世伟洛克密切合作并寻求高质量的部件和服务超过 30 年的原因。 为了进一步了解这种合作关系多年来...

  • 问答:如何优化您的气体分配系统 | 世伟洛克

    问答:如何通过高效的气体分配来降低成本、提高安全性 气体分配系统对于提高化工厂、研究设施、实验室和其他工业场所的运营效率至关重要。然而,如果您运营这些设施,那么气体分配和输送可能并非是您的首要业务。您可能会将时间和资源投入到其他更重要的事项上。 不过,无论您是自行设计系统还是在气体供应商的帮助下组装系统,都可以通过优化气体输送系统来提高现场安全性并降低总运营成本。实际上,正如 世伟洛克现场工程主管 Jon Kestner 所言,许多 气体分配系统 在并未综合考虑到可能严重影响利润的众多低效率的情况下运行。 如何以及在何处进行改进?我们与 Jon 一起坐下来,讨论了工厂在气体分配系统方面面...

  • 小足迹,大影响:如何检测和防止

    您如何知道仪表损坏或可能发生故障? Dave Ross,高级技术服务工程师 压力表看起来很小,但它是各行各业的系统中的关键部件。它们提供的系统压力的直观指示让您知道一切是否都在正常运行,或者是否存在急需解决的问题。压力表计量不准确可能导致系统输出质量下降,这是因为丢失有效数据以及系统压力过大或过小而导致的效应。发生故障的仪表还会将系统流体释放到环境中,从而可能对员工造成伤害,对系统造成损坏,进而需要停机并产生维修费用,导致系统输出和利润损失。 识别即将发生的仪表故障及故障原因的指示将帮助您快速识别出压力读数不再准确,从而帮助您避免不良后果。 如果怀疑您可能没有适合您的应用的仪表,请继续...

  • 选择高性能 CNG/LNG 接头

    在选择 CNG/LNG 卡套管接头时,应注意的事项 首席新产品开发工程师 Chuck Hayes 全球的汽车制造商,越来越多地选择将压缩天然气 (CNG) 和液化天然气 (LNG) 作为清洁燃料,满足愈发严格的排放要求。 想要利用 CNG 和 LNG 的巨大商业潜力,就需要从燃料源到车辆的各个层面,开发出高质量燃料输送系统解决方案。为了实现安全、长期的系统性能,应谨慎地选择系统的零部件,包括 预弯燃料管路 、 阀门 、 挠性软管 、 测量装置 ,以及非常重要的 卡套管接头 。 对于参与组装 CNG/LNG 车辆以及使这些车辆得以运行的加气基础设施的原始设备制造商 (OEM) 而言,选择...

  • 世伟洛克与 HOERBIGER 合作减少传统发动机的氮氧化物排放

    世伟洛克定制解决方案帮助 HOERBIGER 将传统发动机的一氧化碳、氮氧化物排放减少 80% Trey Sinkfield - 现场工程经理,世伟洛克东南德克萨斯 在多次尝试与当地机械工厂合作后,HOERBIGER 工程服务部(HES)向世伟洛克寻求帮助。两家公司之间的关系一开始是厂商 - 供应商关系,后来演变为以服务为中心的合作关系,其目标只有一个:帮助 HES 以更低的成本为客户提供更多的传统发动机。 了解有关世伟洛克定制化解决方案的更多信息 HOERBIGER 工程服务部 HOERBIGER 工程服务部 (HES) 是 HOERBIGER 旗下的一个事业部,最先成立于 200...

请稍候几分钟,不要关闭此页面