text.skipToContent text.skipToNavigation

Search Results for "{0}"

Are you looking for product listings related to:

Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.

You're Filtering By:
Filter By:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 适合于科学前沿的流体系统

    适合于科学前沿的可靠流体系统解决方案 位于芬兰赫尔辛基的 Bluefors 专注于创造物理世界中发现的某些非常低的温度。其稀释制冷机(用于为量子计算机和实验物理学生成良好运行环境)必须毫不妥协地产生接近绝对零度的恒定温度。 可靠性和无泄漏性能至关重要,这就是 Bluefors 将世伟洛克 ® 卡套管接头和其他世伟洛克解决方案用于其制冷机关键流体系统的原因。以下介绍了我们如何帮助 Bluefors 为客户提供高度可靠的技术: 观看 Bluefors 如何利用世伟洛克的产品和解决方案创造超低的温度 重大利益: 维持低温。 Bluefors的稀释冰箱可以将运行环境冷却到10mK以下。“对...

  • 现场工程服务聚焦: Trey Sinkfield

    现场工程服务聚焦:世伟洛克东南德克萨斯公司的 Trey Sinkfield 如何解决精炼厂和化工厂流体系统挑战 Trey Sinkfield 严格按照精炼厂和化工厂客户的预算和运营目标,来开发定制化流体系统解决方案。他所开发出的解决方案帮助客户提高了系统的安全性、易操作性和全面效率。 世伟洛克博客 (SRP): Trey,感谢您抽出宝贵的时间接受我们的采访。请您先自我介绍一下,然后再谈谈您在世伟洛克中的角色,好吗? Trey Sinkfield: 当然可以。我的职业生涯始于精炼和化工行业,当时的承包商是美国能源部。我负责设计的流体系统,主要用于材料研究,提高化石燃料能源系统效率。我在此工...

  • 阀门 101:流体系统专业人士须知

    阀门 101:工业阀门的基本功能和类型 工业流体系统应使用正确的零部件加以设计和制造,以便系统能够按预计的那样可靠运行。阀门在系统中发挥着重要作用,可帮助操作员有效地控制系统流体流量,更好地满足应用需求。 流体系统设计可能会很复杂,需要考虑很多因素。哪种阀门适合您的应用并非一目了然。您需要切断和启动流体流动吗?控制流向?调节流量大小?还是您需要防止系统过压? 在决定为流体系统选择哪种阀门时,这些都是应提出的问题。在本文中,我们将探究不同类型的工业阀门,并分享我们的建议,帮助您在应用中作出正确选择。   想要了解有关阀门类型、选择和故障排除的更多信息?请查看我们的 Swagelok ®...

  • 为什么不应混用卡套管接头

    为什么不应混用不同制造商的卡套管接头 流体和分析仪器系统依赖于几十个优质元件一起工作,以保持运行效率。任何性能缺陷都可能导致泄漏、潜在的安全问题和系统停机。 防止这些问题的其中一个方法是使用来自单一制造商的卡套管接头来构建您的流体系统。声称卡套管接头元件可以与不同制造商的元件混用和互换的说法应该受到质疑 — 混用和互换会有风险,并可能危及工人的安全。没有人愿意在自己的系统运行中引入不必要的风险。 了解流体系统的优秀做法 您或您的安装人员是否经常混用或互换卡套管接头?让我们来探讨为什么卡套管接头混用和卡套管接头互换可能会导致流体系统性能下降。 什么是卡套管接头混用和互换? 首先,了解...

  • 何时弯曲卡套管—如何正确操作

    何时弯曲卡套管—以及如何正确操作 世伟洛克匹兹堡战略服务专家和高级弯管培训师 Mike Gagel 在设计和组装新的流体系统或更换现有系统中的组件时,必须做出一些决定。首先要做出的决定之一是系统应该用  不锈钢卡套管  制造还是用公称管制造。 螺纹公称管历来是流体系统应用中的可靠选择,但出于多种原因,卡套管是一种有益的替代选择。其中一个原因是卡套管’的易弯曲性和可布线功能,可帮助经营者以更少的连接点实现更复杂、更高效的流体系统设计。 索取有关弯管培训的更多信息 卡套管与公称管的对比速览 与传统的公称管相比,弯曲的卡套管在各种工业流体系统中有着显著的优势,包括: 减少连接。更...

  • 优化半导体晶圆制造的温度控制

    如何通过适当的热控制优化半导体晶圆制造产量 世伟洛克应用解决方案工程主管 Brian Rudary 和世伟洛克产品经理 Doug Nordstrom 半导体晶圆制造面临的挑战与日俱增。随着全球对芯片的需求激增,晶圆厂、设备商和价值链的所有环节都在不断提高新的工艺效率,并利用新技术尽可能地提高产量。 实现高产量的一个普遍有效的策略是保持工艺腔室的超低温稳定性,以提高半导体晶圆制造生产的效率。但是,由于现在所需的温度可低至 -40 C,因此在当今的晶圆厂环境中,整个热循环回路,即由冷却器、泵、热交换器和连接它们的元件组成的生态系统的性能达不到理想状态可能是不可接受的。 那么,如何确保您...

  • 如何脱碳和减少逸散性排放

    探索脱碳和减少逸散性排放的有效策略 Mike Aughenbaugh,世伟洛克目标市场副经理 各种因素交织在一起,推动着整个石油和天然气行业的变革。对脱碳工作的广泛宣传和美国环境保护署 (EPA) 的同意法令导致业主公司迫切需要识别和消除逸散性排放。 对于业主公司来说,逸散性排放不仅仅是一个环境问题 - 如果不加以控制,它们会严重影响公司的盈利能力,而且遵守现行的排放法规可能需要改变供应链和升级项目。此外,如果您设施中的气体或液体具有危险性,逸散性排放可能会给您的工人带来环境、健康和安全方面的重大影响。 跳转到: 什么是逸散性排放? 什么是 EPA 同意法令? -->...

  • 了解您的工艺分析仪:拉曼分析仪

    了解您的分析仪类型:拉曼分析仪 世伟洛克业务发展经理 Mike Strobel 了解您的分析仪   拉曼分析仪 即将推出... 光度红外线和紫外线分析仪 工艺密度分析仪 工艺氧分析仪 工艺湿度分析仪 精确的 工艺分析 对于任何化工厂和精炼厂都是至关重要的。您验证工艺条件和流体成分的能力是保持高水平效率和盈利的关键。您对工艺流体的了解越深入,您就越有能力通过正确的控制对其进行优化。 因此,工艺分析仪是当今工厂的重要工具。但工艺分析仪有多种类型,每种类型都有其独特的优势。 这就是为什么我们要开发一个博客系列来讨论不同类型的分析仪及其理想应用。首先,我们将探讨 拉曼工艺...

  • 测量和控制氢气流量

    测量和控制氢气流量 氢燃料电池作为一种能源和动力来源具有很大的前景。它们可用于多种应用,从交通运输和材料搬运(叉车)到固定式、便携式和紧急备用电源。它们的唯一副产品是水,因此它们代表了化石燃料的绿色(无 CO 2 排放)替代品。而且它们使用的是世界上’丰富和可再生的资源之一—,氢。 然而,尽管这种资源清洁且丰富,它的管理也具有挑战性。较小的氢分子可以从微小的密封瑕疵中逸散,并渗透到固体金属中,这可能导致延展性降低,在极端情况下,可能导致材料失效。密封这种多功能气体需要高度工程化的设备和专业知识。正因为如此,任何向氢燃料的广泛过渡都需要可靠的测试技术,以用于推动这一过渡的氢燃料电池。 了解...

  • 安全、高效、精确的氨取样

    如何实现更安全、更精确、更高效的氨取样 化工厂和精炼厂通常将无水氨用于化肥、塑料、纺织品、石油等产品的生产。在这些应用中,氨的含水量通常必须在 0.2% 至 0.5% 之间,以防止潜在的严重腐蚀和产品质量问题。必须进行定期检测,以确保适当的含水量。 任何执行过 氨取样 任务的专业人员都知道这个流程通常需要做什么。首先,您必须穿戴必要的个人防护设备 (PPE),包括护目镜、手套、呼吸器和防化服,以防止接触氨蒸汽。接下来是取样流程本身,这是一项谨慎而严格的程序,稍有不慎就会导致结果不精确。最后,整个流程可能需要数小时。 但是,更有效的氨取样方法是可行的。在本文中,我们将探讨为什么氨取样的繁琐...

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.