text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 工艺分析仪取样系统 (PASS)

    工艺分析仪取样系统培训 世伟洛克 ®  工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训课程将指导您如何设计和优化工艺分析仪取样系统,通过提供合理的设计规范防止出现系统错误导致高昂的损失。参加者将学习如何设计和建立一个经过优化的工艺分析仪取样系统,以提供及时、准确的结果。 可用课程(以英语呈现) 日期 地点/时间 报名截止日期 2022 年 11 月 6 日至 17 日 虚拟:晚上 8:00 -...

  • 工艺分析仪取样系统 (PASS) 子系统

    工艺分析仪取样系统子系统培训 世伟洛克 ®  工艺分析仪取样系统 (PASS) 子系统培训课程将指导您如何磨练自己的取样系统设计技能。提高对工艺分析仪取样系统的各复杂子系统作用的理解,然后学习如何设计它们并将其构建为完整的、经优化的取样系统。 注册通过子系统培训 -----> 关于课程 课程内容取自 工业取样系统 ,这是一本由行业专家和顾问 Tony Waters 撰写的技术参考书。 本课程对子系统部件进行了深入探讨,这建立在世伟洛克’ 工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训 的基础上,但是,PASS 培训课程并不是前提条件。 主题 在本课程中,您将学习: ...

  • 全球工程建设

    在全球范围内建设。充满信心地建设。与世伟洛克合作建设。 管理任何大型设施建设项目都注定是一项艰巨的任务,而且当业主、EPC 和承包商分布于多个大洲时,则情况变得更为复杂。通盘协调对于成功至关重要,这意味着您需要具有全球影响力、广泛能力和应用专业知识的供应商和合作者跟上项目进度。 只有世伟洛克才能提供全面的优质流体系统产品和服务、项目管理支持以及全球资源一揽子方案,从而为涉及工业流体系统的国际建设项目提供整体性的支持。无论您的项目多么复杂,世伟洛克都能够为您提供帮助。 世伟洛克 ® 全球工程建设服务 作为流体系统元件、组件和相关服务的全球领先供应商,世伟洛克拥有一支由全球建设项目管理...

  • 设计与装配

    从任务清单中删除流体系统组件的构建和测试 如果您缺乏人力资源,则世伟洛克可以通过为您制造流体系统组件来提供额外的帮助。我们提供专业而可重复的解决方案,其中包括测试、检测和包装,所有这一切均享受世伟洛克的终身有限保证。 我们称这些组件为 ® 定制化解决方案。定制化解决方案可以是其中包含若干元件或一个完整面板或机柜的小型或大型组件。这些组件是使用世伟洛克自有的高品质流体系统元件制造的,但是我们还可以将布线、自动化、变送器、继电器、泵等融入其中。无论参数如何,请放心,您只会收到世伟洛克提供的最优质组件、面板或机柜。 索取有关设计与装配服务的更多信息 借助标准和可配置的组件节省时间 ...

  • API 方案 53B 由气囊式蓄能器加压的隔离液

    API 方案 53B 在内侧与外侧密封之间循环加压的隔离液。增压源为气囊式蓄能器。方案 53B 具有不允许气体吸收入隔离液中的优点,从而允许在比方案 53A 更高的压力下操作。作为密封泄漏的指标,应监测隔离液压力。隔离液将通过内侧密封面泄漏并流入工艺中。因此,隔离液必须与工艺流体在化学上相容,并且不需要考虑工艺稀释。为通过支座系统提供强制循环并流入密封件,请采用泵送环。通过使用热交换器实现散热。 API 方案 53B 组件和 AP 组件 53B 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 使用加压的气囊式蓄能器获得更高的隔离液压力 需要时,可从内侧密...

  • API 方案 72 缓冲气体

    API 方案 72 在内侧与外侧密封之间从外部源供应缓冲气体。为可靠运行,气体密封需要持续供应清洁而干燥的气体(通常为氮气)。密封支撑板包含凝聚过滤器,以去除植物氮供应中存在的任何水分和微粒。清洁而干燥的氮气可以稀释来自内侧密封的过程泄漏,并将其吹扫到收集系统。对于冷凝泄漏,方案 75 用作收集系统;对于非冷凝泄漏,方案 76 用于收集主密封泄漏。面板上的调压阀在氮气进入密封腔之前调节其压力。氮气压力不得超过 10 psi (0.68 bar),通常将其调节到泄漏收集系统的报警点,或至少高于火炬管线正常压力 5 psi (0.34 bar)。 API 方案 72 面板和 API 方案...

  • API 方案 74 阻塞气体

    API 方案 74 在内侧与外侧密封之间从外部源供应加压的阻塞气体。为可靠运行,双加压气体密封需要持续供应清洁而干燥的气体(通常为氮气)。密封支撑板包含凝聚过滤器,以去除植物氮供应中存在的任何水分和微粒。面板上的调压阀将氮气调节到至少高于密封腔压力 25 psi (1.7 bar)。用于无法接受工艺泄漏的应用,该系统专为为允许少量氮气泄漏到工艺流体中而设计。通过外侧密封的所有泄漏均将为纯氮气。位于供气装置面板上的可选流量变送器可在密封失效时监控过量泄漏。 API 方案 74 面板和 API 方案 74 套件 所示面板和套件包含部分可选组件。 该方案: 为气体密封供应...

  • API 方案 75 冷凝泄漏收集

    API 方案 75 收集向内密封应用的正常工艺流体泄漏,密封之间工艺介质在环境温度下会凝结。在这种配置中,储液罐连接到压盖上的强制密封排放端口。来自内部密封的冷凝泄漏被收集在储液罐中,同时蒸汽被输送至火炬系统。液位变送器检测到过量的液体内部密封泄漏,而位于连接到火炬的卡套管上的孔口之前的压力变送器检测到过量的气体泄漏。储液罐上的目视液位指示器指示何时需排空储液罐。 API 方案 75 收集容器和 API 方案 75 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 收集并监控在环境温度下凝结的内侧密封泄漏 通常与方案 72 结合使用 方案 75 可作为...

  • API 方案 76 非冷凝泄漏收集

    API 方案 76 收集正常工艺流体泄漏在环境温度下不会凝结在密封之间的应用中的内侧密封泄漏。在该管道方案中,来自内侧密封的气体泄漏通过压盖中的强制密封排放端口排出。该孔口为压力变送器产生必要的背压,以便在密封失效时发出警报。 API 方案 76 面板和 API 方案 76 套件 所示面板和套件包含部分可选组件。 该方案: 监控在环境温度下不会凝结的内侧密封泄漏 通常与方案 72 结合使用 方案 76 可作为组装面板提供。还提供将面板连接到系统的相关现场安装套件。面板组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 V...

  • API 方案 72/76 缓冲气体和非冷凝泄漏收集

    该面板是 API 方案 72 和方案 76 的组合。方案 72 侧在双密封的内侧与外侧面之间从外部源供应缓冲气体。为可靠运行,气体密封需要持续供应清洁而干燥的气体(通常为氮气)。密封支撑板包含凝聚过滤器,以去除植物氮供应中存在的任何水分和微粒。清洁而干燥的氮气可以稀释来自内侧密封的过程泄漏,并将其吹扫到收集系统。方案 76 侧收集主密封泄漏。面板上的调压阀在氮气进入密封腔之前调节其压力。氮气压力不得超过 10 psi (0.68 bar),通常将其调节到泄漏收集系统的报警点,或至少高于火炬管线正常压力 5 psi (0.34 bar)。 API 方案 72/76 面板和 API 方案...

请稍候几分钟,不要关闭此页面