text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 大型项目产品选择指南

    全球建设产品选择指南 管理您的大型项目 任何大型建设项目都存在固有的困难。数千人参与,竞争激烈,物流复杂,支出审批可能缓慢,项目超支的威胁持续存在。 为在保持质量控制的同时符合最后期限并实现成本目标,您需要具有国际影响力、广泛能力和适用行业专业知识的供应商和合作者 。 通过与全球授权销售和服务中心合作,世伟洛克能够提供可靠的小孔径流体系统部件、预制子系统、本地交付的服务和协调的项目支持,以帮助使您的大型项目取得成功。从产品选择和设计标准化,到整个流程的培训和安装监督,现场工程师可随时为您提供一切帮助。 在您项目开发早期与世伟洛克合作可使您确信,您所做的选择将产生经久耐用的流体系统。您如...

  • 机械密封的基础知识和设计原则

    设计提升品质:世伟洛克密封支持系统 世伟洛克利用深厚的流体系统专业知识来设计和构建易于配置、易于维护且安全运行的密封支持系统。如果您的任务是使旋转设备保持在线状态并高效运行,则会发现世伟洛克机械密封支持套件和组件正是您最大程度地减少停机时间、降低成本并节省时间所需的。 可配置 世伟洛克的标准设计遵循最佳实践,并集 API 682 中列出的所有推荐组件于一身。为优化密封件和泵的运行与服务,我们超越标准来设计特定于您的应用的系统。从可选的隔离 阀 、旁路回路和 仪表 中进行选择,以帮助泵操作员轻松维护系统并监控密封件的状况。 本地化 世伟洛克机械密封支持系统由您 当地的授权销售与服...

  • 流体系统装配服务常见问题

    流体系统装配服务常见问题   流体系统设计的主要组成部分是什么? 流体系统因应用而异,从液压或气动系统到处理实际流体、理想流体、牛顿流体和非牛顿流体的系统。无论装配的具体应用如何,流体系统设计中需要考虑的两个主要组成部分是部件和人员。 部件: 从调压阀、软管、阀门到其他部件,重要的是要考虑装配的理想部件,包括性能、材料相容性和无缺陷。 人员: 人对流体设计系统的影响始于专业知识。利用成功设计的积累知识和对优秀实践的深刻理解,对生产的每个阶段以及在完成后受流动系统影响的每个个体都有连锁反应。专业知识可以改善流体系统的制造、装配、易用性、维护和安全性,这不仅对系统操作员有益,也对所有者...

  • 培训

    借助行业专家的培训来扩充知识面 世伟洛克 ® 培训课程提供了一系列有价值的实用工具,可令您轻松应对与流体系统和取样系统的设计、运营及维护相关的日常挑战。由经验丰富的讲师教授的深入型实践课程可以同时为新的团队成员和业界资深人士提供帮助。无论您是需要对流体和取样系统有一个基本的了解,还是希望了解最新的技术和最佳实践,世伟洛克均可以提供扎实的培训。 是否有兴趣了解特定的培训课程?有关详细信息,请与您 当地的世伟洛克授权销售与服务中心联系 。 索取有关培训课程与服务的更多信息 流体系统培训 我们提供的培训课程旨在增强您的团队在设计、构建和维护高性能流体系统方面的关键技能。依靠世伟洛克认证的培...

  • 世伟洛克基础知识

    流体系统基础知识培训 世伟洛克 ® 基础知识培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。这些课程由世伟洛克认证的培训师在您方便的地点和时间授课,提供构建和操作高性能流体系统所需的基础知识和技术。 索取有关我们培训课程的更多信息 了解世伟洛克 ® 基础知识培训如何提供关键技能和益处,从提高安全性到节省成本。 可选课程和主题 卡套管接头安装基础知识 学员将学习基础的卡套管接头知识,以确保系统的完整性并尽可能降低泄漏风险。该课程包括正确的卡套管选择、切割和去毛刺;世伟洛克 ® 卡套管接头的装配;以及卡套管接头组件的测量。 卡套管接头安装检查基础知识 正确的检查...

  • 卡套管系统培训计划

    世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划 世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划是一个全球标准化研讨会,旨在为您的团队提供有关行业优秀实践的全面指导,以确保卡套管系统的高完整性。 无论您属于哪个行业,该实践培训非常适合安装人员、工程师、设计师、QC/QA 检验员以及其他负责卡套管系统设计、安装、维护和/或检验的人员。此世伟洛克培训旨在涵盖如何安装卡套管接头、检查、卡套管弯曲和其他相关主题。 每门课程均由世伟洛克认证的主题专家主持,并通过解释、演示、实践练习和验证相结合的方式提供理论和实践经验。所有参加者只要成功完成实践和理论考试,都会获得世伟洛克结业证书。 目前,我们的卡套管系统培训计划适用于多个行...

  • 石油与天然气卡套管系统培训

    世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划,石油与天然气 “世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划”是一场为期两天的全球标准化研讨会,旨在满足 JIP33 S-716 要求,并为您的团队提供全面的行业优秀实践指导,以确保实现高完整性的卡套管系统。  近期的 石油与天然气 行业趋势表明,预算和进度严重超出预期。世界经济论坛 (WEF) 中的石油与天然气业界已经实施了一项资本项目复杂性 (CPC) 举措,旨在通过全行业标准化来降低上游项目成本。  JIP33 “采购设备规格标准化” 由国际油气生产者协会(IOGP)在世界经济论坛的支持下制定,旨在提高行业标准化水平,为石油与天然气行业带来阶跃效益。  根据...

  • API 方案 76 非冷凝泄漏收集

    API 方案 76 收集正常工艺流体泄漏在环境温度下不会凝结在密封之间的应用中的内侧密封泄漏。在该管道方案中,来自内侧密封的气体泄漏通过压盖中的强制密封排放端口排出。该孔口为压力变送器产生必要的背压,以便在密封失效时发出警报。 API 方案 76 面板和 API 方案 76 套件 所示面板和套件包含部分可选组件。 该方案: 监控在环境温度下不会凝结的内侧密封泄漏 通常与方案 72 结合使用 方案 76 可作为组装面板提供。还提供将面板连接到系统的相关现场安装套件。面板组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 V 系列 2 阀阀组 CH 系列单向阀 PG...

  • API 方案 72/76 缓冲气体和非冷凝泄漏收集

    该面板是 API 方案 72 和方案 76 的组合。方案 72 侧在双密封的内侧与外侧面之间从外部源供应缓冲气体。为可靠运行,气体密封需要持续供应清洁而干燥的气体(通常为氮气)。密封支撑板包含凝聚过滤器,以去除植物氮供应中存在的任何水分和微粒。清洁而干燥的氮气可以稀释来自内侧密封的过程泄漏,并将其吹扫到收集系统。方案 76 侧收集主密封泄漏。面板上的调压阀在氮气进入密封腔之前调节其压力。氮气压力不得超过 10 psi (0.68 bar),通常将其调节到泄漏收集系统的报警点,或至少高于火炬管线正常压力 5 psi (0.34 bar)。 API 方案 72/76 面板和 API 方案 7...

  • 工艺分析仪取样系统 (PASS)

    工艺分析仪取样系统培训 世伟洛克 ®  工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训课程将指导您如何设计和优化工艺分析仪取样系统,通过提供合理的设计规范防止出现系统错误导致高昂的损失。参加者将学习如何设计和建立一个经过优化的工艺分析仪取样系统,以提供及时、准确的结果。 可用课程(以英语呈现) 日期 地点/时间 报名截止日期 2022 年 11 月 6 日至 17 日 虚拟:晚上 8:00 - 上午 12:00(美国东部标准时间) 2022 年 10 月 21 日 注册参加 PASS 培训   ---> 了解 SPA Vympel 如何从世伟洛克 PASS 培训、现场...

请稍候几分钟,不要关闭此页面