-
背压型调压阀设置:取样系统工程师技巧
背压阀设置:取样系统工程师技巧 Jon Kestner,产品经理 背压阀 在许多工业设施使用的采样系统中,在维持上游压力和保护敏感设备方面发挥着重要作用。但是,为了正确使用背压阀,取样系统工程师必须警惕一些常见的取样系统设计错误。其中包括: 忽视上游-限流装置的重要性 允许过多的流量通过分析仪 在减压阀与背压阀之间没有流阻的情况下,将减压阀和背压阀串联。 在这篇博客中,我们将讨论使用背压阀设计和构建取样系统的优秀实践,以及如何避免这些常见的设计错误。 设置背压阀 与减压阀不同,背压阀控制进口压力(上游压力),通常安装在管道末端。另一方面,减压阀控制出口压力(下游压力),通...
-
在海上 HPU 中采用中压球阀
富有针对性的设计:Ocean Edge Services 利用数十年的现场经验开发适合海上应用的 HPU 这一切都始于一个愿景。Santiago “Chili” Gomez 花了数十年时间从事大型海底海上油气钻探工程,了解了不同复杂工艺的细微差别。当他的公司需要另外一台液压动力装置 (HPU) 时,他欣然接受了建造一台的挑战。无论如何,他决意不会再犯这些年来遇到的同样错误。他将运用他在该领域的所有经验和知识,来纠正他曾看到的缺陷,并打造更出色的液压动力装置。 他的第一个电话是打给老同事 Jeremy Rogers 的。当 Rogers 看到 Gomez 绘制的草图时,他立即接受了这种“富有...
-
如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的延时
如何使用调压阀来减少分析系统中的延时 现场工程主管 Mike Strobel 工艺测量是即时的,但分析仪响应却不可能是即时的。从取样口到分析仪始终存在延时。遗憾的是,这一延迟往往被低估或误解。 在分析取样系统中,延时定义为新样品行进到分析仪所需的时间。一篇单独的博客文章解释了 时间延迟的原因 以及如何高水平地缩短延时的技巧。但在这篇文章中,我们将重点介绍如何使用 调压阀 控制时间延迟。调压阀可控制压力,而分析系统中的压力与时间密切相关。在流量受控的气体系统中,压力越低,延时越短。 探索取样系统培训机会 分析仪器系统的任何主要部分都可能发生延时,包括工艺管路、取样口和探针、现场工作站、...
-
通过海上钻探探索地球的秘密
深海科研船使用海上钻探技术,揭开地球的神秘面纱 海底深处潜藏着地球上一些谜团的答案。地球地壳和板块运动揭示了解开这些谜团的线索,日本深海科学钻探船 (D/V) Chikyu 上的研究人员有时将之称为地球的“记忆”。 日本地球与海洋科学技术机构 (JAMSTEC) 一直在部署包括 Chikyu 在内的多艘船只,来调查从地震活动到气候变化的自然现象,这些船只都利用了海上钻探技术。 虽然 JAMSTEC 和 Chikyu 与海上钻探有所关联,但它们率先将立管钻探系统应用于科学研究目的。通过钻探地壳, Chikyu 的科学家收集到样品后,会在船上进行实时分析,探索地球深处的能量如何影响现代生活。...
-
在氢能交通的前沿领域
探索新的前沿领域:Empa 如何推动氢燃料电池车辆的发展 瑞士联邦材料科学与技术实验室 (Empa) 每天都在进行着尖端研究,其中多数是致力于瑞士经济的去碳化。Empa的“move”交通工具演示器是这些努力的关键部分,其聚焦于交通运输业如何利用有前景的新技术,比如电池动力的电动车辆、 氢燃料电池驱动的电动车辆 和合成燃料驱动的车辆 “我们的目标是将研究转化为可市场化的创新,”Empa交通工具、能源和环境部门主管BrigitteBuchmann博士说。“我们将自己视为研究和应用之间的桥梁。” 氢燃料交通工具是“move”的一个重要话题。除了开展氢气储存和氢气应用领域的研究外,他们任务中的...
-
小口径接头:螺纹尺寸和螺距
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距 工业流体系统的运行状况依赖于每一个输送工艺流体的元件。您设施的安全和生产能力,取决于您的元件之间的防泄漏连接 — 有多种多样的 接头 可供实现这些连接。 对于小口径系统(直径不超过两英寸的卡套管系统)来说, 要为您的流体系统选择正确的接头 ,首先是要知道如何确定螺纹尺寸和螺距。掌握了这一信息,您就能够针对防泄漏流体系统做出明智选择。 本视频将循序渐进地指导您如何使用游标卡尺、螺距规和螺纹识别指南 来正确识别螺纹间距和尺寸。 为什么端接很重要 由于工业流体系统往往要输送危险性液体或气体,有时还会在高压或极端温度下进行,因此确保您的流体系统与尺寸合适的接头...
-
提高实验室安全性和生产率
为什么正确的气体分配对于优化的实验室操作至关重要 Wouter Pronk,世伟洛克高级现场工程师 将自己想象成一名实验室技术人员。在您执行预期的测试或分析时,您靠近特定气体的使用点。你使用一个设备来获得所需的气体,但是流量和压力低于你的所需。 这是一个问题,原因可能有多种: 无法依赖您正在进行的测试的准确性,并且您可能根本无法继续进行此测试 进行故障排除以找到此问题的根源将需要时间和金钱,而且很难说需要多少钱。 如果泄漏导致这些流量问题,则还可能存在相关安全问题,从而使其成为要优先修复的问题 无论你的实验室位于研究机构、化学精炼厂或其他工业工厂的什么地方,这些连锁反应都可能...
-
管理调压阀中的供压效应 (SPE)
管理调压阀中的供压效应 (SPE) 世伟洛克高级现场工程师Wouter Pronk 流体系统操作员在使用气瓶作为供应源铺设工艺管线时,有时可能会观察到一种现象 – 在 减压型调压阀 中,出口压力会莫名其妙地升高。随着气瓶清空,至调压阀的进口压力会降低。许多熟练的技术员都期望出口压力同时降低,但出口压力却反而升高。这种情况称为供压效应 (SPE)。 什么是供压效应 (SPE)? 供压效应也称为进口依赖性,指因进口压力或供压的改变而造成的出口压力的变化。在这种现象下,进口与出口压力的变化互成反比。如果进口压力降低,出口压力会相应升高。相反,如果进口压力升高,出口压力则会降低。 调压...
-
制冷剂生产中的安全取样方案
取样的一致性如何帮助制冷剂生产企业持续创新 在竞争激烈的制冷剂生产领域中,产品质量的一致性和产品的快速上市能够帮助生产企业保持行业领先。 强大且高效的化学品取样方案帮助常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(以下简称三爱富)保持住了这样的特点。凭借快速、一致的生产,以及严格遵守安全和环保协议,三爱富已然处于行业领先地位。 产品质量对于三爱富有多重要?他们又能够从保持高密封性和可靠性的 取样 系统中得到什么优势?我们请三爱富团队以及与之紧密合作了四年的世伟洛克(上海)团队,用他们自己的话来告诉您。 保持工厂安全 三爱富氟制冷剂、氟泡沫剂、清洗剂、新氟聚合物材料、氟精细化学品。这些物质具有很...
-
建设可靠的压缩天然气加气站
三种智能流体系统选择可以改善实现更好的CNG 加气站 世伟洛克首席新产品开发工程师 Chuck Hayes 和世伟洛克圣地亚哥替代燃料技术代表 Paul LeStrange 重型卡车、市政公共汽车和其他大型车辆历来都与柴油烟气和黑色废气有关。 但在 2021 年,这些已经成为过时的假设。随着全球各地排放法规的收紧,各种交通应用的替代燃料解决方案的竞赛也相应加快了步伐。与化石燃料相比,压缩天然气(CNG)提供了可靠的马力、成本效益和显著减少的碳排放,已成为主要的替代燃料之一。因此,CNG 车辆在各地的公路和高速公路上大量涌现。 CNG的普及率将继续上升。考虑到美国政府最近延长了 替代燃料...