-
世伟洛克启动基于 STEM 项目的学习
世伟洛克启动基于 STEM 项目的学习 世伟洛克赞助了 BLOODHOUND SSC(一支位于英国布里斯托尔且热衷于打破陆上速度记录的团队),并通过学习机会,促进了俄亥俄州东北部一个学区的科学、技术、工程和数学 (STEM) 教育项目。哈德逊是美国首家正式将以 BLOODHOUND 为主题的课程开设到其课程中的学区。 什么是 BLOODHOUND SSC? BLOODHOUND SSC 项目 是一项全球工程探险项目,以创下 1,000 英里/小时(1609 公里/小时)的陆上速度记录为目标。该项目的主要目标是推动下一代参与科学、技术、工程和数学。超音速汽车背后的团队希望与全球受众激励的学...
-
构建高安全性工业流体系统的 7 个小技巧
构建高安全性工业流体系统的 7 个小技巧 北美现场工程师 Ken Backus 无论在工业工厂还是在炼油厂,都时刻面临着潜在的安全风险。作为一名工厂经理,您的主要职责之一就是降低这些风险,不仅要确保工厂的安全性,还要保持工作运行时间并维持稳定的收益流。 一个关键的重点领域是工厂的工业流体系统。此类系统通常输送高压高温的流体和气体,如果出现问题,可能会加剧健康、安全和环境问题。流体系统绝不可出现故障。幸运的是,您的工程师和技术人员可以实施各种策略来维护流体系统的安全性,尤其是在设计期间。 1. 切勿混用不同制造商的元件 所有工业元件制造并非完全等同。互换和混用由不同制造商生产的组件会导...
-
8 大常见的工艺分析仪精度挑战
取样系统: 8 大常见的工艺分析仪精度挑战 Tony Waters,取样系统专家、讲师 取样系统是工厂中复杂的系统之一。该系统拥有众多部件和工艺,必须协同工作才能生成工艺流状况的分析读数。该读数必须准确而及时,因为将使用这一重要结果实现工厂的控制目标。然而,工厂的工程师和技术人员都清楚取样系统可能非常挑剔。系统的每个因素都有可能影响工艺分析仪的准确性。为了帮助您的团队提高分析仪的可靠性,世伟洛克现场工程师总结了影响系统准确性的八大常见挑战。 对分析仪精度的影响 取样系统中的设计失误会影响以下因素,从而威胁样品的完整性: 代表性: 设计缺陷可能导致样品无法准确地表示工艺,甚至以不可预...
-
工业软管维护计划如何为您的工厂节省费用
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用 Alice Chin 许多工厂经理和工程师共同关心的问题是工业软管更换的适当时间。这种担忧有充分的理由。等待过长时间更换软管会大大增加发生故障的风险,从而可能导致安全问题和计划外停机。另一方面,过早更换软管 - 尽管不存在安全风险 - 但在时间和费用方面可能代价高昂。 预防性维护计划可通过提供工厂中每根软管的信息来帮助补充标准操作流程。这意味着要跟踪每根软管的使用寿命和性能,即频繁检查软管、提前更换软管并识别设施中的关键更换件。尽管制定这样一项计划可能看起来很费力,但成本节约效益使得前期投资物超所值。 您设施中的每根软管都因经受的应用参数的不...
-
Q&A:半导体制造的过去、现在与未来
半导体制造的过去、现在与未来:与行业顾问卡尔怀特(Carl White)的互动问答 摩尔定律是英特尔联合创始人 戈登 E.摩尔(Gordon E. Moore) 于 1965 年首次提出的概念,他预测集成电路(或微芯片)上的晶体管数量每两年便要增加一倍,而计算成本却要降低高达一半,从而使计算能力呈指数增长。半导体行业一直在努力跟上这一范式,但是要在更小的空间中不断提供更高的处理能力却并非易事,尤其是当竞争对手均朝着相同的目标迈进并且消费者对先进技术的需求持续不变的时候。 很大程度上应归因于摩尔定律,“我感到一种渴望-对速度的渴望!”这句话更像是对半导体行业日常的描述,而不只是电影 《壮志凌...
-
借助隔热软管解决半导体制造面临的挑战
借助隔热软管解决半导体制造面临的挑战 软管产品高级产品经理 Doug Nordstrom 和半导体区域市场经理 Yoon Jiang 在半导体芯片生产领域,精度和清洁度是具有相依性的重中之重。为确保工艺稳定性,沉积室内的温度必须保持在最佳水平。由于维持适当的工艺气体流动所需的温度极高,这将带来非常大的挑战。同时,必须确保反应腔室内完全没有潜在的污染物,以便在精密制造过程中最大限度地提高芯片的产量。 由于要进行大量的工程和设计来打造并维持理想的制造环境,因此很容易忽视选择支持芯片生产工艺的一些“更基本”元件的重要性。请考虑在整个制造领域中用于无数场合的一根简单的工业软管。在半导体制造过程中...
-
前瞻性燃料系统的关键组件
New Flyer如何与世伟洛克一起开发具有前瞻性的燃料系统 2020年6月9日 New Flyer是北美最大的巴士制造商,其位于阿拉巴马州安尼斯顿的制造中心拥有2,300多名员工。世界各地的市民都依赖其巴士作为可靠的交通工具,这意味着New Flyer非常重视其产品或供应商提供产品的质量。 “我们的首要任务是保证安全,并确保提供性能好、清洁、高质量的路上行驶巴士,”美国New Flyer的工厂经理Ben Wood如是说。“与此同时,我们的客户在减少温室气体方面面临越来越大的压力,亟需新的解决方案。” 了解一下世伟洛克阿拉巴马州 | 佛罗里达州中南部 | 西田纳西州分销商如何帮助New...
-
现场工程服务聚焦:与 Andrew Wright 的互动问答
现场工程服务聚焦:与世伟洛克安大略中部地区的 Andrew Wright 的互动问答 2020 年 6 月 2 日 Andrew Wright 以冶金工程师的身份行走于世界各地,然后返回加拿大并加入了我们团队。现在,他在石油和天然气行业的丰富经验正在帮助世伟洛克安大略中部地区交付有助于设施高效运营的定制解决方案。 世伟洛克博客 (SRP): 感谢你的加入,Andrew。帮助客户是您职责的核心所在。您能否介绍一些您帮助他们克服的挑战? Andrew: 作为一名区域现场工程师,我的工作重点是解决复杂的流体系统问题。我最常遇到的问题是组件无法正常运行。还有就是流量过低。经过进一步分析,根本原...
-
世伟洛克分析取样系统问答
与现场工程区域经理 Mike Frost 进行的分析取样互动问答 在包括油气开采、化学和石化加工、发电等在内的诸多行业中,分析取样都是一项关键工艺。世伟洛克亚太区现场工程地区区域经理 Mike Frost 在本问答环节中探讨了与分析取样相关的一些常见挑战。 世伟洛克博客 (SRP): 欢迎您的到来,Mike!您能否简单介绍一下您的个人情况以及您在世伟洛克的工作职责? Mike Frost: 当然可以。作为一名现场工程区域经理,我为在该地区提供服务的 34 位世伟洛克现场工程师提供指导意见并发挥领导作用。我还负责审核由我们的现场工程师撰写的工程报告,以评估客户的分析与取样系统的性能、安全性...
-
分析器棚有五大考虑因素
分析器棚真正面临的问题?五大关键考虑因素 美洲现场工程经理 Stacey Phillips 和 Edmonton 阀门与管件定制解决方案经理 Tristian McCallion 分析器棚是一项重要的功能。它使操作人员获得精确、及时的工艺条件参数。由此,实时调整可以确保产品符合要求。 协调组成准确而可靠的取样系统的流体系统及其他子系统可能是一个高度复杂的过程,并且通常需要大量的投资和时间才能完成。完成的系统通常布置在一个分析器棚中或者分析小屋遮蔽棚有三面墙、而小屋有四面墙以及拥有HVAC控制单元,这就是他们的不同。无论哪种情况,它通常都是整个设施中非常重要的系统之一。 世伟洛克现场工程...