-
碳回收公司的库存与创新
寄销库存帮助碳回收技术公司每年节省成千上万的成本 碳回收公司 LanzaTech 位于 Georgia 州的Freedom Pines 工厂成功地帮助客户完成其重要任务-将碳排放转化为可用燃料和化学品。 “我们的工艺可以帮助客户减少其温室气体排放,将废物和污染流转化为可销售的产品,”LanzaTech 现场工程师 Curt Studebaker 说。“在这些工厂中,进入 LanzaTech 工艺的原料如不能转化,则会被烧毁或用于其他污染流中,而这些气体最终会被燃烧并转化为二氧化碳。”在LanzaTech的帮助下,客户可以将这些污染流转化为有用和有价值的产品。 LanzaTech 如何传...
-
线上培训的五大益处
利用线上培训的五个理由 尽管新冠疫情带来了很多挑战,但全球发展并未停滞。一家在澳大利亚燃气行业领先的燃气供应商,专注于安全和可持续地开发天然气资源,为全国的工业和家庭提供能源。 当新颁布的防疫规定禁止人们外出时,该燃气公司也不允许外来访客进入其液化天然气 (LNG) 设施,我们需要想出一个新方案来继续 培训 。面对这些挑战,该燃气公司与 Swagelok Western Australia 和 Swagelok Eastern Australia 合作,迅速制定了一个完全在线上开展的培训计划,确保客户员工掌握正确的技能,安全地开展工作。 即便疫情肆虐, LNG 设施的生产运营仍要继续,所...
-
使用增强型气体面板降低维护成本
如何通过改善气体分配来减少您的维护支出 世伟洛克伦敦,地区现场工程师 Mark Welch 对于维修技术人员来说,维修气体压力控制面板通常就像解开一道难题。 卡套管或管道布局混乱或不直观 可能 会阻碍对需要注意的组件的检视。几个螺纹连接可能需要拆卸以便维修,然后再完成任务后重新制作。没有标签的 阀门 或 调压阀 可能会让技术人员不知道如何选择备件。 所有这些工作都耗时、耗力,因此成本很高 — 但对于需要广泛分配各种气体进行操作的化工厂或实验室来说,这些都是必要的。系统的可靠性是必须的。如果在需要的时间和地点没有气体供应,操作可能会大大减慢甚至停止。 在此视频中了解气体分配解决方案: ...
-
使用阀门和软管标签改善维护
如何利用阀门和软管标签改善您的维护计划 请想象一下,您是技术人员,正在对工业流体系统进行维护。您收到了一份新的工作指令 — 检查系统某个应用中的几根软管。 您查看了一下相关的应用,看到有多达十几根 软管 和多个阀门运载并控制着重要流体从一处流向另一处,很难通过肉眼识别需要检查的软管。这样就会产生一些问题: 传输的是什么类型的流体或气体? 这些流体是否处于高压或高温之下? 它们是否有潜在的危险? 每根软管已经使用了多长时间? 软管由什么材料制成 — 需要进行何种更换? 找到这些问题的答案,可能需要参考系统的原理图,花费您的大量时间和精力。与此同时,应用被关闭,执行维护工作,造...
-
2020 年博客回顾
2020 年度回顾:在今年这个特殊时期里,你们看到了什么样的文章? 您知道我们每周是如何确定 世伟洛克博客 主题的吗? 方法很简单:博客文章的内容,来自于我们全球团队每天与客户的交流。2020 年(特殊的一年),我们最受欢迎的文章反映出了客户经常遇到和形势紧迫的挑战。为了回答客户的问题,我们从绿色交通到取样系统,从仪表性能到虚拟流体系统评估,几乎涵盖了所有方面。 我们从世界各地招募经验丰富的专业人才,可解答客户的问题并提出解决方案。我们分析了数据,以下文章是我们最受欢迎的博客文章,是你们的提问让文章更具现实意义: “由于疫情,我控制了工厂访客数量,但我仍然需要有关流体系统性能的建议和...
-
提高输出质量与生产效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率 Rosendahl Nextrom 是电信行业光纤和光缆生产设备技术的领先供应商。其核心竞争力包括提供用于光学玻璃预制件制造、光纤拉丝与涂覆、带材制造、检验和光缆的解决方案,所有这些都需要保持洁净和气体纯度,才能确保最终产品的质量和可靠性。 为跟上行业创新和变革的快速步伐,Rosendahl Nextrom 转向世伟洛克赫尔辛基寻求流体系统定制化解决方案,帮助他们预防泄漏、确保产品质量和一致性以及简化操作。 了解 Rosendahl Nextrom 如何能够提高生产效率和产品质量 洁净是关键 预制件和光缆的生产分为多个工作阶段。为保护最终产...
-
优化材料选型,提高安全性并节约成本
为什么优化的流体系统材料选择可帮助提高海上安全性并降低成本 降低成本是海上石油和天然气平台以及浮式生产装置所有者最重要的目标之一,仅次于确保在平台整个生命周期内实现安全、合规的运行。 可通过指定能够在整个平台中的各种流体系统和部件中使用的相应材料来实现对这两个目标的优先级排列。例如,316 不锈钢卡套管和卡套管接头具有良好的耐腐蚀性,在许多平台应用中是一个非常经济的选择。但一些更具挑战性的应用将需要由超级奥氏体 6 钼或超级双相 2507 等更强大可靠的合金来提供更高的耐腐蚀性,这些合金具有较高的前期成本。 海上环境具有极具挑战性的工作条件 - 这会使人们倾向于为整个平台中的所有卡套管和...
-
天然气工厂节省 90% 的工时,消除泄漏
大型天然气处理厂商消除数百次泄漏,节省 90% 的工时 工厂检修 中非常耗时的环节之一是在用新零件或翻新零件重新组装流体系统之后,检查所有连接点是否有泄漏。不正确的安装和低效率的泄漏检测工艺可能会导致高昂的成本,如果无法检测出某些泄漏,则产生的排放物可能会导致安全风险。 因此,当大型天然气处理厂需要在加拿大的一家工厂执行检修时,他们便向 Swagelok Calgary 寻求帮助,以加快泄漏检测过程并确保正确进行重新安装。 了解世伟洛克如何帮助提高工厂效率 利益相关: 耗时的劳动。 测试管道法兰上的泄漏的传统方法是将塑料或胶带缠绕在流体系统中的每个法兰上,然后在缠绕物上打一个小孔。...
-
如何选择正确的软管增强
软管增强 101:如何为您的应用做出有力的选择 Doug Nordstrom,Swagelok 软管产品高级产品经理 为您的流体系统选择正确的工业 软管 需要仔细考虑各种因素,包括介质压力、介质和周边环境的温度、流速等。软管满足您的具体系统要求的能力,在很大程度上取决于您选择的适合承受应用条件额定值的软管组件的优化组合。 需要考虑的一个关键工业软管组件是软管增强层。软管核心层凭借自身只能承受很低的压力。加入增强层后,可使核心层同时具有轴向和纵向强度,帮助软管承受应用要求。 虽然有多种因素会影响软管的使用寿命,选择具有强力增强层的软管仍非常重要 — 但是并非所有可用的增强方式都是相同的。...
-
采购高质量的 CNG 燃料系统组件
采购高性能压缩天然气燃料系统组件的重要性 世伟洛克运输市场经理 Paul Hargrave 和世伟洛克新产品开发首席工程师 Charles Hayes 随着全球和 地区 清洁空气政策越来越严格,压缩天然气(CNG)成为了一种有前途且越来越多地被采用的替代燃料。在某些地区,强有力的激励计划驱动了 CNG 重型设备的快速发展,也促进了使该技术可行的必要加油基础设施的快速发展。减少巴士、长途卡车和其他车辆的柴油使用量可能会对全球排放产生重大影响 - 监管机构和 OEM 注意到了这一点。 同时,随着可持续汽车以及所有类别的中型和重型替代燃料汽车燃料使用的增长,车队所有者看到了增长的潜力。根据“2...