text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 依托 JIP33 气体接头标准提升作业效能

    JIP33 卡套管接头规范如何优化油气作业流程 Logan Boatright,世伟洛克全球高级客户经理  试想以下场景: 某大型油气运营商正处于一座海上平台上部模块的调试阶段,该模块包含 2000 余个小口径卡套管接头连接点。该运营商此前选择了一家宣称产品符合“等效技术规格”的供应商,但第三方检测工作启动后,各类问题接踵而至:产品质量参差不齐、材质证明文件缺失、接头装配工艺不达标。最终结果如何?为采购合规组件,项目工期延误 12 周;额外产生的成本超 300 万美元,其中包含加急运输费用与工时损耗成本。 这是所有油气运营商都竭力规避的局面,但实现这一目标并非易事。油气项目工艺复杂...

  • 绿氢生产成功的合适接头

    绿色氢气生产 OEM 如何借助世伟洛克提升电解槽可靠性 近年来,氢气作为能源载体的发展取得了长足的进步。目前面临的主要挑战在于安全、高效的绿色氢气生产、处理和分配。在世伟洛克,我们很自豪能够在这些领域取得进展,帮助世界各地的能源公司充分发挥氢气的潜力。 尽管氢气这样的可再生资源益处良多,但其管理也面临着挑战。作为一种高度易燃气体,必须安全有效地进行容纳密封。但是,氢分子特别小,导致容纳密封变得困难,因为其可以通过哪怕是最微小的缺陷逃逸。这些缺陷可能会因另一个问题而加剧,即氢脆,当分子攻击硬质钢材料时,会产生裂纹,导致材料失效。由于密封和氢脆问题,设计能够缓解这些问题的接头和阀门变得至关重要...

  • 正确安装软管如何降低半导体工厂成本

    软管安装实践的微小调整可为半导体制造带来显著成本节约 在半导体制造过程中,维持精确的温度控制至关重要。原子层沉积 (ALD)、原子层蚀刻 (ALE) 以及其他用于生产合格晶圆的工艺中,发生的化学反应往往会产生极端温度。若缺乏精确的温度控制,薄膜厚度和工艺效率都会受到影响。暴露在高温环境中还意味着,晶圆和生产晶圆所用的设备必须得到充分冷却,以避免损坏。 半导体制造设备工艺腔室内的静电卡盘配有控温流体,用于冷却晶圆并防止出现问题。然而,这些设备能否经济高效地完成工作,取决于设备外部的情况,即放置温度控制单元(或称“冷却器”)的附属设施区,以及向生产车间持续运行的设备输送低温流体的软管。 通过...

  • Top 5氢能基础设施优秀实践

    设计氢流体系统的Top 5优秀实践 氢是世界上前景巨大的 清洁、可持续能源和动力 来源之一。从运输和物料搬运到固定式、便携式和紧急备用电源,氢在各种应用中都很有用,各行各业都在关注它。 不过,要真正发挥氢的全部潜力,处理、运输、储存和加注氢气的关键流体系统必须尽可能安全可靠。而且重要的是,传统的行业知识和设计智慧(通常源自石油和天然气行业)并不总能直接为氢气应用所使用。 了解关于氢的事实 为什么?氢气与典型的石油和天然气介质截然不同,因此需要不同的设计策略来实现可靠的基础设施。鉴于此,以下是我们针对氢能基础设施应用提出的 Top 5系统设计注意事项 : #1.考虑最终用户 除了气泵...

  • 材料至关重要:选择合适的耐腐蚀材料

    材料至关重要:选择合适的耐腐蚀材料 海上平台可能拥有近 15,000 米的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械式连接。这就是选择耐腐蚀金属材料的重要原因。 选择耐腐蚀材料时,需要从多方面考虑。许多因素甚至超出了材料本身。原材料质量和制造工艺对流体系统组件的使用寿命非常重要,但找到一家具有材料科学专业知识,并能够帮您选择合适材料的供应商,也会在构建耐腐蚀的流体系统时产生积极影响。 质量控制措施 在一定条件下,几乎每种金属都会腐蚀。当金属原子被流体氧化时,就会发生腐蚀,从而导致金属表面的材料损失。这会减小卡套管等元件的厚度,并更易...

  • 循坏回路密闭取样系统:如何减少逸散

    如何在取样过程中减少逸散性排放?考虑循环回路密闭系统 Matt Dixon ,世伟洛克公司全球技术主管 在整个炼油厂或化工厂的不同位置,排放物都可能意外释放到大气中。而且,由于全球范围内的监管措施日趋严格,工厂运营商在减少(如果不是彻底消除)此类逸散性排放方面面临着前所未有的压力。 不熟悉取样?从这里开始 学习取样基础知识 实现零排放是一项严峻的挑战。在某些应用中,可能需要对主要工艺基础设施进行重大返工。但与此同时,还有更加切实可行的解决方案。例如,考虑一下大型设施中可能存在的数十个取样(或定点取样)点。根据您的取样流程、取样系统设计的质量和操作技术人员的技能水平,其...

  • 安大略 CRN

    接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头...

  • 负责任的商业实践

    关于我们 >   可持续发展 >  负责任的商业实践 道德标准 负责任的商业实践 我们的文化深深植根于核心价值观。我们的成功建立在交付高品质流体系统产品的基础上,这些产品持续引领并提升行业可靠性和性能标准。 客户体验 通过将我们独特的流体系统专业知识直接带给客户,我们已将自身定位为可信赖的合作伙伴,提供定制化解决方案以实现系统卓越性能,并增强运营的安全性与效率。   产品质量与安全 我们高度重视产品质量与安全,确保产品符合标准。客户依赖世伟洛克的产品与解决方案,以帮助控制直接排放、保障运营安全、满足法规要求并实现自身可持续发展目标。 SSC 质量培训 世伟...

  • 流体系统如何影响半导体工厂的成本

    为什么说高性能流体系统在新的半导体工厂建设中很重要 Masroor Malik,半导体首席解决方案专家 当建造新的半导体制造设施(或“工厂”)时,需要考虑很多因素,包括产品投入市场的速度、材料和安装标准化以及半导体厂的整体成本。许多估算认为多数情况下建造新工厂的成本超过 50 亿美元。由于尖端半导体制造工厂(3 纳米及以下)的成本通常高达 200 亿美元或更多,因此优化每个系统的压力比以往任何时候都更大。 寻找战略项目支持 无尘室和昂贵的微芯片制造设备占了这些费用的大部分,但是整个工厂中的其他系统和设备可能给总体拥有成本产生很大的影响。 流体管理系统 ,其基本功能是作为半导体工...

  • 案例分析: 燃料电池系统为氢能交通工具提供动力

    赋能氢能交通工具:Spectronik 的可靠的燃料电池创新之旅 在快速发展的清洁能源和城市交通工具领域,Spectronik已经确立了自己行业先锋的地位。Spectronik的使命是为轻型汽车和自动移动机器人开发和部署氢燃料电池系统,它正在不断突破可持续交通工具的极限。公司总部位于新加坡,十多年来不断精进技术,不仅确保性能,更要确保长期安全性和可靠性——这是任何能源前瞻性解决方案的关键要素。 但技术前沿的创新也面临着独特的挑战。设计氢燃料电池的流体系统并非易事。标准解决方案可能存在不足,现有的元件可能无法满足在严苛环境下保证效率和安全性所需的精确要求。Spectronik 深知其需要的不...

请稍候几分钟,不要关闭此页面