text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • API 方案 76 非冷凝泄漏收集

    API 方案 76 收集正常工艺流体泄漏在环境温度下不会凝结在密封之间的应用中的内侧密封泄漏。在该管道方案中,来自内侧密封的气体泄漏通过压盖中的强制密封排放端口排出。该孔口为压力变送器产生必要的背压,以便在密封失效时发出警报。 API 方案 76 面板和 API 方案 76 套件 所示面板和套件包含部分可选组件。 该方案: 监控在环境温度下不会凝结的内侧密封泄漏 通常与方案 72 结合使用 方案 76 可作为组装面板提供。还提供将面板连接到系统的相关现场安装套件。面板组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 V 系列 2 阀阀组 CH 系列单向阀 PG...

  • API 方案 72/76 缓冲气体和非冷凝泄漏收集

    该面板是 API 方案 72 和方案 76 的组合。方案 72 侧在双密封的内侧与外侧面之间从外部源供应缓冲气体。为可靠运行,气体密封需要持续供应清洁而干燥的气体(通常为氮气)。密封支撑板包含凝聚过滤器,以去除植物氮供应中存在的任何水分和微粒。清洁而干燥的氮气可以稀释来自内侧密封的过程泄漏,并将其吹扫到收集系统。方案 76 侧收集主密封泄漏。面板上的调压阀在氮气进入密封腔之前调节其压力。氮气压力不得超过 10 psi (0.68 bar),通常将其调节到泄漏收集系统的报警点,或至少高于火炬管线正常压力 5 psi (0.34 bar)。 API 方案 72/76 面板和 API 方案 7...

  • 流体系统装配服务常见问题

    流体系统装配服务常见问题   流体系统设计的主要组成部分是什么? 流体系统因应用而异,从液压或气动系统到处理实际流体、理想流体、牛顿流体和非牛顿流体的系统。无论装配的具体应用如何,流体系统设计中需要考虑的两个主要组成部分是部件和人员。 部件: 从调压阀、软管、阀门到其他部件,重要的是要考虑装配的理想部件,包括性能、材料相容性和无缺陷。 人员: 人对流体设计系统的影响始于专业知识。利用成功设计的积累知识和对优秀实践的深刻理解,对生产的每个阶段以及在完成后受流动系统影响的每个个体都有连锁反应。专业知识可以改善流体系统的制造、装配、易用性、维护和安全性,这不仅对系统操作员有益,也对所有者...

  • 培训

    借助行业专家的培训来扩充知识面 世伟洛克 ® 培训课程提供了一系列有价值的实用工具,可令您轻松应对与流体系统和取样系统的设计、运营及维护相关的日常挑战。由经验丰富的讲师教授的深入型实践课程可以同时为新的团队成员和业界资深人士提供帮助。无论您是需要对流体和取样系统有一个基本的了解,还是希望了解最新的技术和最佳实践,世伟洛克均可以提供扎实的培训。 是否有兴趣了解特定的培训课程?有关详细信息,请与您 当地的世伟洛克授权销售与服务中心联系 。 索取有关培训课程与服务的更多信息 流体系统培训 我们提供的培训课程旨在增强您的团队在设计、构建和维护高性能流体系统方面的关键技能。依靠世伟洛克认证的培...

  • 化工和精炼卡套管系统培训

    世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划,化工和精炼 世伟洛克 ® 化工和精炼卡套管系统培训计划是一个为期两天的全球标准化研讨会,旨在满足中游和下游应用的小口径卡套管培训需求。它涵盖卡套管接头安装、检查、卡套管弯曲和其他相关主题。 关于课程 主题 本培训计划旨在提供以下方面的知识和理解: 卡套管选择、安装和布线 卡套管准备 卡套管接头安装 泄漏和安全注意事项 锥螺纹和直螺纹安装 堵塞、管帽和卡套管转换接头 MHSU 操作与维护 手动弯管机、弯曲方法和偏置弯曲 台式弯管操作 卡套管接头安装检测 目视检查、故障排除和故障识别 检查实践演练 目标受众 这种实践培训非常...

  • 氢气卡套管系统培训

    世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划,氢气应用 开发安全、可靠和无泄漏的氢流体系统的艰巨挑战之一是氢本身的性质。氢气是一种小分子气体,可以轻松地通过微小的缝隙逸出并扩散到设计用于容纳它们的材料中。在许多工业应用中,氢气还必须在超过 700 bar 的压力下储存,以实现高成本效率并实现必要的能量密度。此外,处理和管理可能需要快速的热和压力改变,这也会影响系统的完整性。 建造为克服这些挑战而设计的流体系统需要合适的组件、合适的材料、合适的专业知识和合适的培训。这就是我们为 氢气应用 开发世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划的原因。该计划为负责设计、安装、维护和/或检查 H2 卡套管系统的人员提供实践培...

  • 世伟洛克® 卡套管系统设计要素,氢气应用

    世伟洛克 ® 卡套管系统设计要素,氢气应用 在开发安全、可靠和不泄漏的氢流体系统过程中,挑战之一是氢本身的性质。 为了克服这些挑战,在设计卡套管系统时,需要合适的元件、材料、专业知识和培训。这就是我们为氢气应用开发世伟洛克 ® 卡套管系统设计要素  (SWAGE-TSDE-H2) 的原因。本课程为负责氢气卡套管系统设计的人员提供培训。 关于课程 主题 本培训计划旨在提供以下方面的知识和理解: 氢基础知识和打破误解 行业细分 制造分子 分配 基础设施 车载 行业标准 材料科学 氢脆 氢气兼容材料 卡套管系统设计注意事项 石油和天然气与氢气卡套管系统...

  • 材料科学

    材料科学培训 世伟洛克 ®  材料科学培训课程教您如何正确的选择的耐腐蚀材料,以帮助您保持流体系统的密封完好、高效运行。通过本课程,您将了解特种合金如何抗腐蚀,它们如何做到这一点,各种材料特性如何以及行业标准如何影响您的材料选择无论您是在处理 酸性油气田 ,还是用于半导体制造的侵蚀性化学品前体,对于材料科学的深刻理解都是非常宝贵的。 材料科学培训注册 可选课程 关于课程 主题 材料科学和腐蚀的原理及影响材料特性的其他因素 不同的腐蚀类型 以及特种合金如何抵抗腐蚀 如何根据压力和温度额定值、腐蚀性威胁和合规性为要求苛刻的应用选择 合适的结构材料 如何选择可抵抗酸性气体腐蚀且符...

  • 轨道焊接

    轨道焊接培训 如果您’正在设计一套重要的流体系统,您’可能会考虑进行焊接组装。使用世伟洛克 ® M200 焊接系统 ,可以’很容易地进行精密、一致、高质量的焊接。虽然自动轨道焊接可以帮助您克服普遍存在的焊工短缺有关的问题,但妥善的轨道焊接培训对于 让您的新任焊工获得 实现成功的能力至关重要。通过我们在选定的销售与服务中心举办的为期五天的轨道焊接培训课程,充分利用新式轨道焊接的优势。 注意:该课程将于 2021 年仅以虚拟方式提供。 注册轨道焊接培训 了解 University of Ottawa 的轨道焊接培训如何提升车间的精度和生产力。 关于课程 主题 本培训课程旨在帮助您: ...

  • 高级弯管

    高级弯管培训 弯管通常被描述为一门艺术而不是一门科学。虽然做得好的弯管会给人带来美感,但真正的技巧在于操作者的信心和知识。通过适当的培训、周密的计划、积极的态度和实践,几乎任何人都可以掌握弯管技术。 关于课程 该培训计划旨在使学员具备处理复杂管道安装的技能,重点是: 复杂的干涉 平面变化 避开障碍物 困难的角度 平行管线 偏移和滚动偏移 课程时长 为期一天的高度实用的课程使用 1/4”、3/8” 和 1/2” 手动弯管机,并遵循测量弯曲方法进行弯管。另可提供额外的半天内容,指导世伟洛克台式弯管机的正确操作和使用。 目标受众 寻求获得弯管理论和实践方面宝贵知识和经验...

请稍候几分钟,不要关闭此页面