text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • API 方案 14 冲洗,方案 12 和 13 的组合

    API 方案 14 将方案 11 和方案 13 结合在一起。流体从泵排出口再循环到密封腔中,再从密封腔再循环到泵吸入口。由于密封腔持排放续,因此流体流量增加,从而提高了冷却能力。 API 方案 14 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 从密封腔中带走热量并冲洗颗粒 控制立式泵的密封腔压力 方案 14 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 PGI 系列仪表 卡套管 压力变送器 管接头 有关其他详细信息和订购信息,...

  • API 方案 21 冷却冲洗

    API 方案 21 为方案 11 增加了一个冷却器,适用于需要更好地控制冲洗蒸汽余量的应用。在流回密封腔之前,流体从泵的排放侧流过孔口和冷却器。 API 方案 21 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 为密封的工艺侧提供冷却的冲洗液 从密封腔中带走热量并冲洗颗粒 改善密封腔中的流体蒸汽余量 方案 21 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 63 系列球阀 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 PGI 系列仪表 卡套管 压力变送器 热交换器 热交换...

  • API 方案 22 利用滤网冷却冲洗

    API 方案 22 为方案 21 加装了一个滤网。在流回密封腔之前,流体从泵的排放侧通过滤网、孔口和冷却器。在滤网两侧加装压力表可以监控滤网以便进行维修。在干燥的气候条件下,首选风冷卡套管配置以减少与水冷系统相关的常见问题。 API 方案 22 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 通过加装滤网防止孔口堵塞 为密封的工艺侧提供冷却的冲洗液 从密封腔中带走热量并冲洗颗粒 改善密封腔中的蒸汽压力余量 方案 22 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 63 系列球阀 ...

  • API 方案 23 冷却冲洗, 通过密封腔再循环

    API 方案 23 利用循环装置(通常是泵送环)将流体从密封腔输送通过冷却器,然后将冷却的流体返回到密封腔。喉部衬套将冷却的密封腔冲洗流体与高温泵送液体相隔离。 API 方案 23 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 在密封腔中提供隔离的冷却冲洗液 由于隔离的冲洗液而降低了冷却器的工作量,从而延长了紧间隙喉部衬套的使用寿命 方案 23 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 63 系列球阀 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 PGI 系列仪表 卡套管压力变送器 热交换...

  • API 方案 31 利用旋风分离器冲洗

    API 方案 31 通过将旋风分离器整合到冲洗卡套管中以便去除冲洗流中的固体。流体从泵的排放侧通过旋风分离器。离开分离器的清洁冲洗液被输送到密封腔,而含有固体的流体则被输送回泵的吸入侧。为了使方案 31 更有效,建议固体比重至少是冲洗液比重的两倍。 API 方案 31 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 从密封腔中带走热量 为防止泵送的流体蒸发,请确保密封腔中保持适当的压力。 当与卧式泵一起使用时,应允许密封腔自排气 从冲洗液中去除固体 方案 31 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 ...

  • 世伟洛克基础知识

    流体系统基础知识培训 世伟洛克 ® 基础知识培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。这些课程由世伟洛克认证的培训师在您方便的地点和时间授课,提供构建和操作高性能流体系统所需的基础知识和技术。 索取有关我们培训课程的更多信息 了解世伟洛克 ® 基础知识培训如何提供关键技能和益处,从提高安全性到节省成本。 可选课程和主题 卡套管接头安装基础知识 学员将学习基础的卡套管接头知识,以确保系统的完整性并尽可能降低泄漏风险。该课程包括正确的卡套管选择、切割和去毛刺;世伟洛克 ® 卡套管接头的装配;以及卡套管接头组件的测量。 卡套管接头安装检查基础知识 正确的检查...

  • 卡套管系统培训计划

    世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划 世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划是一个全球标准化研讨会,旨在为您的团队提供有关行业优秀实践的全面指导,以确保卡套管系统的高完整性。 无论您属于哪个行业,该实践培训非常适合安装人员、工程师、设计师、QC/QA 检验员以及其他负责卡套管系统设计、安装、维护和/或检验的人员。此世伟洛克培训旨在涵盖如何安装卡套管接头、检查、卡套管弯曲和其他相关主题。 每门课程均由世伟洛克认证的主题专家主持,并通过解释、演示、实践练习和验证相结合的方式提供理论和实践经验。所有参加者只要成功完成实践和理论考试,都会获得世伟洛克结业证书。 目前,我们的卡套管系统培训计划适用于多个行...

  • 石油与天然气卡套管系统培训

    世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划,石油与天然气 “世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划”是一场为期两天的全球标准化研讨会,旨在满足 JIP33 S-716 要求,并为您的团队提供全面的行业优秀实践指导,以确保实现高完整性的卡套管系统。  近期的 石油与天然气 行业趋势表明,预算和进度严重超出预期。世界经济论坛 (WEF) 中的石油与天然气业界已经实施了一项资本项目复杂性 (CPC) 举措,旨在通过全行业标准化来降低上游项目成本。  JIP33 “采购设备规格标准化” 由国际油气生产者协会(IOGP)在世界经济论坛的支持下制定,旨在提高行业标准化水平,为石油与天然气行业带来阶跃效益。  根据...

  • 化工和精炼卡套管系统培训

    世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划,化工和精炼 世伟洛克 ® 化工和精炼卡套管系统培训计划是一个为期两天的全球标准化研讨会,旨在满足中游和下游应用的小口径卡套管培训需求。它涵盖卡套管接头安装、检查、卡套管弯曲和其他相关主题。 关于课程 主题 本培训计划旨在提供以下方面的知识和理解: 卡套管选择、安装和布线 卡套管准备 卡套管接头安装 泄漏和安全注意事项 锥螺纹和直螺纹安装 堵塞、管帽和卡套管转换接头 MHSU 操作与维护 手动弯管机、弯曲方法和偏置弯曲 台式弯管操作 卡套管接头安装检测 目视检查、故障排除和故障识别 检查实践演练 目标受众 这种实践培训非常...

  • 氢气卡套管系统培训

    世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划,氢气应用 开发安全、可靠和无泄漏的氢流体系统的艰巨挑战之一是氢本身的性质。氢气是一种小分子气体,可以轻松地通过微小的缝隙逸出并扩散到设计用于容纳它们的材料中。在许多工业应用中,氢气还必须在超过 700 bar 的压力下储存,以实现高成本效率并实现必要的能量密度。此外,处理和管理可能需要快速的热和压力改变,这也会影响系统的完整性。 建造为克服这些挑战而设计的流体系统需要合适的组件、合适的材料、合适的专业知识和合适的培训。这就是我们为 氢气应用 开发世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划的原因。该计划为负责设计、安装、维护和/或检查 H2 卡套管系统的人员提供实践培...

请稍候几分钟,不要关闭此页面