-
不锈钢中的点蚀与缝隙腐蚀
如何识别和预防点蚀和缝隙腐蚀 Buddy Damm ,世伟洛克资深科学家 腐蚀 — 因与环境产生化学作用而导致的工程材料劣化是一个代价高昂的问题。全球腐蚀成本估计约为每年 2.5 万亿美元。 1 根据美国国家腐蚀工程师协会 (NACE) 的研究,特别是在海上和近海应用中,管道系统中未受控制的不锈钢腐蚀是造成利润损失的主要原因,每年造成的损失高达 13.73 亿美元。据 NACE 称,这些数字可归因于“5.89 亿美元的地面管道和设施成本;每年 4.63 亿美元的井下管路费用;以及另外 3.2 亿美元与腐蚀有关的资本支出”。 2 好消息是,常见类型的腐蚀可以通过一些相对简单的措施来减轻...
-
世伟洛克产品中的 PFAS 解读
世伟洛克产品中关于 PFAS 的专业见解:理性选材,明智决策 作者:世伟洛克首席材料工程师 Marcy McQuary PFAS 参考指南 如果您一直关注工业材料或环保法规相关新闻,想必已愈发频繁地听到“PFAS”这一术语。但 PFAS 究竟是什么?为何它会引发如此广泛的关注?作为世伟洛克的首席材料工程师,我将为您揭开 PFAS 的神秘面纱,阐释其在我们产品中的作用,并指导您为自身应用场景做出明智的选材决策。 什么是 PFAS?其为何至关重要? PFAS 是“全氟和多氟烷基物质”的英文缩写。这是一个包含数千种含氟元素物质的庞大家族。氟元素的独特特性(即原子半径小、电负性极...
-
耐腐蚀材料
耐腐蚀材料、相容性与检测指南 一个海上平台可能拥有近 50,000 英尺的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械连接。因此在选择材料时,选用耐腐蚀材料至关重要。 指定应对腐蚀的材料时,需要从多方面考虑。许多考虑因素甚至超出了材料本身。尽管材料初始质量与制造工艺对流体系统组件的使用寿命至关重要,但在将耐腐蚀材料应用于流体系统时,选择具备材料科学专业知识、并能为您的选材决策提供支持的供应商,同样具有重要意义。 腐蚀产生的原因是什么? 当金属原子被流体氧化时,就会发生腐蚀,从而导致金属表面的材料损失。这会减小卡套管等元件的厚度,并更...
-
新一代半导体前驱体及其面临的挑战
破解半导体制造中新一代前驱体气体的复杂难题 作者:Frank Horvat 博士,世伟洛克公司高级科学家 人工智能 (AI) 技术日趋先进,全新需求正推动 半导体行业 发生重大变革。 先进 AI技术对计算密度、数据处理效率、热管理能力及功耗控制提出了更高要求。这些趋势正推动三星、美光、台积电等全球半导体制造龙头企业加速变革,新一代器件现需搭载先进逻辑芯片和高度集成存储芯片,才能支撑现代 AI 超级计算机所需的指数级算力增长。 半导体原始设备制造商 (OEM) 纷纷推出适配最新器件规格的新一代设备;与此同时,化学材料供应商也在持续升级前驱体化学配方与输送技术。具体而言,目前需在复杂的三维...
-
蒸气压曲线:汽化相图
蒸气压曲线相图 尽管相图主要由实验室中的化学家使用,但对于负责样品分析的机械工程师和工厂管理人员而言,这些工具同样具有实用价值。在某些分析系统中,必须首先通过汽化将液体样品转化为气体才能进行分析。汽化过程本质上是温度、压力和流量变量之间的平衡行为 – 而相图中的蒸气压曲线可帮助工程师确定不同材料与化合物的相变状态。理解相图与蒸气压之间的这种关系至关重要。 我们本地的销售与服务中心配备专业人员可为您提供帮助。 联系我们 如何读取蒸气压曲线 例如,假设一种由 20% 己烷与戊烷组成的混合气体,我们将使用完整的相图进行分析(见下方蒸气压图)。当样品状态处于泡点(蓝色线)上方时,则将完全处于...
-
如何选择调压阀
调压阀简介与选型指南 调压阀在许多工业流体和仪表系统中起着至关重要的作用,其有助于保持或控制所需的压力和流量,响应系统变化。选择合适的调压阀对保障系统安全、按预期运行至关重要;选型不当会导致效率低下、性能不佳、故障频发,甚至带来安全隐患。 掌握调压阀选型方法,需要了解调压阀的不同类型、工作原理及其如何能够利用它们来满足您的系统需求。继续阅读,深入了解调压阀、其功能以及如何根据系统需求确定理想选型。 什么是调压阀? 从基本层面上讲,调压阀是一种机械装置,旨在控制上游或下游压力,响应系统中的变化。这些变化可能包括在常规系统运行期间发生的流量、压力、温度或其他因素的波动。 调压阀的作用是什...
-
流体系统泄漏检测与检查
流体系统泄漏的常见原因和成本 在大多数工厂,流体系统泄漏都比较常见。您肩负着保障工厂安全与生产效益的重任,即便微小泄漏也可能引发问题。因此,明晰泄漏的发生机制与成因、掌握泄漏定位与检测方法,并最终制定全厂范围的泄漏治理与管控方案,至关重要。 泄漏检测服务 流体系统三大常见泄漏原因 令人意外的是,大多数泄漏并非由不合格部件导致。相反,泄漏多源于人为失误 — 无论是部件安装环节,还是部件选型本身。选择恰当的部件并正确安装可提高工厂安全性,并节省大量时间和成本。 为助力您的团队更好地理解并管控工厂泄漏问题,世伟洛克现场工程师总结出以下三大常见泄漏诱因: 金属之间的密封不可靠: 制作...
-
气体取样系统与取样方法实用指南
气体取样方法实用指南 世伟洛克高级首席设计工程师 Matt Dixon 要优化化工生产工艺成本并保持高品质的产品产量,您需要取得具有代表性的工艺流体以供实验室分析之用。 取样 (也称为定点取样、现场取样或合理取样)可帮助验证工艺条件并检验所生产的产品是否符合内部或基于客户的规格。取样还可帮助校验 在线分析仪 的读数,该方法是获取工艺实时运行数据的主流手段。 气体取样带来了一系列独特的挑战,操作员必须克服这些挑战才能获取真实工艺条件的精确描述。在我们探索这些挑战以及如何借助合适的技术克服挑战时,请继续阅读以下内容。 了解更多气体取样相关信息 气体取样基本准则 遵循几项基本准则,可确保...
-
关于氢气、取样和腐蚀的见解
2024 年度回顾:“ Ask Swagelok”首次亮相。 去年,我们很高兴推出了一个名为“Ask Swagelok”的新视频系列,其中世伟洛克专家回答了关键问题并提供了有关流体系统设计方方面面的见解。迄今为止,我们已经发表了五次与专家的不同对话,每一次对话都探讨了不同的主题: 液体取样 世伟洛克流体取样专家 Matt Dixon 讨论了液体取样的一些鲜为人知的方面,例如预留容积管的作用是什么、钢瓶内部的热膨胀率如何在没有适当蒸发空间压缩的情况下使钢瓶破裂、取样钢瓶如何填充,以及取样系统设计如何影响蒸发空间。 此次谈话的重点内容: 为什么充填液体的金属钢瓶总是需要包含蒸发空间,...
-
海上工程技术化解 FPSO 腐蚀风险
合作共赢:世伟洛克如何整合全球技术资源,为 FPSO 提供整改交钥匙解决方案 挑战:干船坞检修前,排查重大腐蚀安全隐患 在澳大利亚西海岸,某艘已投入运营多年的浮式生产储卸油装置 (FPSO) 上,世伟洛克的客户发现了一个潜在的严重问题:数处小口径卡套管 (SBT) 因应力腐蚀开裂出现故障。这一发现推动了该装置的全面检测,因该 FPSO 的机械负责人对装置整体安装质量及 SBT 的完整性存在担忧。 在该装置计划于新加坡开展干船坞检修前,客户委托澳大利亚世伟洛克分公司,依托世伟洛克在 SBT 检测及安装质量领域的专业口碑,对全流体系统开展综合评估。此次检测发现,该装置的烃类输送系统内部存在大...