-
世伟洛克荣膺“卓越职场”殊荣
世伟洛克凭借以人为本的投入斩获“卓越职场”殊荣 俄亥俄州索伦市(2025 年 8 月 25 日)- 世伟洛克公司第十五次被 ERC 评为 “北海岸 99 卓越雇主” ,这一奖项是对公司秉持以人为本、价值观导向企业文化的高度认可。 “在世伟洛克,我们深知企业的成功离不开对顶尖人才的吸引、培养和留存,”首席人力资源官Hannah Delis 表示。“通过加大对员工及其家庭的投入,我们不仅在打造更具凝聚力的企业,也在为俄亥俄州东北部社区的蓬勃发展贡献力量。这份荣誉属于每一位世伟洛克人,是大家的共同努力,才让这里成为理想的工作之地。” “北海岸 99 强企业”的评选需经过严格的申报流程,参选企业...
-
安大略 CRN
接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头...
-
如何优化半导体 ALD 工艺
合适的阀门如何能够提高您 ALD 工艺的精度和一致性 制造先进的微芯片需要日益复杂和精确的工艺,并增加产量,这些挑战促使 半导体 制造商追求越来越严格的工艺控制。在原子层沉积 (ALD) 等生产工艺中实现更小的性能差异,对于优化生产芯片的产量至关重要。 化学进料和输送系统的精度是优化ALD 工艺生产的一个关键因素。而一个精心设计的阀门控制系统可以提供帮助。我们将探讨其中的原因,首先是半导体科学家在该技术不断发展的关键时刻遇到并克服的一个重要难题。 探索 ALD 技术 半导体行业简史 半导体行业于 20 世纪 60 年代在硅谷起步,但到了 20 世纪 90 年代末,科学界预计摩尔定律的...
-
NorthCoast 99 奖项
世伟洛克荣获第 11 次 NorthCoast 99 奖项 俄亥俄州索伦市(2021 年 9 月 1 日)—世伟洛克公司很荣幸被 雇主资源委员会(ERC,Employers Resource Council) 评为俄亥俄州东北部 99 佳工作场所之一。这是我们第 11 次 荣获 NorthCoast 99 奖项 。 NorthCoast 99 获奖企业经历了严格的申请流程,需提供如何吸引、培养并留住优秀员工的详细方法,诸如以下方面:组织战略、政策和福利;人才吸引、招聘和入职培训;员工福利;员工敬业度和人才培养;总体薪酬;以及多元性、公平性和包容性。 “我们很高兴获得第 11 次 Nort...
-
世伟洛克宣布推出 ALD7 超高纯阀门
新款世伟洛克 ® ALD7 超高纯阀门使半导体制造商能够提高芯片产量 先进的隔膜阀提供了精确的进料、快速执行和上亿次生产循环的一致性能。 俄亥俄州索伦市(2022 年 8 月 2 日)— 流体系统产品、组件及相关服务的领先供应商世伟洛克日前宣布推出世伟洛克 ® ALD7 超高纯(UHP)隔膜阀 — 该产品能够为半导体制造商提供提高芯片产量必需的一致性和长使用寿命。与世伟洛克目前顶级的 ALD6 阀门相比,ALD7 提供了更好的流量一致性、流通能力和执行机构速度。它还提供了必要的高温下性能,使芯片制造商能够克服当前制造工艺的限制,满足需求。 ALD7 阀门可以被集成到新设备或原有设备中,在...
-
全球分布
关于我们 > 全球分布 世伟洛克的全球分布 全球分布,本地专业知识 无论客户身处世界何处,他们都能轻松获得所需的解决方案和支持,这对我们来说非常重要。卓越的制造工艺和广泛的世伟洛克授权销售与服务中心网络为我们的全球分布提供了支持。无论客户是需要当地流体系统专家的并肩支持,还是需要全球流体处理专家的帮助,我们都能满足他们的需求。 世伟洛克公司设施 世伟洛克公司是一家市值约 20 亿美元的私人控股企业。我们在全球拥有 20 多个生产基地,能够在全球范围内高效地提供成熟的流体系统产品和专业技术知识。 美国俄亥俄州东北部和宾夕法尼亚州西北部 世伟洛克全球总部和创新中心位于俄亥俄...
-
依托 JIP33 气体接头标准提升作业效能
JIP33 卡套管接头规范如何优化油气作业流程 Logan Boatright,世伟洛克全球高级客户经理 试想以下场景: 某大型油气运营商正处于一座海上平台上部模块的调试阶段,该模块包含 2000 余个小口径卡套管接头连接点。该运营商此前选择了一家宣称产品符合“等效技术规格”的供应商,但第三方检测工作启动后,各类问题接踵而至:产品质量参差不齐、材质证明文件缺失、接头装配工艺不达标。最终结果如何?为采购合规组件,项目工期延误 12 周;额外产生的成本超 300 万美元,其中包含加急运输费用与工时损耗成本。 这是所有油气运营商都竭力规避的局面,但实现这一目标并非易事。油气项目工艺复杂...
-
绿氢生产成功的合适接头
绿色氢气生产 OEM 如何借助世伟洛克提升电解槽可靠性 近年来,氢气作为能源载体的发展取得了长足的进步。目前面临的主要挑战在于安全、高效的绿色氢气生产、处理和分配。在世伟洛克,我们很自豪能够在这些领域取得进展,帮助世界各地的能源公司充分发挥氢气的潜力。 尽管氢气这样的可再生资源益处良多,但其管理也面临着挑战。作为一种高度易燃气体,必须安全有效地进行容纳密封。但是,氢分子特别小,导致容纳密封变得困难,因为其可以通过哪怕是最微小的缺陷逃逸。这些缺陷可能会因另一个问题而加剧,即氢脆,当分子攻击硬质钢材料时,会产生裂纹,导致材料失效。由于密封和氢脆问题,设计能够缓解这些问题的接头和阀门变得至关重要...
-
材料至关重要:选择合适的耐腐蚀材料
材料至关重要:选择合适的耐腐蚀材料 海上平台可能拥有近 15,000 米的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械式连接。这就是选择耐腐蚀金属材料的重要原因。 选择耐腐蚀材料时,需要从多方面考虑。许多因素甚至超出了材料本身。原材料质量和制造工艺对流体系统组件的使用寿命非常重要,但找到一家具有材料科学专业知识,并能够帮您选择合适材料的供应商,也会在构建耐腐蚀的流体系统时产生积极影响。 质量控制措施 在一定条件下,几乎每种金属都会腐蚀。当金属原子被流体氧化时,就会发生腐蚀,从而导致金属表面的材料损失。这会减小卡套管等元件的厚度,并更易...
-
循坏回路密闭取样系统:如何减少逸散
如何在取样过程中减少逸散性排放?考虑循环回路密闭系统 Matt Dixon ,世伟洛克公司全球技术主管 在整个炼油厂或化工厂的不同位置,排放物都可能意外释放到大气中。而且,由于全球范围内的监管措施日趋严格,工厂运营商在减少(如果不是彻底消除)此类逸散性排放方面面临着前所未有的压力。 不熟悉取样?从这里开始 学习取样基础知识 实现零排放是一项严峻的挑战。在某些应用中,可能需要对主要工艺基础设施进行重大返工。但与此同时,还有更加切实可行的解决方案。例如,考虑一下大型设施中可能存在的数十个取样(或定点取样)点。根据您的取样流程、取样系统设计的质量和操作技术人员的技能水平,其...