Search Results for "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
减少设施中的工业排放
减少代价高昂的流体系统泄漏和排放。 全球销售业务开发经理 Sean Hunsicker ’在化学工艺、油气或其他工业工艺设施中,人们很容易习惯于某些声音、景象和其他环境条件。走在地板上,您可能会听到远处压缩空气管路的嘶嘶声。您可能会在某些蒸汽管道下看到小水滴,或者捕捉到一缕工艺气体的微弱气息。 这些看起来可能像是一个运行中的设施的典型标志,—但实际上,它们是不同形式的流体系统泄漏的迹象。虽然它们的严重程度可能会有所不同,但这些泄漏几乎总是会导致某种效率低下,甚至可能危及您的员工和环境。 真实泄漏: 由于压力屏障未能遏制系统流体或者未能将其与周围环境隔离导致的泄漏。这种...
-
分析您的取样需求
离线取样和在线分析:哪种方法更适合您? 取样在所有化工生产中都是不可或缺的。通常情况下,有两种主要的方法可以有效地取样。 传统的 离线取样 方法,也被称为取样点取样、现场取样或者就叫取样,其在大量应用中一直都有用武之地。离线取样需要在监控的工艺过程附近,安装一个或多个离线取样器。根据工艺的不同,样品通常收集在塑料瓶或钢瓶中,然后再将其送至中心实验室进行分析。 近几十年来,在线分析仪已成为一种更具吸引力的选择,在新建设施中更是如此。在这些应用中,工艺样品被运送到附近的分析小屋内进行自动分析,然后再将其送回主工艺。该应用允许在无人工干预的情况下,连续监测流体特性。 哪种方法比较合适?决定选...
-
测量取样系统延时需要检查的 4 个区域
测量取样系统延时需要检查的 4 个区域 在工艺分析仪取样系统中,采集样品的时间点与获取读数的时间点之间始终存在延迟。 延时是累积的,包括样品从工艺管路中的取样口到获得结果的工艺分析仪所需的总时间。这段延时可能比想象的要长,并且被低估,导致工艺控制不良。如果您假设延时为一分钟,但实际上是两个小时,那么分析仪读数可能不再具有相关性或目的性。从取样口到获取分析仪读数的 常见目标是一分钟或更短时间 。若您希望减少这段延时. 您会发现延时原因存在于整个分析仪器系统内。以下是要开始减少系统延时的四个主要区域: 探头中的延时 样品传输中的延时(包括野外站和传输管路) 样品调整中的延时(包括流...
-
管理调压阀中的供压效应 (SPE)
管理调压阀中的供压效应 (SPE) 世伟洛克高级现场工程师Wouter Pronk 流体系统操作员在使用气瓶作为供应源铺设工艺管线时,有时可能会观察到一种现象 – 在 减压型调压阀 中,出口压力会莫名其妙地升高。随着气瓶清空,至调压阀的进口压力会降低。许多熟练的技术员都期望出口压力同时降低,但出口压力却反而升高。这种情况称为供压效应 (SPE)。 什么是供压效应 (SPE)? 供压效应也称为进口依赖性,指因进口压力或供压的改变而造成的出口压力的变化。在这种现象下,进口与出口压力的变化互成反比。如果进口压力降低,出口压力会相应升高。相反,如果进口压力升高,出口压力则会降低。 调压...
-
制冷剂生产中的安全取样方案
取样的一致性如何帮助制冷剂生产企业持续创新 在竞争激烈的制冷剂生产领域中,产品质量的一致性和产品的快速上市能够帮助生产企业保持行业领先。 强大且高效的化学品取样方案帮助常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(以下简称三爱富)保持住了这样的特点。凭借快速、一致的生产,以及严格遵守安全和环保协议,三爱富已然处于行业领先地位。 产品质量对于三爱富有多重要?他们又能够从保持高密封性和可靠性的 取样 系统中得到什么优势?我们请三爱富团队以及与之紧密合作了四年的世伟洛克(上海)团队,用他们自己的话来告诉您。 保持工厂安全 三爱富氟制冷剂、氟泡沫剂、清洗剂、新氟聚合物材料、氟精细化学品。这些物质具有很...
-
探索 世伟洛克博客
探索世伟洛克流体系统博客 世伟洛克部件的品质讲述了我们故事的一部分。另一方面?我们通过在各个行业和应用中分享我们深入而多样化的知识,帮助客户取得成功。 通过选择下面的类别浏览我们的博客内容。 分析仪器 石油化工 流体系统评估与服务 全球项目 石油与天然气 产品和组件 安全 取样系统 半导体 培训 成功案例 清洁能源 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首
-
发表的贸易媒体文章
发表的文章 世伟洛克专家与领先的行业贸易出版物合作,编写旨在为您提供流体系统资源和知识的文章。请浏览我们的以下文章,并务必查看我们的博客 Swagelok Reference Point ,并 在 LinkedIn 上关注我们以获取相似内容。
-
蒸汽换热器与伴热系统| 世伟洛克博客
蒸汽换热器与伴热系统 世伟洛克现场工程工业蒸汽系统 SME Alex Chu 设计合适的蒸汽换热器或蒸汽伴热系统首先需要充分了解系统运行的操作特性。性能不足通常归因于设计工程师未能考虑所有蒸汽系统的特性。应彻底检查蒸汽系统的运行参数和文件。如果未能理解应用环境,则通常会导致系统元件的控制或选型不当。 常见的设计和产品选型问题 在设计工业蒸汽系统时必须考虑其基本原理,以避免过早失效或性能下降。世伟洛克专家回顾了不同地点和行业的众多工业传热应用,并发现比较常见的问题是由于组件选型欠妥或安装方法不当所造成的。示例问题包括: 产品质量不可接受 组件过早失效 温度控制不佳 传热不足 ...
-
如何使用截止阀隔离工业流体系统
如何使用截止阀隔离工业流体系统 在进行工业流体系统维护时,安全性至关重要。单管路压力或内部流量可能对更换仪表或测量设备的技术人员造成危害。这就是风险经理在维护之前隔离所有流体系统管路的原因。 渗出流体系统中的增能支柱时,按顺序设计并安装两个截止阀已成为行业和安全标准。双截止阀顺序是实现零压力和零流量基本状态的最安全方法之一。 在设计隔离流体系统的两个截止阀时,工程师通常采用以下两种常用方案。第一种方案是:工程师可以在两个截止阀之间加入第三个阀门,以排出或释放可能从第一个截止阀泄漏的任何压力。第二种可行的方案是:让第三个阀门将流量转移到正在维护的管路部分周围的旁通回路。以下概述了两种流体系...
-
世伟洛克启动基于 STEM 项目的学习
世伟洛克启动基于 STEM 项目的学习 世伟洛克赞助了 BLOODHOUND SSC(一支位于英国布里斯托尔且热衷于打破陆上速度记录的团队),并通过学习机会,促进了俄亥俄州东北部一个学区的科学、技术、工程和数学 (STEM) 教育项目。哈德逊是美国首家正式将以 BLOODHOUND 为主题的课程开设到其课程中的学区。 什么是 BLOODHOUND SSC? BLOODHOUND SSC 项目 是一项全球工程探险项目,以创下 1,000 英里/小时(1609 公里/小时)的陆上速度记录为目标。该项目的主要目标是推动下一代参与科学、技术、工程和数学。超音速汽车背后的团队希望与全球受众激励的学...