text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 小孔径接头的主要区别

    小孔径接头正确选择指南 可靠的小孔径流体系统设计和搭建应采用高质量元件,其中非常重要的就是 小孔径接头 。在关键连接点上使用的接头应具有防泄漏性能,可帮助您维护工厂的安全和运营效率。 当您对现有系统进行维护或建立一个新系统时,面对多种类型接头可选,您可能不清楚选择哪一种接头。 如何选择适合您需求的接头?让我们来研究几种常见的接头类型,以及它们的具体特点和优势: 螺纹接头 螺纹接头通过连接两个螺纹件来实现连接,一个是外螺纹(螺纹在接头的外部),另一个是内螺纹(螺纹在接头的内部)。外螺纹插入在内螺纹中。 螺纹接头有两种不同的类型:一种是 直螺纹 或称为 平行 螺纹 ,另一种是锥形螺纹。...

  • 连接

    关于我们 >  联系 联系世伟洛克 联系我们 使用我们的查找功能查找并联系您当地的授权销售与服务中心: 销售与服务中心查找功能 请使用我们的联系表开始与您当地的授权销售与服务中心的团队成员交谈: 请联系我们 请通过我们的社交媒体渠道关注我们,了解公告和资源: 媒体咨询 有关媒体咨询,请在我们的 联系表 上选择“公共关系”。

  • 更多资源

    更多资源 访问其他有益的参考资料: 参考指南 卡套管数据表 MS-01-107 卡套管数据 — 材料组合 MS-06-117 产品测试报告 316 不锈钢世伟洛克 ® 卡套管接头设计组合的氯化物应力腐蚀开裂 (CSCC) 测试 PTR-4183 — 氯化物应力腐蚀开裂测试 超级奥氏体 254 SMO ® (6-钼)不锈钢管,配有不锈钢世伟洛克 ® 卡套管接头 PTR-2834 — 拉伸测试 PTR-2835 — 高温热循环和静水压力验证测试 PTR-2836 — 低温热循环和静水压力验证测试 PTR-2841 — 旋转弯曲测试  PTR-2849 — 液压冲击测试和...

  • 如何修复常见取样缺陷

    如何修复常见取样缺陷 Danny Van Den Burg,现场工程 (EMEA) 区域经理 在许多工业流体系统中,取样是一项非常关键的功能,在取样工艺方面建立好的做法可帮助操作员在安全环境中获得高质量结果。 具有代表性的好样品可验证工艺条件,验证在线分析仪,以及确保产品符合所要求的质量规格,从而帮助操作员满足客户的需求。在这里,安全也至关重要。遵循正确的取样程序,使用正确的设备并且采用安全的系统设计有助于降低潜在危险情况的风险,尤其是在工艺液体和气体有毒或易燃的情况下。 在全球范围内,世伟洛克现场工程团队在现场工作的同时检查各种液体和气体取样系统及设置。许多已优化并正常运行,但许多却...

  • 氢气接头的剖面图

    适合氢燃料电池技术接头应具备的四大品质 世伟洛克新产品开发首席工程师 Chuck Hayes   在开发安全、可靠且密封的氢燃料电池汽车和基础设施方面,氢气本身的物理化学性质是非常严峻的挑战之一。 氢气是一种小分子气体。氢气可以很容易地通过微小的裂缝逃逸,并扩散到设计用来容纳氢气的材料中。在运输市场上,氢气还必须以超过 700 bar 的压力存储,以便在车辆上实现必要的能量密度。在加氢站,随着氢气离开储罐并减压,快速的温度和压力变化也会影响系统的完整性。 这些情况突显了在连接高压氢燃料系统关键部件的接头中保持出色性能的重要性。应用于氢燃料电池技术的接头必须展示出一些关键特性,以确保长期...

  • 卡套管切割工具及流体系统必备的其他工具

    合适的卡套管切割与焊接工具保障流体系统的可靠装配与维护 世伟洛克技术服务工程师及认证焊接检验员 Roger Bott 在全世界的工厂中,其流体系统无论是简单的还是复杂的,许多因素均涉及工厂安全而盈利的运营。对于每一套系统而言,正确装配和持续维护均需要操作员和技术人员熟悉的常用的关键工具和设备。卡套管切割工具、卡套管去毛刺工具、弯管器等重要物品应随时可用 但工具和设备可能并不总是在您的优先事项列表中。您有没有在紧要关头取用任何可用的工具?您是否准备好合适的卡套管割刀?做出这样的选择可能会让您付出代价。流体系统依赖无泄漏、长寿命的连接,而打造这类连接离不开合适的卡套管工具。 想要提...

  • 在海上 HPU 中采用中压球阀

    富有针对性的设计:Ocean Edge Services 利用数十年的现场经验开发适合海上应用的 HPU 这一切都始于一个愿景。Santiago “Chili” Gomez 花了数十年时间从事大型海底海上油气钻探工程,了解了不同复杂工艺的细微差别。当他的公司需要另外一台液压动力装置 (HPU) 时,他欣然接受了建造一台的挑战。无论如何,他决意不会再犯这些年来遇到的同样错误。他将运用他在该领域的所有经验和知识,来纠正他曾看到的缺陷,并打造更出色的液压动力装置。 他的第一个电话是打给老同事 Jeremy Rogers 的。当 Rogers 看到 Gomez 绘制的草图时,他立即接受了这种“富有...

  • 螺纹管接头

    1/16 至 1 in. 尺寸; 316 不锈钢、黄铜和碳钢; NPT、ISO/BSP 和 SAE 螺纹. 产品目录

  • 可检测卡套管接头和转换接头

    可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构

  • 世伟洛克安装人员便携式指南卡套管接头

    世伟洛克安装人员便携式指南卡套管接头

请稍候几分钟,不要关闭此页面