text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 氢燃料可以实现长距离行驶吗?

    氢动力汽车有续航里程焦虑吗?这里有您不应该有这种焦虑的原因。 Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。 随着替代燃料和运输技术的普及性和可用性不断提高,人们自然会问,它们是否能提供与典型柴油或汽油动力车辆相比拟的续航能力。 氢对于依赖传统化石燃料的应用显示出巨大的前景。在日益寻求脱碳的世界中,这是一种理想的、 有前途的替代方案 。 但对氢的误解可能会限制它的应用,包括氢对于长距离行驶来说是一种不切实际的燃料源的误解。在关于氢的误解系列的第二部分中,我们将探讨为什么不必对氢燃料电池汽车可以正常行驶的距离感到焦虑。 本系列的更多内容: 为什么氢气是一种安全的燃...

  • 流体系统如何影响半导体工厂的成本

    为什么说高性能流体系统在新的半导体工厂建设中很重要 Masroor Malik,半导体首席解决方案专家 当建造新的半导体制造设施(或“工厂”)时,需要考虑很多因素,包括产品投入市场的速度、材料和安装标准化以及半导体厂的整体成本。许多估算认为多数情况下建造新工厂的成本超过 50 亿美元。由于尖端半导体制造工厂(3 纳米及以下)的成本通常高达 200 亿美元或更多,因此优化每个系统的压力比以往任何时候都更大。 寻找战略项目支持 无尘室和昂贵的微芯片制造设备占了这些费用的大部分,但是整个工厂中的其他系统和设备可能给总体拥有成本产生很大的影响。 流体管理系统 ,其基本功能是作为半导体工...

  • 关于氢气、取样和腐蚀的见解

    2024 年度回顾:“ Ask Swagelok”首次亮相。 去年,我们很高兴推出了一个名为“Ask Swagelok”的新视频系列,其中世伟洛克专家回答了关键问题并提供了有关流体系统设计方方面面的见解。迄今为止,我们已经发表了五次与专家的不同对话,每一次对话都探讨了不同的主题: 液体取样 世伟洛克流体取样专家 Matt Dixon 讨论了液体取样的一些鲜为人知的方面,例如预留容积管的作用是什么、钢瓶内部的热膨胀率如何在没有适当蒸发空间压缩的情况下使钢瓶破裂、取样钢瓶如何填充,以及取样系统设计如何影响蒸发空间。 此次谈话的重点内容: 为什么充填液体的金属钢瓶总是需要包含蒸发空间,...

  • 提高液体密闭取样的安全性和效率

      通过正确的系统设计实现安全、高效的液体密闭取样 Matt Dixon,世伟洛克应用商业化经理 在化工厂、炼油厂以及石油和天然气设施中,密闭取样在工业流体取样操作中发挥着至关重要的作用。密闭取样也称为现场取样、点取样或简称为取样,可帮助操作员验证工艺条件,确保最终产品具有所需的特性。 进行密闭取样的方法因过程流体而异。例如,在对气体和挥发性液体进行取样时,必须将样品收集在样品钢瓶中,以防止气体或液体逸出并保护操作人员免受潜在危险。 了解安全气体取样 在对非挥发性液体进行取样时,瓶子取样为操作员提供了一种更简单、经济的解决方案。在本博客中,我们将探讨抓瓶取样的正确技术、过程中可能出...

  • 为什么绿氢是一种可持续的燃料来源

    氢气:真正可持续的替代燃料  Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。 世界继续开发化石燃料的替代品。可持续性是主要动力。减少和彻底消除来自各种应用的二氧化碳 (CO 2 ) 排放是一个愈发重要的目标。 当谈到任何潜在的替代燃料时,务必要问: 真的 可持续吗? 有评论家对氢气提出了这样的问题,氢气是前景巨大的替代燃料之一,在许多应用中都在不断获得青睐。答案是“是的,氢气可以成为一种可持续的替代燃料。” 在揭开氢气的常见误解系列的最后一部分,我们将探讨氢气的不同生产方式,以及为什么氢气是一种真正的可持续替代燃料。   本系列的更多内容: 为什么氢气是一种安全的...

  • 不锈钢中的点蚀与缝隙腐蚀

    如何识别和预防点蚀和缝隙腐蚀 Buddy Damm ,世伟洛克资深科学家 腐蚀 — 因与环境产生化学作用而导致的工程材料劣化是一个代价高昂的问题。全球腐蚀成本估计约为每年 2.5 万亿美元。 1  根据美国国家腐蚀工程师协会 (NACE) 的研究,特别是在海上和近海应用中,管道系统中未受控制的不锈钢腐蚀是造成利润损失的主要原因,每年造成的损失高达 13.73 亿美元。据 NACE 称,这些数字可归因于“5.89 亿美元的地面管道和设施成本;每年 4.63 亿美元的井下管路费用;以及另外 3.2 亿美元与腐蚀有关的资本支出”。 2 好消息是,常见类型的腐蚀可以通过一些相对简单的措施来减轻或...

  • 氢脆:材料选择指南

    常见问题:如何防止钢发生氢脆以及其他氢气处理问题 Buddy Damm ,世伟洛克资深科学家 独立于化石燃料。地缘冲突导致的能源危机。应对气候变化日益紧迫。这些只是推动人们寻找可行的替代燃料的部分原因。 氢气是一种很有前景的解决方案。从氢气的制取到最终使用,安全可靠地处理氢气是在各种应用中充分发挥氢气作为零排放燃料源潜力的关键。 然而,氢气的存储和传输却面临着一些独特的挑战。氢是元素周期表中的第一个元素,由一个带正电的质子和一个带负电的电子组成。它是最轻的原子,也是最小的原子之一。在不断发展的氢能经济中,氢需要以液态和气态形式处理。氢的液化温度为 −-252.9°C (−-423°F)...

  • 通过五个步骤选择调压阀

    选择调压阀 调压阀在许多工业流体和仪表系统中起着至关重要的作用,其有助于保持或控制所需的压力和流量,响应系统变化。出于上述原因,选择和安装能够满足您应用特定要求的调压阀非常重要。但由于有多种类型的调压阀可供选择,而且每种都具有特定的功能,因此并非总是能够凭直觉作出合理的选择。在本白皮书中,我们将概述您可以遵循的简化的五步流程,以帮助您评估自己的压力需求并作出优化的调压阀选择。 正确压力调节的重要性 工业流体系统工艺依靠精确的流体温度、流量和压力设置来按预期运行。许多系统组件在维持所需的工艺条件方面起着重要作用,其中非常重要的组件之一是调压阀。 由于有各种各样的调压阀可供选择,因此作出合...

  • 全球工业项目中的取样

    大规模工业项目:如何优化取样质量、安全性和盈利能力 管理精炼厂、污水处理厂、制造场所及石油和天然气平台等大型设施的建设项目,本身就很困难。数千人参与其中,竞争非常激烈,并且物流复杂。在这些复杂的大型项目中,经常会忽视工业流体系统和 取样系统 设计中的一些优秀实践。 工业项目通常从预先批准的流体系统示意图开始,该示意图提供给分包商,使其根据设计在现场进行建造。通过采用这种标准化方法,一开始可能未涉及一些更具体的细节,从而导致在未来,操作人员在样品质量、安全和环境保护方面会遇到挑战。 尽管流体系统各不相同,但需要提前考虑一些重要因素,避免未来出现问题。 正确取样设计的重要性 取样是一个从...

  • 用可靠的微反应器塑造未来

    Ehrfeld Mikrotechnik 如何充分实现微反应器的可靠性 在全球范围,微反应技术已发展为现代工业生产、化学工程和工艺工程中一种令人青睐的工具。它在各种行业中的应用越来越广泛,包括制药、工业化学生产、食品和生命科学等等。 Ehrfeld Mikrotechnik 是一家领先的德国高质量微反应器系统供应商,在流动化学应用中发挥着关键作用,在微反应器技术发展方面也处于领先地位。如今,微反应器技术已经成熟,Ehrfeld 的反应器有望在工业环境中以生产规模运行而不会有任何性能受到影响。 联系您当地的世伟洛克销售与服务中心 Ehrfeld Mikrotechnik 是如何应对这样的...

请稍候几分钟,不要关闭此页面