-
氢气卡套管系统培训
世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划,氢气应用 开发安全、可靠和无泄漏的氢流体系统的艰巨挑战之一是氢本身的性质。氢气是一种小分子气体,可以轻松地通过微小的缝隙逸出并扩散到设计用于容纳它们的材料中。在许多工业应用中,氢气还必须在超过 700 bar 的压力下储存,以实现高成本效率并实现必要的能量密度。此外,处理和管理可能需要快速的热和压力改变,这也会影响系统的完整性。 建造为克服这些挑战而设计的流体系统需要合适的组件、合适的材料、合适的专业知识和合适的培训。这就是我们为 氢气应用 开发世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划的原因。该计划为负责设计、安装、维护和/或检查 H2 卡套管系统的人员提供实践培...
-
世伟洛克® 卡套管系统设计要素,氢气应用
世伟洛克 ® 卡套管系统设计要素,氢气应用 在开发安全、可靠和不泄漏的氢流体系统过程中,挑战之一是氢本身的性质。 为了克服这些挑战,在设计卡套管系统时,需要合适的元件、材料、专业知识和培训。这就是我们为氢气应用开发世伟洛克 ® 卡套管系统设计要素 (SWAGE-TSDE-H2) 的原因。本课程为负责氢气卡套管系统设计的人员提供培训。 关于课程 主题 本培训计划旨在提供以下方面的知识和理解: 氢基础知识和打破误解 行业细分 制造分子 分配 基础设施 车载 行业标准 材料科学 氢脆 氢气兼容材料 卡套管系统设计注意事项 石油和天然气与氢气卡套管系统...
-
材料科学
材料科学培训 世伟洛克 ® 材料科学培训课程教您如何正确的选择的耐腐蚀材料,以帮助您保持流体系统的密封完好、高效运行。通过本课程,您将了解特种合金如何抗腐蚀,它们如何做到这一点,各种材料特性如何以及行业标准如何影响您的材料选择无论您是在处理 酸性油气田 ,还是用于半导体制造的侵蚀性化学品前体,对于材料科学的深刻理解都是非常宝贵的。 材料科学培训注册 可选课程 关于课程 主题 材料科学和腐蚀的原理及影响材料特性的其他因素 不同的腐蚀类型 以及特种合金如何抵抗腐蚀 如何根据压力和温度额定值、腐蚀性威胁和合规性为要求苛刻的应用选择 合适的结构材料 如何选择可抵抗酸性气体腐蚀且符...
-
轨道焊接
轨道焊接培训 如果您’正在设计一套重要的流体系统,您’可能会考虑进行焊接组装。使用世伟洛克 ® M200 焊接系统 ,可以’很容易地进行精密、一致、高质量的焊接。虽然自动轨道焊接可以帮助您克服普遍存在的焊工短缺有关的问题,但妥善的轨道焊接培训对于 让您的新任焊工获得 实现成功的能力至关重要。通过我们在选定的销售与服务中心举办的为期五天的轨道焊接培训课程,充分利用新式轨道焊接的优势。 注意:该课程将于 2021 年仅以虚拟方式提供。 注册轨道焊接培训 了解 University of Ottawa 的轨道焊接培训如何提升车间的精度和生产力。 关于课程 主题 本培训课程旨在帮助您: ...
-
高级弯管
高级弯管培训 弯管通常被描述为一门艺术而不是一门科学。虽然做得好的弯管会给人带来美感,但真正的技巧在于操作者的信心和知识。通过适当的培训、周密的计划、积极的态度和实践,几乎任何人都可以掌握弯管技术。 关于课程 该培训计划旨在使学员具备处理复杂管道安装的技能,重点是: 复杂的干涉 平面变化 避开障碍物 困难的角度 平行管线 偏移和滚动偏移 课程时长 为期一天的高度实用的课程使用 1/4”、3/8” 和 1/2” 手动弯管机,并遵循测量弯曲方法进行弯管。另可提供额外的半天内容,指导世伟洛克台式弯管机的正确操作和使用。 目标受众 寻求获得弯管理论和实践方面宝贵知识和经验...
-
分析仪技术员培训
分析仪技术人员取样系统配置和维护培训 世伟洛克 ® 分析仪技术人员培训是一项实践培训,旨在为分析仪技术人员、实验室技术人员、任何构建、操作或维护取样系统的人员以及取样新手创造丰富的学习体验。 如果这些职责是您工作的一部分,您就会知道优质样品对于实现准确分析有多重要。不准确的取样通常是由于取样系统而不是分析仪的问题造成的。通过我们的实践培训,我们帮助您找到问题的根本原因并解决它们。 关于课程 在这个为期两天的课程中,您可以通过完成现有取样系统的实际评估,并应用在课程中获得的知识对系统进行逆向工程,来学习诊断和消除常见取样系统性能问题。学员将获得工程原理、公式和计算以及工艺过程的知识,来确定...
-
工艺分析仪取样系统 (PASS)
工艺分析仪取样系统培训 世伟洛克 ® 工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训课程将指导您如何设计和优化工艺分析仪取样系统,通过提供合理的设计规范防止出现系统错误导致高昂的损失。参加者将学习如何设计和建立一个经过优化的工艺分析仪取样系统,以提供及时、准确的结果。 可用课程(以英语呈现) 日期 地点/时间 报名截止日期 2022 年 11 月 6 日至 17 日 虚拟:晚上 8:00 - 上午 12:00(美国东部标准时间) 2022 年 10 月 21 日 注册参加 PASS 培训 ---> 了解 SPA Vympel 如何从世伟洛克 PASS 培训、现场...
-
工艺分析仪取样系统 (PASS) 子系统
工艺分析仪取样系统子系统培训 世伟洛克 ® 工艺分析仪取样系统 (PASS) 子系统培训课程将指导您如何磨练自己的取样系统设计技能。提高对工艺分析仪取样系统的各复杂子系统作用的理解,然后学习如何设计它们并将其构建为完整的、经优化的取样系统。 注册通过子系统培训 -----> 关于课程 课程内容取自 工业取样系统 ,这是一本由行业专家和顾问 Tony Waters 撰写的技术参考书。 本课程对子系统部件进行了深入探讨,这建立在世伟洛克’ 工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训 的基础上,但是,PASS 培训课程并不是前提条件。 主题 在本课程中,您将学习: 如何设计所有取样系统...
-
取样系统问题解决与维护 (SSM)
取样系统问题解决与维护培训 世伟洛克 ® 取样系统问题解决与维护 (SSM) 培训课程将指导您如何解决从工艺管路到样品处置的各种常见和复杂的取样系统设计问题。参与者将学习如何有把握地排除取样系统的故障。 目前没有安排课程,但可以通过您当地授权的方式安排培训 世伟洛克销售和服务中心 关于课程 课程内容取自 工业取样系统 ,这是一本由行业专家和...
-
在线研讨会
通过世伟洛克在线研讨会增进您的流体系统知识 通过参加或观看世伟洛克在线研讨会,使您掌握前沿的流体系统设计、操作和维护技能。从如何选择流体系统元件到在建立可靠的系统时如何考虑特定行业和应用的需求,我们的专家定期提供不同主题的内容,帮助世界各地的工业人员更好地进行理解。无论您的经验和水平如何,世伟洛克在线研讨会都可以满足您的需求。 参加即将举行的在线研讨会 注册参加即将举行的在线研讨会,了解行业专家的意见,获取互动问答机会。 日期 时间 标题 注册 2024 年 9 月 12 日 上午 11:00 –美国东部时间中午 氢流体系统:为什么设计与石油和天然气不同? (以英...