-
卡套管切割工具及更多:五种必不可少的流体系统工具
卡套管切割工具及更多:每个专业人员需要的五种必不可少的流体系统工具 世伟洛克技术服务工程师及认证焊接检验员 Roger Bott 在全世界的工厂中,其流体系统无论是简单的还是复杂的,许多因素均涉及工厂安全而盈利的运营。对于每一套系统而言,正确装配和持续维护均需要常用的操作员和技术人员应熟悉的关键工具和设备。卡套管切割工具、卡套管去毛刺工具、弯管器等重要物品应随时可用 但工具和设备可能并不总是在您的优先事项列表中。您有没有在紧要关头取用任何可用的工具?您是否准备好合适的卡套管割刀? 学习优秀实践 做出这样的选择可能会让您付出代价。流体系统依赖于密封、持久的连接—,并且需要正确的工具来制...
-
为什么卸荷阀对化工厂安全至关重要
如何采用卸荷阀加强化工厂的安全 世伟洛克产品经理 Shaji Arumpanayil 化工厂和精炼厂中的现代流体系统可能非常庞大,有数不胜数的小孔径卡套管向着不同方向分出,用以完成若干重要功能。 伴随着这种复杂性,安全威胁有可能发生在意想不到之处。由于工厂经理和操作人员无法始终监控这些复杂系统的每一个部分,某些前期设计选择对于维护化工厂的安全至关重要。 这是关于化工厂安全的两部分系列中的第一篇文章。在您阅读完这篇文章后,请务必查看第二部分。 其中一个选择是在流体系统的关键点上加入卸荷阀。通过释放可能导致冲出、设备损坏或系统故障的过量压力,卸荷阀实际上是流体系统和整个化工厂安全的一个...
-
在氢气阀门方面要关注什么
高性能氢气阀门:选择时应关注什么 Chuck Hayes,世伟洛克清洁能源行业首席应用工程师 氢燃料作为一种交通解决方案正在迅速发展。它已经证明了自己的安全性、成本效益性、实用性和可持续性。简而言之:它是交通领域未来 的理想途径。 氢能源是交通领域未来的理想途径。 为了实现这一潜力,氢能源车辆和加氢基础设施必须用高质量的材料来设计和建造,以提供无泄漏的密封性能,需要能够持续几年甚至几十年。不是任何元件都能胜任这项任务。氢燃料的生产和处理有其独特的一系列挑战,因此对整个氢燃料系统的元件要求有一套特定的性能标准。 H2 误解:揭秘 负责控制车辆或固定系统中氢气流动的 阀门 是一...
-
Scania 如何始终处于 CNG 公交车、加气站技术的前沿
Scania 如何始终处于 CNG 公交车、加气站技术的前沿 西班牙马德里的街道正变得更加安静和清洁 — 这部分要归功于 Scania,这家主要汽车制造商为该国主要的交通运营商 EMT Madrid 提供 以压缩天然气 (CNG) 为动力的城市公交车 。 “我们的车辆具有与同等柴油车完全相同的扭矩和功率,并且以同样的方式运行,” Scania Ibérica 城市公交车业务经理 Pedro Cotera 说。“更重要的是,除了在减排方面带来明显的好处外,它们的噪音也只有原来的一半,这为我们赢得了来自全国各地司机和运营商的大量积极反馈。” 虽然 Scania 提供了一系列的清洁交通运输车辆...
-
如何优化半导体 ALD 工艺
合适的阀门如何能够提高您 ALD 工艺的精度和一致性 制造先进的微芯片需要日益复杂和精确的工艺,并增加产量,这些挑战促使 半导体 制造商追求越来越严格的工艺控制。在原子层沉积 (ALD) 等生产工艺中实现更小的性能差异,对于优化生产芯片的产量至关重要。 化学进料和输送系统的精度是优化ALD 工艺生产的一个关键因素。而一个精心设计的阀门控制系统可以提供帮助。我们将探讨其中的原因,首先是半导体科学家在该技术不断发展的关键时刻遇到并克服的一个重要难题。 探索 ALD 技术 半导体行业简史 半导体行业于 20 世纪 60 年代在硅谷起步,但到了 20 世纪 90 年代末,科学界预计摩尔定律的...
-
机械抓紧接头如何能够优化石油天然气设施
世伟洛克 ® FK 系列接头与锥面及螺纹接头的比较:了解二者的区别和优势 作者:Doug Nordstrom 多年来,锥面及螺纹接头一直是各种石油和天然气应用的可靠选择。当与特殊的抗振动接管一起使用,并由知识和经验丰富的技术人员进行安装时,这些配件在中压应用中具有可靠的性能。 在锥面及螺纹接头的常见应用中,风险很高。泄漏或故障会导致计划外的维护,增加开支,以及许多环境健康和安全风险。由于海上油气业主和运营商面临着巨大的压力,需要确保安全和环保,同时控制成本和优化效率,因此石油和天然气接头泄漏或其他故障可能会导致严重的挑战。 考虑到所有这些,石油和天然气运营商在选择接头时需评估利弊。例如...
-
如何修复常见取样缺陷
如何修复常见取样缺陷 Danny Van Den Burg,现场工程 (EMEA) 区域经理 在许多工业流体系统中,取样是一项非常关键的功能,在取样工艺方面建立好的做法可帮助操作员在安全环境中获得高质量结果。 具有代表性的好样品可验证工艺条件,验证在线分析仪,以及确保产品符合所要求的质量规格,从而帮助操作员满足客户的需求。在这里,安全也至关重要。遵循正确的取样程序,使用正确的设备并且采用安全的系统设计有助于降低潜在危险情况的风险,尤其是在工艺液体和气体有毒或易燃的情况下。 在全球范围内,世伟洛克现场工程团队在现场工作的同时检查各种液体和气体取样系统及设置。许多已优化并正常运行,但许多却...
-
您需要了解的有关工业软管的所有信息
您需要了解的有关工业软管的所有信息 您对您的工业软管了解多少? 了解如何选择适合您应用需求的软管可使系统运行更安全、更高效。您区分材料类型、内管、端接和其他可变软管特性的能力,可帮助您做出正确选择。 您是否有关于软管选择的疑问?我们会提供答案。以下是世伟洛克博客中关于软管及其特性、应用等方面的博文目录,非常方便。 工业软管更换:内管材料注意事项 在选择工业软管时,首先要考虑内管,—即软管’内层。通过世伟洛克专家,了解如何选择适合您应用场合的理想软管,以及有关内管材料和管壁构造的信息。 了解工业软管培训 还在寻找答案?是否还有更多有关软管的疑问?我们的软管专家可以帮助您为您的应用选...
-
三大 ALD 工艺挑战以及如何解决这些挑战
如何解决主要的 ALD 和 ALE 半导体工艺挑战 在高精密的 半导体制造 领域,一些重要的流体系统组件质量是成本门槛。例如,在原子层沉积 (ALD) 和原子层蚀刻 (ALE) 工艺中,—随着工艺节点变得越来越小而日益难以维持—,系统中使用的任何组件均应具有超高的洁净度。由于生产工艺流体系统中使用的很多气体可能具有危险性,密封性能同样是必不可少的。 此类情况似乎表明,半导体领域的阀门、接头和其他关键流体系统组件已经变得有些商品化。既然所有组件都必须提供这些基本特征,那么可以预期其最终使用性能水平能保持相对相同—,是这样吗? 不一定。 适合 ALD 半导体工艺的超高纯阀 并非均能产生相同的...
-
工业流体系统安全检查表
工业流体系统安全检查表 现场工程服务(亚太地区)区域经理 Mike Frost 工业流体系统负责在众多行业的整个工厂内输送高压高温的液体和气体。对于最终产品的质量以及工厂工人和技术人员的安全而言,—优化工业流体系统的性能至关重要。 例如,—石油与天然气安全(钻机通常位于偏远地点或海上)—取决于安全运行的流体系统。这些系统可能庞大而复杂,因此包含各种潜在的危险区域。当不存在故障时,如何确保系统的所有部分安全可靠地运行? 这是一份涵盖流体系统安全重要部分的便捷检查表: 流体系统安全概览 在这篇文章结尾的信息图表中,可以下载我们的安全提示的可视化版本。 下载 PDF ✔尽...