text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 海上工程技术化解 FPSO 腐蚀风险

    合作共赢:世伟洛克如何整合全球技术资源,为 FPSO 提供整改交钥匙解决方案 挑战:干船坞检修前,排查重大腐蚀安全隐患 在澳大利亚西海岸,某艘已投入运营多年的浮式生产储卸油装置 (FPSO) 上,世伟洛克的客户发现了一个潜在的严重问题:数处小口径卡套管 (SBT) 因应力腐蚀开裂出现故障。这一发现推动了该装置的全面检测,因该 FPSO 的机械负责人对装置整体安装质量及 SBT 的完整性存在担忧。 在该装置计划于新加坡开展干船坞检修前,客户委托澳大利亚世伟洛克分公司,依托世伟洛克在 SBT 检测及安装质量领域的专业口碑,对全流体系统开展综合评估。此次检测发现,该装置的烃类输送系统内部存在大...

  • 打破误解:了解氢燃料的事实

    了解氢燃料的事实-避免陷入误解 Chuck Hayes ,世伟洛克清洁能源行业首席应用工程师 毫无疑问,氢燃料汽车和加氢相关的经济正在增长。但随着氢能利用技术变得越来越重要,错误的信息也可能变得广泛流传。对于氢燃料的误解通常围绕其安全性,作为交通燃料的可行性,成本和环境影响。 氢气有满足现代汽车的燃料需求的潜力,提供安全性、可靠性、成本效益和环境友好性。而且,当世界专注于实现一个更绿色、更可持续的未来时,氢气很可能是全球经济的正确、合适的发展道路。 氢的事实一览 查看本文的信息图版本,获取可下载的视觉资料,轻松分享,以消除关于氢的误解。 下载 PDF 以下是四个关于...

  • 流体系统如何影响半导体工厂的成本

    为什么说高性能流体系统在新的半导体工厂建设中很重要 Masroor Malik,半导体首席解决方案专家 当建造新的半导体制造设施(或“工厂”)时,需要考虑很多因素,包括产品投入市场的速度、材料和安装标准化以及半导体厂的整体成本。许多估算认为多数情况下建造新工厂的成本超过 50 亿美元。由于尖端半导体制造工厂(3 纳米及以下)的成本通常高达 200 亿美元或更多,因此优化每个系统的压力比以往任何时候都更大。 寻找战略项目支持 无尘室和昂贵的微芯片制造设备占了这些费用的大部分,但是整个工厂中的其他系统和设备可能给总体拥有成本产生很大的影响。 流体管理系统 ,其基本功能是作为半导体工...

  • 氢燃料可以实现长距离行驶吗?

    氢动力汽车有续航里程焦虑吗?这里有您不应该有这种焦虑的原因。 Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。 随着替代燃料和运输技术的普及性和可用性不断提高,人们自然会问,它们是否能提供与典型柴油或汽油动力车辆相比拟的续航能力。 氢对于依赖传统化石燃料的应用显示出巨大的前景。在日益寻求脱碳的世界中,这是一种理想的、 有前途的替代方案 。 但对氢的误解可能会限制它的应用,包括氢对于长距离行驶来说是一种不切实际的燃料源的误解。在关于氢的误解系列的第二部分中,我们将探讨为什么不必对氢燃料电池汽车可以正常行驶的距离感到焦虑。 本系列的更多内容: 为什么氢气是一种安全的燃...

  • 材料至关重要:选择合适的耐腐蚀材料

    材料至关重要:选择合适的耐腐蚀材料 海上平台可能拥有近 15,000 米的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械式连接。这就是选择耐腐蚀金属材料的重要原因。 选择耐腐蚀材料时,需要从多方面考虑。许多因素甚至超出了材料本身。原材料质量和制造工艺对流体系统组件的使用寿命非常重要,但找到一家具有材料科学专业知识,并能够帮您选择合适材料的供应商,也会在构建耐腐蚀的流体系统时产生积极影响。 质量控制措施 在一定条件下,几乎每种金属都会腐蚀。当金属原子被流体氧化时,就会发生腐蚀,从而导致金属表面的材料损失。这会减小卡套管等元件的厚度,并更易...

  • 探索 世伟洛克博客

    探索世伟洛克流体系统博客 世伟洛克部件的品质讲述了我们故事的一部分。另一方面?我们通过在各个行业和应用中分享我们深入而多样化的知识,帮助客户取得成功。 通过选择下面的类别浏览我们的博客内容。 分析仪器 石油化工 流体系统评估与服务 全球项目 石油与天然气 产品和组件 安全 取样系统 半导体 培训 成功案例 清洁能源 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首 返回页首

  • 发表的贸易媒体文章

    发表的文章 世伟洛克专家与领先的行业贸易出版物合作,编写旨在为您提供流体系统资源和知识的文章。请浏览我们的以下文章,并务必查看我们的博客 Swagelok Reference Point ,并 在 LinkedIn 上关注我们以获取相似内容。

  • 测量取样系统延时需要检查的 4 个区域

    测量取样系统延时需要检查的 4 个区域 在工艺分析仪取样系统中,采集样品的时间点与获取读数的时间点之间始终存在延迟。 延时是累积的,包括样品从工艺管路中的取样口到获得结果的工艺分析仪所需的总时间。这段延时可能比想象的要长,并且被低估,导致工艺控制不良。如果您假设延时为一分钟,但实际上是两个小时,那么分析仪读数可能不再具有相关性或目的性。从取样口到获取分析仪读数的 常见目标是一分钟或更短时间 。若您希望减少这段延时. 您会发现延时原因存在于整个分析仪器系统内。以下是要开始减少系统延时的四个主要区域:  探头中的延时 样品传输中的延时(包括野外站和传输管路) 样品调整中的延时(包括流...

  • 构建高安全性工业流体系统的 7 个小技巧

    构建高安全性工业流体系统的 7 个小技巧 北美现场工程师 Ken Backus 无论在工业工厂还是在炼油厂,都时刻面临着潜在的安全风险。作为一名工厂经理,您的主要职责之一就是降低这些风险,不仅要确保工厂的安全性,还要保持工作运行时间并维持稳定的收益流。 一个关键的重点领域是工厂的工业流体系统。此类系统通常输送高压高温的流体和气体,如果出现问题,可能会加剧健康、安全和环境问题。流体系统绝不可出现故障。幸运的是,您的工程师和技术人员可以实施各种策略来维护流体系统的安全性,尤其是在设计期间。 1. 切勿混用不同制造商的元件 所有工业元件制造并非完全等同。互换和混用由不同制造商生产的组件会导...

  • 2020 年博客回顾

    2020 年度回顾:在今年这个特殊时期里,你们看到了什么样的文章? 您知道我们每周是如何确定 世伟洛克博客 主题的吗? 方法很简单:博客文章的内容,来自于我们全球团队每天与客户的交流。2020 年(特殊的一年),我们最受欢迎的文章反映出了客户经常遇到和形势紧迫的挑战。为了回答客户的问题,我们从绿色交通到取样系统,从仪表性能到虚拟流体系统评估,几乎涵盖了所有方面。 我们从世界各地招募经验丰富的专业人才,可解答客户的问题并提出解决方案。我们分析了数据,以下文章是我们最受欢迎的博客文章,是你们的提问让文章更具现实意义: “由于疫情,我控制了工厂访客数量,但我仍然需要有关流体系统性能的建议和...

请稍候几分钟,不要关闭此页面