-
机械密封的基础知识和设计原则
设计提升品质:世伟洛克密封支持系统 世伟洛克利用深厚的流体系统专业知识来设计和构建易于配置、易于维护且安全运行的密封支持系统。如果您的任务是使旋转设备保持在线状态并高效运行,则会发现世伟洛克机械密封支持套件和组件正是您最大程度地减少停机时间、降低成本并节省时间所需的。 可配置 世伟洛克的标准设计遵循最佳实践,并集 API 682 中列出的所有推荐组件于一身。为优化密封件和泵的运行与服务,我们超越标准来设计特定于您的应用的系统。从可选的隔离 阀 、旁路回路和 仪表 中进行选择,以帮助泵操作员轻松维护系统并监控密封件的状况。 本地化 世伟洛克机械密封支持系统由您 当地的授权销售与服...
-
现场工程
流体系统专业知识和经验,随时随地满足您的需求 世伟洛克现场工程师可以帮助您针对最为紧迫的流体系统相关挑战制定有效的应对措施。他们几乎可以前往全球任何地方,可以通过您当地的世伟洛克销售和服务中心与您展开合作,并可以帮助您确定如何: 持续满足与安全和排放有关的 更为苛刻的法规要求 提高流体系统的生产效率和产量 降低整个工厂的运营成本 维持或 提高整体盈利能力 更新随着员工退休而流失的业务知识 请与您当地的世伟洛克服务团队联系 谁是世伟洛克的现场工程师? 我们拥有遍布全球的庞大现场工程师网络,这些工程师作为一个团队协同工作。您的团队可能包括: 您当地的世伟洛克现场工程师 ...
-
API 方案 32 外部冲洗
API 方案 32 从外部源向密封腔输送清洁的冲洗液。通常与紧间隙喉部衬套一起使用,这种布置可确保密封腔室中具有更高的压力。冲洗液将通过衬套移动,因此确保冲洗液与工艺流体在化学上相容并且无需考虑艺流体稀释问题非常重要。 AP 方案 32 组件和 API 方案 32 套件 所示面板包含部分可选组件。 该方案: 当工艺流体不适合用作冲洗液时,向密封腔输送清洁的冲洗液 增加密封腔压力 当与紧间隙喉部衬套一起使用时,将工艺流体与密封腔隔离开来 方案 32 可作为组装面板提供。还提供将面板连接到系统的相关现场安装套件。面板组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 ...
-
流体系统支持与服务
流体系统支持与服务 面临流体处理挑战?我们可以提供帮助。 如何确保我的流体系统使用安全? 妥善地设计并维护流体系统是保护人员、财产和声誉不可或缺的一部分。世伟洛克工程服务专业人员能够助您达成安全目标,发现可能导致潜在事故或违规行为的问题。 获取帮助,找到合适的组件和材料,或从经过全面测试的子系统中进行选择 接受关于安全系统设计的咨询,或获取基于成熟设计的预制系统 安排对您的小口径流体系统进行评估,以找出泄漏及其他风险因素 通过流体系统组件安装培训或安装监督,减少相关问题 获得专门建议,以提升软管安全、蒸汽系统安全或取样安全 现场工程服务 设...
-
现场服务
随时获得本地专家的支持 世伟洛克 ® 现场服务为您带来了我们的技术专长、应用经验和行业知识。我们的 现场工程师 会造访您的工厂、评估您的流体或取样系统、为安装实践提供建议,并通过针对您最紧迫挑战而量身定制的详细报告来推荐系统改进措施。因此,您将获取提高流体系统的性能、生产率、可靠性和安全性同时降低成本并减轻环境风险所需的见解。 了解有关世伟洛克现场服务的更多信息 无论您是要确保可靠的工艺系统运行、提高工艺效率、减少意外停机时间、增加加工利润、降低运营成本还是上述所有目标,请了解如何通过世伟洛克现场服务更快速地实现目标。 索取更多有关现场服务的信息
-
流体系统评估与咨询服务
了解流体系统评估与咨询服务的优势 世伟洛克 ® 流体系统评估与咨询服务将世伟洛克 现场工程师 的技术专长、应用经验和行业知识带到您的工厂中,从而帮助您 从流体系统中获得最大收益 。依靠获得认证的本地现有专家,可以帮助您提高运营绩效、减少成本和工时,并帮助您减轻安全、质量和环境风险。 我们的服务如何使客户受益 请考虑我们的流体系统评估与咨询服务如何基于他人的成功经验缓解您的各种业务压力。 流体系统专家造访时您有何期望 世伟洛克现场工程师到达您的工厂后,将首先进行现场调查,其中包括评估接头、卡套管、软管、阀门和仪表等特定元件,寻找与最佳实践保持一致以 确保流体系统正常运行 的机会。他们...
-
取样系统评估与咨询服务
借助世伟洛克 ® 取样系统评估与咨询服务提高可靠性 样品不正确会导致取样系统效率低下,从而影响工艺输出的整体质量。通过让专家造访您的工厂、对您的取样系统(从工艺取样口到分析仪)进行深入分析,从而提高取样系统的准确性。世伟洛克 ® 取样系统评估与咨询服务可确保您的样品对于工艺流体具有代表性、及时传输至分析仪并与分析仪相兼容。结果可能包括提高生产率、降低运营支出和维护成本以及识别整体系统改进的潜在机会。 听听世伟洛克现场工程师如何与您合作,发现并解决现有取样系统的问题,或帮助设计和装配新的取样系统。 我们记录您现有的系统并提供详细的报告,从而帮助您: 消除造成样品质量不佳的原因,例如堵...
-
泄漏检测案例研究
世伟洛克 ® 压缩气体泄漏检测服务 客户成功案例 每天,经验丰富的世伟洛克流体系统专家以及 具有深厚技术和应用专业知识的现场工程师 都会就流体系统设计、安装、操作和维护与全球不同行业的客户协商。这种协作式问题解决方案通常采取现场服务的形式,旨在帮助客户确定风险因素,解决紧迫的挑战并优化其流体系统。 现场服务 可帮助客户: 提高现场安全性 管理资产完整性 改进可靠性和性能 提高采样可靠性 降低运营成本 提高系统生产力 减轻环境风险 降低排放 改进的流程控制和压缩空气质量为化工公司节省了455,000元人民币 客户 化工生产。 “如何解决危及生产过程...
-
软管咨询服务
世伟洛克 ® 软管咨询服务:旨在减轻您的压力 通过采用世伟洛克 ® 软管咨询服务,消除了与软管有关的可能导致 安全隐患 、意外停机、产品产量偏低或成本高昂的零件更换等各种问题。我们经验丰富的软管顾问将与您一起前往现场,以了解您的运营状况并了解优化的流体系统对您意味着什么。他们还将随时指出潜在的问题以及提高效率的可能性。 完成工厂现场调查后,您可以期望: 一份经过专家审查的详细报告,其中包括全面的分析结果以及优先的改进建议 关于 软管选型 、安装、检测和维护程序的指南,以提高软管的使用寿命和性能,并最大程度地减少代价高昂或危险故障的可能性 关于 预防性维护 计划的建议以及库存中应存放...
-
蒸汽系统审核服务
进行蒸汽系统审核。减少能量损失。 世伟洛克专家通过对蒸汽系统进行全面的审核,找出您的工厂损失能量的源头。通过利用最先进的技术并依靠多年的蒸汽和冷凝系统行业专业知识,我们的专家将帮助您对工厂的蒸汽系统和元件进行细致的评估,记录和标记需要注意的区域,并分享维修和维护工厂系统的最佳做法。 由于进行了蒸汽系统审核,组织通常会体验到: 更高的产品质量 更少的生产停机时间 更低的能源成本 更少的排放 更低的维护费用 更高的工作人员安全性 符合设计规范的更有保障的性能 从根本上提高生产率,同时降低了运营成本 当今竞争激烈的市场要求蒸汽和冷凝系统的性能符合世界一流的标准。与世伟洛克 ...