-
如何避免 FPSO 船舶流体系统建造问题
应对浮式生产储油卸油装置 (FPSO) 建造的复杂问题 Tommy Jamail,亚太区高级区域项目经理 Barry Rowe-Platts,工程服务技术负责人 随着石油和天然气行业企业在应对不可预测的市场环境的同时,努力维持上游业务的盈利能力, 浮式生产储油卸油 (FPSO) 油轮作为开发全球油田的高效、经济手段,正受到越来越多的青睐。 尽管 FPSO 船舶具备与固定式石油和天然气平台相同的功能,但其独特之处在于能够随着新机遇的出现以及经济条件和地缘政治的变化而重新安置。预计未来几年 FPSO 船舶的部署将增加 - Fortune Business Insights 预测,到 2...
-
支持绿色氢气的生产和储存
小分子,大影响:Everfuel 是如何为绿色氢气生产铺平道路的 氢气是能源领域的下一个伟大前沿。它资源丰富,易于提取,而且在作为燃料使用时,不产生任何 CO 2 排放。对于一个面临气候变化影响的世界来说,它作为一种清洁、高效的动力源有着巨大的前景。 到目前为止,它的广泛采用还存在几个主要障碍: 在高压力下存储容纳非常小的分子已经带来了一些挑战 氢气的加工主要依靠化石燃料,抵消了它的许多益处 将氢气作为运输燃料进行压缩的基础设施还不多。 今天,这三个困难都受到了挑战。丹麦的一家创新公司正处于这些努力的前沿。 Everfuel 在世伟洛克丹麦和许多其他公司的协助下,接受了“实现...
-
碳回收公司的库存与创新
寄销库存帮助碳回收技术公司每年节省成千上万的成本 碳回收公司 LanzaTech 位于 Georgia 州的Freedom Pines 工厂成功地帮助客户完成其重要任务-将碳排放转化为可用燃料和化学品。 索取有关 Swagelok 服务的更多信息 “我们的工艺可以帮助客户减少其温室气体排放,将废物和污染流转化为可销售的产品,”LanzaTech 现场工程师 Curt Studebaker 说。“在这些工厂中,进入 LanzaTech 工艺的原料如不能转化,则会被烧毁或用于其他污染流中,而这些气体最终会被燃烧并转化为二氧化碳。”在LanzaTech的帮助下,客户可以将这些污染流转化为有用和...
-
工厂有效改造的七点建议
提高工厂改造有效性和效率的七点建议 世伟洛克目标市场副经理 Mike Aughenbaugh 和世伟洛克东南德克萨斯公司下游销售经理 Steven Robertson 工厂改造是全球化工厂和精炼厂的一项重大举措。这些复杂的事件通常涉及来自多个供应商的数百名技术人员,这些技术人员同时工作,一次性完成特定系统或整个工厂的各种重要维护、翻新和更新活动。 由于改造涉及停止制程,从而停止生产,因此尽可能高效地完成这些项目符合所有者/经营者的利益。此外,长期的改造项目涉及延长承包商留在现场的时间,从而增加了成本和风险。对于较大的设施,改造可能需要多年的计划,是代表经营者进行的大规模投资 - 改造很少...
-
流体系统如何影响半导体工厂的成本
为什么说高性能流体系统在新的半导体工厂建设中很重要 Masroor Malik,半导体首席解决方案专家 当建造新的半导体制造设施(或“工厂”)时,需要考虑很多因素,包括产品投入市场的速度、材料和安装标准化以及半导体厂的整体成本。许多估算认为多数情况下建造新工厂的成本超过 50 亿美元。由于尖端半导体制造工厂(3 纳米及以下)的成本通常高达 200 亿美元或更多,因此优化每个系统的压力比以往任何时候都更大。 寻找战略项目支持 无尘室和昂贵的微芯片制造设备占了这些费用的大部分,但是整个工厂中的其他系统和设备可能给总体拥有成本产生很大的影响。 流体管理系统 ,其基本功能是作为半导体工...
-
轻松应对全球工程的复杂需求,以顺利完成大型项目
轻松应对全球工程的复杂需求,以顺利完成大型项目 2020 年 6 月 30 日 大型石化厂建设项目往往需要协调数十家全球供应商,并且通常需要经过数年的精心规划、设计和开发。一旦投入运营,这些大型项目就面临着高昂的风险,因为所需的巨额投资意味着业主在项目启动后尤其会投资于安全、可靠且可盈利的运营。 最近在亚太地区竣工的耗资 270 亿美元的大型石化项目便是一例。该项目占地 22,000 英亩,预计每天可生产 300,000 桶原油,各种石化产品的预计年产量为 770 万吨,此大型石化工厂将作为帮助满足该地区未来几年不断增长的能源需求的主要供应商。 对于此项目以及类似的项目,流体系统管理至...
-
依托 JIP33 气体接头标准提升作业效能
JIP33 卡套管接头规范如何优化油气作业流程 Logan Boatright,世伟洛克全球高级客户经理 试想以下场景: 某大型油气运营商正处于一座海上平台上部模块的调试阶段,该模块包含 2000 余个小口径卡套管接头连接点。该运营商此前选择了一家宣称产品符合“等效技术规格”的供应商,但第三方检测工作启动后,各类问题接踵而至:产品质量参差不齐、材质证明文件缺失、接头装配工艺不达标。最终结果如何?为采购合规组件,项目工期延误 12 周;额外产生的成本超 300 万美元,其中包含加急运输费用与工时损耗成本。 这是所有油气运营商都竭力规避的局面,但实现这一目标并非易事。油气项目工艺复杂...
-
构建更出色的机械密封支持系统
API 682 与您:构建更出色的机械密封支持系统 化工&炼油市场市场经理 Sean Hunsicker 机械密封在二十世纪八十年代成为一项炼油厂和化工厂中占主导地位的密封技术,从而促使美国石油学会 (API) 成立了一个以为这些元件编写标准为主要关注焦点的委员会。1994 年发布了面向离心泵和旋转泵的 API 682 轴封系统的第一版,其中包含以下宗旨:“该标准旨在默认针对经常供应的很有可能在满足排放法规的前提下达到至少三年连续运行目标的设备类型。” 1 需要注意的是,该标准包括某些推荐规范,除非另有说明,否则默认为已被证明是安全可靠的技术。 目前在第四版中 ,API 682 继续基于工...
-
炼油厂的安全依赖于受过良好教育、有能力的员工
炼油厂系统安全依赖于受过良好教育、有能力的员工 现场工程师 Ken Backus 高辛烷值汽油、塑料和许多其他日常必需品等是炼油厂或化工厂的复杂工艺的产物。这些工艺利用各种化学原料和工艺气体来生产人们赖以生存的高质量的产品。 炼油厂工艺气体可能具有高挥发性,因此将其保留在系统内(而不是泄漏到工厂及其周围的环境中)至关重要。虽然在流体系统运行的任何工厂中都可能发生泄漏,但炼油厂泄漏的风险特别高。在将原油转化为最终用途产品的过程中,常见的一种化学品是硫化氢,但管理它却是个难题。它可能在储存、运输或加工过程中意外排出,使操作人员在暴露水平超过百万分之七百(ppm)时会出现头痛、恶心等症状,严重...
-
什么是逸散性排放以及如何避免泄漏
探索脱碳和减少逸散性排放的有效策略 Mike Aughenbaugh,世伟洛克目标市场副经理 各种因素交织在一起,推动着整个石油和天然气行业的变革。对脱碳工作的广泛宣传和美国环境保护署 (EPA) 的同意法令导致业主公司迫切需要识别和消除逸散性排放。 对于业主公司来说,逸散性排放不仅仅是一个环境问题 - 如果不加以控制,它们会严重影响公司的盈利能力,而且遵守现行的排放法规可能需要改变供应链和升级项目。此外,如果您设施中的气体或液体具有危险性,逸散性排放可能会给您的工人带来环境、健康和安全方面的重大影响。 跳转到: 什么是逸散性排放? 什么是 EPA 同意法令? -->...