-
如何修复常见取样缺陷
如何修复常见取样缺陷 Danny Van Den Burg,现场工程 (EMEA) 区域经理 在许多工业流体系统中,取样是一项非常关键的功能,在取样工艺方面建立好的做法可帮助操作员在安全环境中获得高质量结果。 具有代表性的好样品可验证工艺条件,验证在线分析仪,以及确保产品符合所要求的质量规格,从而帮助操作员满足客户的需求。在这里,安全也至关重要。遵循正确的取样程序,使用正确的设备并且采用安全的系统设计有助于降低潜在危险情况的风险,尤其是在工艺液体和气体有毒或易燃的情况下。 在全球范围内,世伟洛克现场工程团队在现场工作的同时检查各种液体和气体取样系统及设置。许多已优化并正常运行,但许多却...
-
氢气接头的剖面图
适合氢燃料电池技术接头应具备的四大品质 世伟洛克新产品开发首席工程师 Chuck Hayes 在开发安全、可靠且密封的氢燃料电池汽车和基础设施方面,氢气本身的物理化学性质是非常严峻的挑战之一。 氢气是一种小分子气体。氢气可以很容易地通过微小的裂缝逃逸,并扩散到设计用来容纳氢气的材料中。在运输市场上,氢气还必须以超过 700 bar 的压力存储,以便在车辆上实现必要的能量密度。在加氢站,随着氢气离开储罐并减压,快速的温度和压力变化也会影响系统的完整性。 这些情况突显了在连接高压氢燃料系统关键部件的接头中保持出色性能的重要性。应用于氢燃料电池技术的接头必须展示出一些关键特性,以确保长期...
-
卡套管切割工具及流体系统必备的其他工具
合适的卡套管切割与焊接工具保障流体系统的可靠装配与维护 世伟洛克技术服务工程师及认证焊接检验员 Roger Bott 在全世界的工厂中,其流体系统无论是简单的还是复杂的,许多因素均涉及工厂安全而盈利的运营。对于每一套系统而言,正确装配和持续维护均需要操作员和技术人员熟悉的常用的关键工具和设备。卡套管切割工具、卡套管去毛刺工具、弯管器等重要物品应随时可用 但工具和设备可能并不总是在您的优先事项列表中。您有没有在紧要关头取用任何可用的工具?您是否准备好合适的卡套管割刀?做出这样的选择可能会让您付出代价。流体系统依赖无泄漏、长寿命的连接,而打造这类连接离不开合适的卡套管工具。 想要提...
-
在海上 HPU 中采用中压球阀
富有针对性的设计:Ocean Edge Services 利用数十年的现场经验开发适合海上应用的 HPU 这一切都始于一个愿景。Santiago “Chili” Gomez 花了数十年时间从事大型海底海上油气钻探工程,了解了不同复杂工艺的细微差别。当他的公司需要另外一台液压动力装置 (HPU) 时,他欣然接受了建造一台的挑战。无论如何,他决意不会再犯这些年来遇到的同样错误。他将运用他在该领域的所有经验和知识,来纠正他曾看到的缺陷,并打造更出色的液压动力装置。 他的第一个电话是打给老同事 Jeremy Rogers 的。当 Rogers 看到 Gomez 绘制的草图时,他立即接受了这种“富有...
-
案例分析: 燃料电池系统为氢能交通工具提供动力
赋能氢能交通工具:Spectronik 的可靠的燃料电池创新之旅 在快速发展的清洁能源和城市交通工具领域,Spectronik已经确立了自己行业先锋的地位。Spectronik的使命是为轻型汽车和自动移动机器人开发和部署氢燃料电池系统,它正在不断突破可持续交通工具的极限。公司总部位于新加坡,十多年来不断精进技术,不仅确保性能,更要确保长期安全性和可靠性——这是任何能源前瞻性解决方案的关键要素。 但技术前沿的创新也面临着独特的挑战。设计氢燃料电池的流体系统并非易事。标准解决方案可能存在不足,现有的元件可能无法满足在严苛环境下保证效率和安全性所需的精确要求。Spectronik 深知其需要的不...
-
氢燃料可以实现长距离行驶吗?
氢动力汽车有续航里程焦虑吗?这里有您不应该有这种焦虑的原因。 Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。 随着替代燃料和运输技术的普及性和可用性不断提高,人们自然会问,它们是否能提供与典型柴油或汽油动力车辆相比拟的续航能力。 氢对于依赖传统化石燃料的应用显示出巨大的前景。在日益寻求脱碳的世界中,这是一种理想的、 有前途的替代方案 。 但对氢的误解可能会限制它的应用,包括氢对于长距离行驶来说是一种不切实际的燃料源的误解。在关于氢的误解系列的第二部分中,我们将探讨为什么不必对氢燃料电池汽车可以正常行驶的距离感到焦虑。 本系列的更多内容: 为什么氢气是一种安全的燃...
-
保障燃料电池的氢气纯度
为何在加氢口取样对于可靠且符合标准的氢气系统至关重要 随着全球能源格局转向更清洁、更可持续的解决方案,氢气已成为推动交通、工业及发电领域脱碳的关键燃料。 其中,在质子交换膜 (PEM) 燃料电池中使用氢气是最有前景的应用之一,这种燃料电池为车辆和固定系统提供了高效率和零排放。但燃料电池的性能、安全性与使用寿命非常依赖于所供应氢气的纯度,这一纯度要求远比其他工业用途更为严格。即便是痕量污染物,也可能对燃料电池造成不可逆的损害,降低运行效率,并影响系统可靠性。 Sauhaib Filali,世伟洛克慕尼黑公司应用工程...