text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 通过五个步骤选择调压阀

    选择调压阀 调压阀在许多工业流体和仪表系统中起着至关重要的作用,其有助于保持或控制所需的压力和流量,响应系统变化。出于上述原因,选择和安装能够满足您应用特定要求的调压阀非常重要。但由于有多种类型的调压阀可供选择,而且每种都具有特定的功能,因此并非总是能够凭直觉作出合理的选择。在本白皮书中,我们将概述您可以遵循的简化的五步流程,以帮助您评估自己的压力需求并作出优化的调压阀选择。 正确压力调节的重要性 工业流体系统工艺依靠精确的流体温度、流量和压力设置来按预期运行。许多系统组件在维持所需的工艺条件方面起着重要作用,其中非常重要的组件之一是调压阀。 由于有各种各样的调压阀可供选择,因此作出合...

  • 全球工业项目中的取样

    大规模工业项目:如何优化取样质量、安全性和盈利能力 管理精炼厂、污水处理厂、制造场所及石油和天然气平台等大型设施的建设项目,本身就很困难。数千人参与其中,竞争非常激烈,并且物流复杂。在这些复杂的大型项目中,经常会忽视工业流体系统和 取样系统 设计中的一些优秀实践。 工业项目通常从预先批准的流体系统示意图开始,该示意图提供给分包商,使其根据设计在现场进行建造。通过采用这种标准化方法,一开始可能未涉及一些更具体的细节,从而导致在未来,操作人员在样品质量、安全和环境保护方面会遇到挑战。 尽管流体系统各不相同,但需要提前考虑一些重要因素,避免未来出现问题。 正确取样设计的重要性 取样是一个从...

  • 支持绿色氢气的生产和储存

    小分子,大影响:Everfuel 是如何为绿色氢气生产铺平道路的 氢气是能源领域的下一个伟大前沿。它资源丰富,易于提取,而且在作为燃料使用时,不产生任何 CO 2 排放。对于一个面临气候变化影响的世界来说,它作为一种清洁、高效的动力源有着巨大的前景。 到目前为止,它的广泛采用还存在几个主要障碍: 在高压力下存储容纳非常小的分子已经带来了一些挑战 氢气的加工主要依靠化石燃料,抵消了它的许多益处 将氢气作为运输燃料进行压缩的基础设施还不多。 今天,这三个困难都受到了挑战。丹麦的一家创新公司正处于这些努力的前沿。 Everfuel 在世伟洛克丹麦和许多其他公司的协助下,接受了“实现...

  • 为什么卸荷阀对化工厂安全至关重要

    如何采用卸荷阀加强化工厂的安全 世伟洛克产品经理 Shaji Arumpanayil 化工厂和精炼厂中的现代流体系统可能非常庞大,有数不胜数的小孔径卡套管向着不同方向分出,用以完成若干重要功能。 伴随着这种复杂性,安全威胁有可能发生在意想不到之处。由于工厂经理和操作人员无法始终监控这些复杂系统的每一个部分,某些前期设计选择对于维护化工厂的安全至关重要。 这是关于化工厂安全的两部分系列中的第一篇文章。在您阅读完这篇文章后,请务必查看第二部分。 其中一个选择是在流体系统的关键点上加入卸荷阀。通过释放可能导致冲出、设备损坏或系统故障的过量压力,卸荷阀实际上是流体系统和整个化工厂安全的一个...

  • 在氢气阀门方面要关注什么

    高性能氢气阀门:选择时应关注什么 Chuck Hayes,世伟洛克清洁能源行业首席应用工程师 氢燃料作为一种交通解决方案正在迅速发展。它已经证明了自己的安全性、成本效益性、实用性和可持续性。简而言之:它是交通领域未来 的理想途径。 氢能源是交通领域未来的理想途径。   为了实现这一潜力,氢能源车辆和加氢基础设施必须用高质量的材料来设计和建造,以提供无泄漏的密封性能,需要能够持续几年甚至几十年。不是任何元件都能胜任这项任务。氢燃料的生产和处理有其独特的一系列挑战,因此对整个氢燃料系统的元件要求有一套特定的性能标准。 H2 误解:揭秘 负责控制车辆或固定系统中氢气流动的 阀门 是一...

  • Scania 如何始终处于 CNG 公交车、加气站技术的前沿

    Scania 如何始终处于 CNG 公交车、加气站技术的前沿 西班牙马德里的街道正变得更加安静和清洁 — 这部分要归功于 Scania,这家主要汽车制造商为该国主要的交通运营商 EMT Madrid 提供 以压缩天然气 (CNG) 为动力的城市公交车 。 “我们的车辆具有与同等柴油车完全相同的扭矩和功率,并且以同样的方式运行,” Scania Ibérica 城市公交车业务经理 Pedro Cotera 说。“更重要的是,除了在减排方面带来明显的好处外,它们的噪音也只有原来的一半,这为我们赢得了来自全国各地司机和运营商的大量积极反馈。” 虽然 Scania 提供了一系列的清洁交通运输车辆...

  • 如何优化半导体 ALD 工艺

    合适的阀门如何能够提高您 ALD 工艺的精度和一致性 制造先进的微芯片需要日益复杂和精确的工艺,并增加产量,这些挑战促使 半导体 制造商追求越来越严格的工艺控制。在原子层沉积 (ALD) 等生产工艺中实现更小的性能差异,对于优化生产芯片的产量至关重要。 化学进料和输送系统的精度是优化ALD 工艺生产的一个关键因素。而一个精心设计的阀门控制系统可以提供帮助。我们将探讨其中的原因,首先是半导体科学家在该技术不断发展的关键时刻遇到并克服的一个重要难题。 探索 ALD 技术 半导体行业简史 半导体行业于 20 世纪 60 年代在硅谷起步,但到了 20 世纪 90 年代末,科学界预计摩尔定律的...

  • 炼油厂的安全依赖于受过良好教育、有能力的员工

    炼油厂系统安全依赖于受过良好教育、有能力的员工 现场工程师 Ken Backus 高辛烷值汽油、塑料和许多其他日常必需品等是炼油厂或化工厂的复杂工艺的产物。这些工艺利用各种化学原料和工艺气体来生产人们赖以生存的高质量的产品。 炼油厂工艺气体可能具有高挥发性,因此将其保留在系统内(而不是泄漏到工厂及其周围的环境中)至关重要。虽然在流体系统运行的任何工厂中都可能发生泄漏,但炼油厂泄漏的风险特别高。在将原油转化为最终用途产品的过程中,常见的一种化学品是硫化氢,但管理它却是个难题。它可能在储存、运输或加工过程中意外排出,使操作人员在暴露水平超过百万分之七百(ppm)时会出现头痛、恶心等症状,严重...

  • 为什么取样系统没有得到任何改善 — 主要原因有三

    为什么取样系统没有得到任何改善 — 主要原因有三 Mike Frost 在过去的几十年间,工艺分析仪已经变得更为可靠,但取样系统却依旧停滞不前。即使将未受污染的、有代表性的样品无过多延时地输送到分析仪,许多工艺分析仪采样系统仍无法满足其预期目的。 分析仪读数折中或不准确会导致化工和石化产品超出规格范围。反过来,这又会导致操作员对分析仪丧失信心。设计不当的取样系统还会增加安全问题的风险,并可能影响工厂效率。 是什么导致这种不同步的工艺呢?原因很复杂,但可以归结为三个主要原因: 缺乏培训和学习机会 未了解全貌 对取样系统进行未经授权的、无正式文件依据的临时的更改 1. 缺乏...

  • 密闭取样 :降低工厂成本

    密闭取样 :降低工厂成本 在生产含有精确化学成分的产品时,正确的取样流程对于工厂生产至关重要。不合格的产品会给工厂带来巨大的经济损失,因此采集样品以验证最终产品非常重要。 密闭取样是一门从工艺管路或储罐中安全地提取具有代表性的样品以供分析的科学。根据工艺阶段、温度、粘稠度、化学成分和其他因素,可以采用多种方法来提取样品。离线取样是提取化学样品时比较常用和具有成本效益的取样技术之一。 什么是密闭取样? 密闭取样通常也称为闭环系统取样,是在管道、储罐或其他工业系统中采集液体或气体样品,其目的是将样品运送到实验室进行分析。工业密闭取样系统可以验证工艺条件、产品质量规格和环境排放物。随着行业竞...

请稍候几分钟,不要关闭此页面