text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 占用空间小、应用潜力大:改进的 ALD 阀如何促进半导体业取得成功

    一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因。 Matt Ferraro 打入半导体市场绝非易事。为了在涉及昂贵的材料、腐蚀性气体以及极端温度的高度复杂工艺中保持非常高的精度,半导体晶片制造商备处于持续的压力之下。该行业容不下犯半点错误,尤其是考虑到保持竞争优势和跟上不断发展的技术需求的巨大压力。 半导体工具 OEM 面临着同样巨大的压力。他们持续致力于提高其工具效率并使其产品设计与竞争对手的产品设计具有差异化,从而使客户可以在不牺牲质量的前提下而在更短的时间内生产更多的产品。或许更重要的是,他们还必须不断展望未来,以寻求可使制造商在争相引进下一代芯片技术时能够优化其工艺和输入(例...

  • 流体系统培训:您的培训师是否接受过培训?

    流体系统培训:您的培训师是否接受过培训? 2020 年 2 月 4 日 | 培训 & 与服务营销经理 Brian Van Valkenburg 为确保安全平稳的工业流体系统运营,您需要考虑多个因素。需要足够合理的知识才能在整个系统中正确安装元件,需要拥有材料科学专业知识才能选择适合您工艺需求的合金,需要熟练的取样能力才能评估并分析工艺流。 其中的每一个因素都需要具备知识和技能,在当今的行业中,要获得这些特性,并不是很容易。在 技术人员大规模退休与日益减少 期间,尽管在知识储备上可能存在某些巨大的差距,但工业流体系统操作员的任务仍然是维持安全可靠的运营。同时,随着新的流体和气体系统在新兴市...

  • 现场工程服务 Q&A:获得更出色流体取样系统的性能应了解的内容

    现场工程服务 Q&A:全球工程服务团队如何发挥影响力以提供更出色的流体和取样系统性能 世伟洛克博客在一个新系列中着重介绍了 现场工程服务 — 我们团队负责解决全球客户的棘手挑战。今天的文章重点介绍什么是现场工程服务以及全球各地的流体系统工程师如何从中受益。 流体和取样系统极为复杂,并且每天都面临着诸多不同的运营问题或挑战。 泄漏与泄漏检测。防止腐蚀和与腐蚀有关的问题。确保样品准确性。材料不相容。对于技术人员和工程师而言,这些问题可能带来持续不断的运营难题。有时候,工程师根本没有足够时间主动掌握可能发生的每个细小的运营错误。他们甚至可能未意识到发生了这些问题,因为在石油与天然气平台、化学精...

  • 提高取样系统准确性的注意事项

    提高取样系统准确性的注意事项 现场工程师(北美)Ken Backus 即使对于经验丰富的流体系统工程师和分析仪技术人员来说,可靠的工艺样品准确性也可能是一大挑战。通常,查明不准确的原因就像猜谜游戏一样,并且诊断问题所花费的时间越长,则在不符合规格的产品上所损失的金钱就可能越多。 是否想要获取更准确的样品?以下是在您的工厂中提高样品准确性的注意事项快速列表: 请 检查是否存在简单的系统错误。 有时,可以轻松查明导致工艺取样不准确的原因。定期检查样品系统,以消除反向单向阀阻断样品流动或快速回路倒流之类的简单错误。 请 保持样品流动。 成功取样取决于确保工艺样品流体保持正确的流速、压力和温...

  • 四种方式的培训和咨询服务可以帮助您缩小技能差距

    四种方式的培训和咨询服务可以帮助您缩小技能差距 培训与服务营销经理 Brian Van Valkenburg 想象一下您的公司计划将新的流体或取样系统投入使用。无论行业如何,这项工作都需要大量投资,当然,还需要正确的技能和知识以提出安全有效的设计,从而指定合适的组件并妥善安装构成新系统的所有卡套管、接头和软管。 现在请思考一下,您是否拥有制定上述关键设计和规范决策所需的合适内部专业知识?您是否拥有妥善安装每个组件所需的实践经验?是否拥有确保所有零件均有助于获得代表性样品和优质产品的应用知识? 如果您对回答“是”犹豫不决,别担心,并非只有您如此。各行各业的制造商均面临着不断拉大的技能差距...

  • 如果您未阅读过:我们五篇比较受欢迎的博客文章

    年度回顾:2019 年热门文章 世伟洛克博客团队 我们于 2018 年开始撰写世伟洛克博客,其使命是进一步协助客户采用合适的流程、产品和材料,以使其流体和分析系统达到理想状态。当我们回顾过去一年间发布的博客文章时,发现我们的文章引起了很多读者的共鸣,我们对此倍感鼓舞,重要的是,他们通过此处提供的信息而有所收获。 今年所显示的比较受欢迎的主题反映了我们博客受众的多样性。在 2019 年的前五名文章中,我们了解了涵盖流体系统产品、安装和维护、取样系统运行以及为延长系统使用寿命选择合适材料的各个领域的强大读者群。如果您错过了其中任何一篇文章,以下列出了我们本年度比较受欢迎的文章。 2019 ...

  • 为 Integrated Lab Solutions 加速制备催化剂测试系统

    为 Integrated Lab Solutions 加速制备催化剂测试系统 Björn Wagner,世伟洛克柏林莱比锡城总经理 Integrated Lab Solutions GmbH (ILS) 是一家研发公司,服务对象包括化学品、石化行业、环境和绿色能源联盟的各行各业。尽管每个行业都有自己独特的挑战,但接洽 ILS 的每位客户都抱有相同的最终目标:想要改善其化学催化剂和产品研发工艺。 什么是催化剂? 催化剂是一种可加快化学反应速度的物质。 催化剂测试有赖于成功的元件 对于希望发布创新性新产品或化学品溶液的行业,进行小规模的催化剂测试有助于降低投资风险。IL...

  • 实现复杂卡套管系统的三大技巧

    实现复杂卡套管系统的三大技巧 世伟洛克助理产品经理 Andrew Hitchcock 和世伟洛克培训经理 Rob Nyhuis 东澳大利亚 | 新西兰 请考虑以下情况:若您的工厂想要制作新的流体系统,可以采用两种方法完成这项工作。 方法之一是使用现场可用的各种公称管接头。 由于需要完成所有连接,因此这种方法极为耗时。 由于本系统采用大量螺纹连接,因此易于造成泄漏,并且由于将要使用弯头而阻塞流路。 此外,系统维护也变得很困难。 意识这些问题后,您应考虑使用卡套管以减少连接数量并提高系统维护的便利性。 然而,本次安装需要小直径卡套管。 潜在的困难? 并非可以简单地将所有卡套管弯成 90 度。...

  • 雄鹰童子军的世伟洛克一日工程师计划

    雄鹰童子军参与世伟洛克的一日工程师计划 Chuck Hayes 达到鹰军等级被视为童子军非常珍贵的成就之一。这是童子军活动的一项非常高的晋级,也是青少年的一个重要里程碑,只有 4% 的童子军在经过美国 童子军 (BSA) 董事会的漫长审核后才能获得这一军衔。该计划的特点之一是童军领导者鼓励童子军与团体中的导师互动。世伟洛克制定了一项称之为“一日工程师”的计划,以使得当地的雄鹰童子军能够与导师接触,并在他们接近完成雄鹰童子军之旅时了解有关工程领域的更多内容。  为获得鹰军军衔,童子军必须: 在达到生命军等级后,必须在其队伍、团队、班组或轮船中至少积极参加六个月的活动;   列出童子...

  • 流体系统制造如何缓解资源限制

    流体系统制造如何缓解资源限制 如今,流体系统操作员的职责是尽可能大地发挥其系统的价值。然而,在整个流体系统的多个点上,一些常见的低效现象可能使之变得更具挑战性。  在当今的工业环境中,阻止这些低效现象可能比以往任何时候都更为困难。由于资深员工接近或达到退休年龄并且员工的 技能差距日益拉大 ,世界各地的工业流体处理设施必须利用更少的资源完成更多的任务。与此同时,随着各组织越来越多地寻求在不断变化的行业中实现利润最大化的削减成本措施,全球的内部技术人员越来越少。 维护和仪表技术人员尤为供不应求。然而,他们所发挥的作用依然一如既往地重要。即使操作员拥有较少的内部资源来完成工作,确保整个流体系统...

请稍候几分钟,不要关闭此页面