text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 如何脱碳和减少逸散性排放

    探索脱碳和减少逸散性排放的有效策略 Mike Aughenbaugh,世伟洛克目标市场副经理 各种因素交织在一起,推动着整个石油和天然气行业的变革。对脱碳工作的广泛宣传和美国环境保护署 (EPA) 的同意法令导致业主公司迫切需要识别和消除逸散性排放。 对于业主公司来说,逸散性排放不仅仅是一个环境问题 - 如果不加以控制,它们会严重影响公司的盈利能力,而且遵守现行的排放法规可能需要改变供应链和升级项目。此外,如果您设施中的气体或液体具有危险性,逸散性排放可能会给您的工人带来环境、健康和安全方面的重大影响。 跳转到: 什么是逸散性排放? 什么是 EPA 同意法令? -->...

  • 安全、高效、精确的氨取样

    如何实现更安全、更精确、更高效的氨取样 化工厂和精炼厂通常将无水氨用于化肥、塑料、纺织品、石油等产品的生产。在这些应用中,氨的含水量通常必须在 0.2% 至 0.5% 之间,以防止潜在的严重腐蚀和产品质量问题。必须进行定期检测,以确保适当的含水量。 任何执行过 氨取样 任务的专业人员都知道这个流程通常需要做什么。首先,您必须穿戴必要的个人防护设备 (PPE),包括护目镜、手套、呼吸器和防化服,以防止接触氨蒸汽。接下来是取样流程本身,这是一项谨慎而严格的程序,稍有不慎就会导致结果不精确。最后,整个流程可能需要数小时。 但是,更有效的氨取样方法是可行的。在本文中,我们将探讨为什么氨取样的繁琐...

  • 了解您的工艺分析仪:拉曼分析仪

    了解您的分析仪类型:拉曼分析仪 世伟洛克业务发展经理 Mike Strobel 了解您的分析仪   拉曼分析仪 即将推出... 光度红外线和紫外线分析仪 工艺密度分析仪 工艺氧分析仪 工艺湿度分析仪 精确的 工艺分析 对于任何化工厂和精炼厂都是至关重要的。您验证工艺条件和流体成分的能力是保持高水平效率和盈利的关键。您对工艺流体的了解越深入,您就越有能力通过正确的控制对其进行优化。 因此,工艺分析仪是当今工厂的重要工具。但工艺分析仪有多种类型,每种类型都有其独特的优势。 这就是为什么我们要开发一个博客系列来讨论不同类型的分析仪及其理想应用。首先,我们将探讨 拉曼工艺...

  • 测量和控制氢气流量

    测量和控制氢气流量 氢燃料电池作为一种能源和动力来源具有很大的前景。它们可用于多种应用,从交通运输和材料搬运(叉车)到固定式、便携式和紧急备用电源。它们的唯一副产品是水,因此它们代表了化石燃料的绿色(无 CO 2 排放)替代品。而且它们使用的是世界上’丰富和可再生的资源之一—,氢。 然而,尽管这种资源清洁且丰富,它的管理也具有挑战性。较小的氢分子可以从微小的密封瑕疵中逸散,并渗透到固体金属中,这可能导致延展性降低,在极端情况下,可能导致材料失效。密封这种多功能气体需要高度工程化的设备和专业知识。正因为如此,任何向氢燃料的广泛过渡都需要可靠的测试技术,以用于推动这一过渡的氢燃料电池。 了解...

  • 如何安装卡套管接头

    卡套管接头安装:您需要了解的所有信息 可靠的工业流体系统对工厂的安全、效率和盈利能力至关重要—,其可靠运营的能力取决于许多因素。其中最重要的一些因素包括在系统最初组装时正确安装卡套管和卡套管接头,并在其整个使用寿命内进行维护。 何为利害攸关?根据我们的工程团队’帮助客户提供现场支持的经验,我们’发现,任何工业流体系统产生泄漏的两个主要原因是安装不当,以及卡套管选择和准备不当。损失盈利能力和降低运营效率是潜在的不良后果,但更重要的是,如果发生泄漏,工厂人员的安全工作条件就可能会受到影响。许多工业环境都存在具有固有危险的应用,在这些应用中,安装不当的风险可能导致严重的人身伤害。 由于这些原因...

  • 中国的国富氢能如何建设安全的加氢站等设施

    中国的国富氢能如何在世伟洛克的帮助下建设安全的加氢站等设施 氢能交通将为中国的碳中和目标扮演重要角色。中国政府已明确表示,这种技术将是新兴和未来产业战略发展方向的关键。 为了帮助氢能源行业发挥其潜力,更广泛的交通行业正在不断创新和进步。江苏国富氢能技术装备公司 (国富氢能) 是这一推动力的一部分 — 该公司专门从事氢能源产品的设计、制造和技术服务及销售,包括加氢站、车载供氢系统、液氢储运设备、液氢储罐等。 了解氢能源解决方案 在追求开发安全可靠的氢能车辆和氢气加注技术的过程中,他们自 2016 年起与世伟洛克上海紧密合作,在世伟洛克公司设计和制造的高可靠性流体系统元件的支持下,世伟洛克...

  • 氢燃料可以实现长距离行驶吗?

    氢动力汽车有续航里程焦虑吗?这里有您不应该有这种焦虑的原因。 Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。 随着替代燃料和运输技术的普及性和可用性不断提高,人们自然会问,它们是否能提供与典型柴油或汽油动力车辆相比拟的续航能力。 氢对于依赖传统化石燃料的应用显示出巨大的前景。在日益寻求脱碳的世界中,这是一种理想的、 有前途的替代方案 。 但对氢的误解可能会限制它的应用,包括氢对于长距离行驶来说是一种不切实际的燃料源的误解。在关于氢的误解系列的第二部分中,我们将探讨为什么不必对氢燃料电池汽车可以正常行驶的距离感到焦虑。 本系列的更多内容: 为什么氢气是一种安全的燃...

  • 控制成本和提高气体输送系统的安全性

    如何控制成本并提高气体分配系统的安全性 应用工程师兼气体分配系统工程师 Jeff DeWitt 许多实验室、测试中心和工业场所都依赖于安全、持续的主要的特种气体供应来支持关键过程。输送这些气体的 气体分配系统 是很重要的,但往往被忽视、不被重视。 为什么?气体分配系统通常被视为一种公用工程。就像一个工厂的电网一样,可能会被想当然地认为分配系统会一直按计划工作。由于它们横跨整个设施,没有一个部门能单独承担系统优化的任务。对于工厂经理来说,其他紧急的运营事务通常能得到优先考虑。 气体分配系统非常关键,它们代表了提高安全性和控制整个工业设施成本的主要机会。   什么是气体分配系统...

  • 如何排查常见的调压阀问题

    如何排查常见的调压阀问题 工业流体系统工艺依靠精确的流体温度、流量和压力设置来按预期运行。包括 调压阀 (或减压阀)在内的许多关键部件在保持必要的工艺条件方面至关重要。 那么,当调压阀出现故障或失效时会发生什么? 调压阀设计用来控制系统压力,同时考虑系统参数的变化。您可能会看到下游压力下降或增加,而其中每种情况都可能影响工艺的质量和安全。能够确定意外压力变化的原因有助于在问题变得更严重之前予以纠正。 尽管在整个工业流体系统中有许多因素可能导致压力变化,但有些常见问题您能够识别并加以解决。在本博客中,我们将介绍一个简单的三步流程,您可以使用该过程来排查可能遇到的调压阀问题,从而帮助减少调...

  • 优化这些应用以建造更具盈利能力的半导体Fab厂

    使Fab厂运营更具盈利能力的三个流体系统的重点领域 全球 半导体 市场继续经历着巨大的增长。截至 2023 年 2 月,半导体工业协会 (SIA) 报告称 2022 年全球半导体行业销售总额为 5735 亿美元,是有史以来最高的年度总额,与 2021 年的 5559 亿美元相比,增长了 3.2%。 满足需求取决于建造新的半导体Fab厂和优化现有Fab厂。仅在 2022 年底,美国就有 46 个新的半导体Fab厂项目 宣布 。但这一数据只说明了部分问题,因为预计未来几年的需求将激增。 有无数的流体系统和应用使价值数十亿美元的半导体制造设施的运作成为可能。对于晶圆厂来说,降低芯片生产能力方面...

请稍候几分钟,不要关闭此页面