text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • Ask Swagelok 视频

    有关于流体系统的问题? 世伟洛克问答系列 。 寻找工业流体处理问题的答案并不总是那么容易。因此,我们制作了 世伟洛克问答— 系列“技术技巧”式视频短片,向我们的科学家、工程师和其他主题专家提出您的问题。 您在寻找有关材料科学、产品设计或系统运行方面的见解吗?想了解石油、天然气、化工、清洁能源或半导体行业的市场趋势如何影响流体系统相关决策吗?观看下面的视频并将您对后续系列的疑问提交至   Ask@swagelok.com 。 (+) 软管 了解软管的选择、安装、维护及其他相关注意事项,以确保流体系统性能可靠。 ▶ 在半导体厂辅助设备区(Sub-Fab),应如何妥善布置软管? ...

  • 如何解决石油与天然气设施中的泄漏问题?

    Mike Aughenbaugh 解释了泄漏时应注意的事项,以及如何从一开始就预防泄漏的发生 (+) 查看文本 BETH NIESER: 大家好,欢迎来到 Ask Swagelok 。我是 Beth Nieser,今天和我一起的是 Mike Aughenbaugh,他是我们在石油、天然气和化工领域的负责人之一。 今天,我们将讨论如何减少石油和天然气设施中的泄漏问题。那么,Mike,石油和天然气设施中的泄漏问题有多严重呢? MIKE AUGHENBAUGH: 没错,泄漏是个非常严重的问题。我们将这些泄漏分为三种类型:实际泄漏、虚拟泄漏和渗透泄漏。 实际泄漏可能是系统的外部泄漏或内部...

  • 我们如何应用氢脆知识?

    了解如何通过正确选择材料来减轻元件疲劳和循环负载。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天请到的是 Buddy Damm,他是世伟洛克冶金学的高级科学家。我们一直在讨论氢脆问题。我们今天要讨论的一个问题是:“世伟洛克如何应用我们关于氢脆的知识?” BUDDY DAMM: 这是一个非常好的问题。首先我要说的是,氢能经济和氢能市场正在不断发展。世界各地的国家实验室、大学以及企业内部正在进行的研究和开发工作都非常活跃。 现在有很多新的信息发布,所以我们正努力掌握这些信息。我们与客户保持密切联系,在氢能应...

  • 为什么氢气系统的设计与石油和天然气系统的设计不同?

    了解为什么氢气流体系统的设计与石油和天然气系统不同。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天请到的是 Chuck Hayes,世伟洛克全球清洁能源首席技术负责人。 我们正在讨论的是氢气应用与油气应用中流体系统设计的不同之处。Chuck,让我们从基础开始谈起。为什么氢气应用与油气应用中流体系统的设计不同? CHUCK HAYES: Craig,很重要的区别在于氢气是一种小分子气体。那么,当我们说小分子时,具体小到什么程度呢? 如果您把一个氢原子比作一个高尔夫球的大小,然后把这个高尔夫球比作地球的大...

  • 确定管路尺寸如何影响氢气系统的成本和设计?

    了解确定管路尺寸如何影响氢气系统的成本和设计。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是 Craig Gifford,今天再次请到 Chuck Hayes,世伟洛克全球清洁能源首席技术负责人。 我们一直在讨论的是氢气应用流体系统与油气应用流体系统之间的设计差异。今天,Chuck,让我们来谈谈如何确定管路尺寸的问题。管路尺寸选择如何影响氢气流体系统的成本和设计? CHUCK HAYES: 好的。让我们快速谈谈如何确定管路尺寸,以及作为工程师,我们是如何计算管路尺寸的。 我们通过使用计算器、在线计算器等工具来计算管路尺寸,以控制流速和...

  • 内部腐蚀的原因是什么以及如何缓解?

    冶金高级科学家 Buddy Damm 解释了什么是内部腐蚀、存在哪些类型的内部腐蚀以及操作员如何预防或减轻内部腐蚀。 (+) 查看文本 BETH NIESER: 大家好,欢迎来到 Ask Swagelok 。我是 Beth Nieser,和我在一起的是 Buddy Damm,他是世伟洛克冶金部门的高级科学家。 Buddy,您已经向我们介绍了海上石油和天然气环境中的腐蚀问题。您向我们介绍了一些有关外部影响腐蚀的问题。您能谈谈内部影响腐蚀吗?有哪些不同类型的内部影响腐蚀以及如何缓解? BUDDY DAMM: 内部影响腐蚀是由于从油井中抽出的流体(液体或气体)造成的。每口油井的成分都可能...

  • 如何进一步了解电解槽?

    Hassan El Ghoul 解释了两种主要电解槽类型的差异、使用和可扩展性过程中可能出现的挑战,以及其他设计考量。 (+) 查看文本 CRAIG GIFFORD: 欢迎收看 Ask Swagelok 。我是主持人 Craig Gifford,今天我们邀请到了 Hassan El Ghoul,他是加拿大大西洋地区世伟洛克安大略公司的流体系统工程师。 Hassan,我们一直在讨论氢气制取—特别是电解槽。如果有人正在观看,而且对这个话题有点陌生,您能解释一下什么是电解槽吗? HASSAN EL GHOUL: 当然可以。电解槽是一种利用电流将水分解为氧气和氢气的装置。在我们的运行条件下...

  • 如何填充取样钢瓶?

    了解如何填充取样钢瓶以及用户应该了解该过程的哪些信息。 (+) 查看文本 LUCAS TREU: 您好,我是 Lucas Treu,这里是 Ask Swagelok 。我在索伦技术中心与我们流体取样专家之一的 Matt Dixon 一道,讨论的是液体取样注入金属气瓶。 Matt,取样气瓶究竟是如何充装的,您希望人们了解哪些内容? MATT DIXON: 通常情况下,当您往取样气瓶里充填样品时,您需要垂直方向充填液体,然后将供应压力连接到底部,这样气瓶就会从下往上充填。 现在,人们没有意识到的是,您通常还要面对回流压力。因此,通常情况下,至少在初始阶段,也是从上往下充填。液体会从底...

  • 什么是预留容积管以及预留容积管为何重要?

    Matt Dixon 解释了什么是预留容积管以及它们在液体取样中的重要性。 (+) 查看文本 LUCAS TREU: 嘿,您好!我是 Lucas Treu,这里是 Ask Swagelok 。今天我在索伦技术中心与我们的流体取样专家之一 Matt Dixon 一道,要讨论的是如何将液体样品专门收集到金属气瓶中。 那么,Matt,当我们看到金属气瓶时,您能给我讲一讲有关它的知识吗?什么是预留容积管,它们的作用是什么? MATT DIXON: 当然可以。预留容积管的作用是在气瓶内保留一定量的气体,称为蒸发空间。在对取样气瓶内的液体进行取样时,这一点非常重要。 这是因为液体受热膨胀的体...

  • 取样程序如何影响采集的样品?

    Matt Dixon 讨论了所使用的取样程序如何影响所采集的样品。 (+) 查看文本 LUCAS TREU: 嘿,您好!我是 Lucas Treu,这里是 Ask Swagelok 。今天和我一起来到索伦技术中心的是 Matt Dixon,他是我们的一位流体取样专家。我们要讨论的是液体取样,以及如何在气瓶中有效进行取样。 那么,Matt,当我们谈到在气瓶中取样时,取样程序实际上对样品本身有什么影响? MATT DIXON: 是的,绝对有影响。取样程序肯定会影响蒸发空间的大小。 最大的因素是样品供应压力,但取样流程会加剧供应压力的影响。 举例来说,糟糕的情况是,如果我们关闭样品回...

请稍候几分钟,不要关闭此页面