-
海上工程技术化解 FPSO 腐蚀风险
合作共赢:世伟洛克如何整合全球技术资源,为 FPSO 提供整改交钥匙解决方案 挑战:干船坞检修前,排查重大腐蚀安全隐患 在澳大利亚西海岸,某艘已投入运营多年的浮式生产储卸油装置 (FPSO) 上,世伟洛克的客户发现了一个潜在的严重问题:数处小口径卡套管 (SBT) 因应力腐蚀开裂出现故障。这一发现推动了该装置的全面检测,因该 FPSO 的机械负责人对装置整体安装质量及 SBT 的完整性存在担忧。 在该装置计划于新加坡开展干船坞检修前,客户委托澳大利亚世伟洛克分公司,依托世伟洛克在 SBT 检测及安装质量领域的专业口碑,对全流体系统开展综合评估。此次检测发现,该装置的烃类输送系统内部存在大...
-
优化半导体晶圆制造的温度控制
如何通过适当的热控制优化半导体晶圆制造产量 世伟洛克应用解决方案工程主管 Brian Rudary 和世伟洛克产品经理 Doug Nordstrom 半导体晶圆制造面临的挑战与日俱增。随着全球对芯片的需求激增,晶圆厂、设备商和价值链的所有环节都在不断提高新的工艺效率,并利用新技术尽可能地提高产量。 实现高产量的一个普遍有效的策略是保持工艺腔室的超低温稳定性,以提高半导体晶圆制造生产的效率。但是,由于现在所需的温度可低至 -40 C,因此在当今的晶圆厂环境中,整个热循环回路,即由冷却器、泵、热交换器和连接它们的元件组成的生态系统的性能达不到理想状态可能是不可接受的。 那么,如何确保您...
-
现场工程服务聚焦:东南亚区现场工程服务主管 Alice Chin
现场工程服务聚焦:东南亚区现场工程服务主管 Alice Chin 世伟洛克博客在一个新系列中着重介绍了 现场工程服务 ,即我们全球性的帮助客户处理棘手挑战的专家团队。如今,我们与现场工程服务主管 Alice Chin 一起坐下来,她向我们介绍了自己如何帮助整个东南亚地区的客户解决各种流体系统难题。 了解世伟洛克现场工程服务 世伟洛克博客 (SRP): 欢迎您的到来,Alice!先简单介绍一下自己以及您为世伟洛克所做的一切,如何? Alice: 我担任世伟洛克现场工程师已有 11 年之久。在开始担任现场工程师之前,我曾在世伟洛克马来西亚公司担任过几个不同的职位。我一共在世伟洛克工作了 1...
-
占用空间小、应用潜力大:改进的 ALD 阀如何促进半导体业取得成功
一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因。 Matt Ferraro 打入半导体市场绝非易事。为了在涉及昂贵的材料、腐蚀性气体以及极端温度的高度复杂工艺中保持非常高的精度,半导体晶片制造商备处于持续的压力之下。该行业容不下犯半点错误,尤其是考虑到保持竞争优势和跟上不断发展的技术需求的巨大压力。 半导体工具 OEM 面临着同样巨大的压力。他们持续致力于提高其工具效率并使其产品设计与竞争对手的产品设计具有差异化,从而使客户可以在不牺牲质量的前提下而在更短的时间内生产更多的产品。或许更重要的是,他们还必须不断展望未来,以寻求可使制造商在争相引进下一代芯片技术时能够优化其工艺和输入(例...
-
流体系统培训:您的培训师是否接受过培训?
流体系统培训:您的培训师是否接受过培训? 2020 年 2 月 4 日 | 培训 & 与服务营销经理 Brian Van Valkenburg 为确保安全平稳的工业流体系统运营,您需要考虑多个因素。需要足够合理的知识才能在整个系统中正确安装元件,需要拥有材料科学专业知识才能选择适合您工艺需求的合金,需要熟练的取样能力才能评估并分析工艺流。 其中的每一个因素都需要具备知识和技能,在当今的行业中,要获得这些特性,并不是很容易。在 技术人员大规模退休与日益减少 期间,尽管在知识储备上可能存在某些巨大的差距,但工业流体系统操作员的任务仍然是维持安全可靠的运营。同时,随着新的流体和气体系统在新兴市...
-
现场工程服务 Q&A:获得更出色流体取样系统的性能应了解的内容
现场工程服务 Q&A:全球工程服务团队如何发挥影响力以提供更出色的流体和取样系统性能 世伟洛克博客在一个新系列中着重介绍了 现场工程服务 — 我们团队负责解决全球客户的棘手挑战。今天的文章重点介绍什么是现场工程服务以及全球各地的流体系统工程师如何从中受益。 流体和取样系统极为复杂,并且每天都面临着诸多不同的运营问题或挑战。 泄漏与泄漏检测。防止腐蚀和与腐蚀有关的问题。确保样品准确性。材料不相容。对于技术人员和工程师而言,这些问题可能带来持续不断的运营难题。有时候,工程师根本没有足够时间主动掌握可能发生的每个细小的运营错误。他们甚至可能未意识到发生了这些问题,因为在石油与天然气平台、化学精...
-
提高取样系统准确性的注意事项
提高取样系统准确性的注意事项 现场工程师(北美)Ken Backus 即使对于经验丰富的流体系统工程师和分析仪技术人员来说,可靠的工艺样品准确性也可能是一大挑战。通常,查明不准确的原因就像猜谜游戏一样,并且诊断问题所花费的时间越长,则在不符合规格的产品上所损失的金钱就可能越多。 是否想要获取更准确的样品?以下是在您的工厂中提高样品准确性的注意事项快速列表: 请 检查是否存在简单的系统错误。 有时,可以轻松查明导致工艺取样不准确的原因。定期检查样品系统,以消除反向单向阀阻断样品流动或快速回路倒流之类的简单错误。 请 保持样品流动。 成功取样取决于确保工艺样品流体保持正确的流速、压力和温...
-
四种方式的培训和咨询服务可以帮助您缩小技能差距
四种方式的培训和咨询服务可以帮助您缩小技能差距 培训与服务营销经理 Brian Van Valkenburg 想象一下您的公司计划将新的流体或取样系统投入使用。无论行业如何,这项工作都需要大量投资,当然,还需要正确的技能和知识以提出安全有效的设计,从而指定合适的组件并妥善安装构成新系统的所有卡套管、接头和软管。 现在请思考一下,您是否拥有制定上述关键设计和规范决策所需的合适内部专业知识?您是否拥有妥善安装每个组件所需的实践经验?是否拥有确保所有零件均有助于获得代表性样品和优质产品的应用知识? 如果您对回答“是”犹豫不决,别担心,并非只有您如此。各行各业的制造商均面临着不断拉大的技能差距...
-
如果您未阅读过:我们五篇比较受欢迎的博客文章
年度回顾:2019 年热门文章 世伟洛克博客团队 我们于 2018 年开始撰写世伟洛克博客,其使命是进一步协助客户采用合适的流程、产品和材料,以使其流体和分析系统达到理想状态。当我们回顾过去一年间发布的博客文章时,发现我们的文章引起了很多读者的共鸣,我们对此倍感鼓舞,重要的是,他们通过此处提供的信息而有所收获。 今年所显示的比较受欢迎的主题反映了我们博客受众的多样性。在 2019 年的前五名文章中,我们了解了涵盖流体系统产品、安装和维护、取样系统运行以及为延长系统使用寿命选择合适材料的各个领域的强大读者群。如果您错过了其中任何一篇文章,以下列出了我们本年度比较受欢迎的文章。 2019 ...
-
为 Integrated Lab Solutions 加速制备催化剂测试系统
为 Integrated Lab Solutions 加速制备催化剂测试系统 Björn Wagner,世伟洛克柏林莱比锡城总经理 Integrated Lab Solutions GmbH (ILS) 是一家研发公司,服务对象包括化学品、石化行业、环境和绿色能源联盟的各行各业。尽管每个行业都有自己独特的挑战,但接洽 ILS 的每位客户都抱有相同的最终目标:想要改善其化学催化剂和产品研发工艺。 什么是催化剂? 催化剂是一种可加快化学反应速度的物质。 催化剂测试有赖于成功的元件 对于希望发布创新性新产品或化学品溶液的行业,进行小规模的催化剂测试有助于降低投资风险。IL...