text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 依托 JIP33 气体接头标准提升作业效能

    JIP33 卡套管接头规范如何优化油气作业流程 Logan Boatright,世伟洛克全球高级客户经理  试想以下场景: 某大型油气运营商正处于一座海上平台上部模块的调试阶段,该模块包含 2000 余个小口径卡套管接头连接点。该运营商此前选择了一家宣称产品符合“等效技术规格”的供应商,但第三方检测工作启动后,各类问题接踵而至:产品质量参差不齐、材质证明文件缺失、接头装配工艺不达标。最终结果如何?为采购合规组件,项目工期延误 12 周;额外产生的成本超 300 万美元,其中包含加急运输费用与工时损耗成本。 这是所有油气运营商都竭力规避的局面,但实现这一目标并非易事。油气项目工艺复杂...

  • 构建更出色的机械密封支持系统

    API 682 与您:构建更出色的机械密封支持系统 化工&炼油市场市场经理 Sean Hunsicker 机械密封在二十世纪八十年代成为一项炼油厂和化工厂中占主导地位的密封技术,从而促使美国石油学会 (API) 成立了一个以为这些元件编写标准为主要关注焦点的委员会。1994 年发布了面向离心泵和旋转泵的 API 682 轴封系统的第一版,其中包含以下宗旨:“该标准旨在默认针对经常供应的很有可能在满足排放法规的前提下达到至少三年连续运行目标的设备类型。” 1 需要注意的是,该标准包括某些推荐规范,除非另有说明,否则默认为已被证明是安全可靠的技术。 目前在第四版中 ,API 682 继续基于工...

  • 工厂有效改造的七点建议

    提高工厂改造有效性和效率的七点建议 世伟洛克目标市场副经理 Mike Aughenbaugh 和世伟洛克东南德克萨斯公司下游销售经理 Steven Robertson 工厂改造是全球化工厂和精炼厂的一项重大举措。这些复杂的事件通常涉及来自多个供应商的数百名技术人员,这些技术人员同时工作,一次性完成特定系统或整个工厂的各种重要维护、翻新和更新活动。 由于改造涉及停止制程,从而停止生产,因此尽可能高效地完成这些项目符合所有者/经营者的利益。此外,长期的改造项目涉及延长承包商留在现场的时间,从而增加了成本和风险。对于较大的设施,改造可能需要多年的计划,是代表经营者进行的大规模投资 - 改造很少...

  • 炼油厂的安全依赖于受过良好教育、有能力的员工

    炼油厂系统安全依赖于受过良好教育、有能力的员工 现场工程师 Ken Backus 高辛烷值汽油、塑料和许多其他日常必需品等是炼油厂或化工厂的复杂工艺的产物。这些工艺利用各种化学原料和工艺气体来生产人们赖以生存的高质量的产品。 炼油厂工艺气体可能具有高挥发性,因此将其保留在系统内(而不是泄漏到工厂及其周围的环境中)至关重要。虽然在流体系统运行的任何工厂中都可能发生泄漏,但炼油厂泄漏的风险特别高。在将原油转化为最终用途产品的过程中,常见的一种化学品是硫化氢,但管理它却是个难题。它可能在储存、运输或加工过程中意外排出,使操作人员在暴露水平超过百万分之七百(ppm)时会出现头痛、恶心等症状,严重...

  • 什么是逸散性排放以及如何避免泄漏

    探索脱碳和减少逸散性排放的有效策略 Mike Aughenbaugh,世伟洛克目标市场副经理 各种因素交织在一起,推动着整个石油和天然气行业的变革。对脱碳工作的广泛宣传和美国环境保护署 (EPA) 的同意法令导致业主公司迫切需要识别和消除逸散性排放。 对于业主公司来说,逸散性排放不仅仅是一个环境问题 - 如果不加以控制,它们会严重影响公司的盈利能力,而且遵守现行的排放法规可能需要改变供应链和升级项目。此外,如果您设施中的气体或液体具有危险性,逸散性排放可能会给您的工人带来环境、健康和安全方面的重大影响。 跳转到: 什么是逸散性排放? 什么是 EPA 同意法令? -->...

  • 氢燃料价格昂贵吗?

    理解氢燃料的成本 Chuck Hayes,世伟洛克全球技术负责人 成本是影响新技术(尤其是氢燃料)能否实现规模化应用的重要因素之一。在评估氢燃料成本时,决策者不仅要考虑单位价格,还要考虑长期生产、基础设施和系统可靠性。 很多人想知道“氢气价格昂贵吗?”对于潜在的日常驾驶员或工业用户来说,成本是否过高?”简短的回答是:“不,至少长期来讲不是的。”行业预测表明,随着生产规模和基础设施的扩大,氢燃料成本有望随着时间的推移而下降。在我们破除氢能误解系列的第三期中(该系列还探讨了氢的安全性、续航里程和可持续性标准),我们将探讨为何氢是终端用户可以依赖的高性价比替代能源。 本系列的更多...

  • 背压阀:工作原理及工程师的使用技巧

    取样系统背压阀设置:工程师指导 产品经理 David Rodriguez 背压阀 在许多工业设施使用的采样系统中,在维持进口压力(上游压力)和保护敏感设备方面发挥着重要作用。但是,为了正确使用背压调压阀,取样系统工程师必须警惕一些常见的取样系统设计错误。其中包括:  忽视上游-限流装置的重要性 允许过多的流量通过分析仪 在减压阀与背压阀之间没有流阻的情况下,将减压阀和背压阀串联。   了解更多关于我们取样系统服务的信息 现场服务   背压阀的核心功能和组件 背压阀的工作原理是什么? 与减压阀不同,背压阀控制进口压力(上游压力),通常安装在管...

  • 不锈钢中的点蚀与缝隙腐蚀

    如何识别和预防点蚀和缝隙腐蚀 Buddy Damm ,世伟洛克资深科学家 腐蚀 — 因与环境产生化学作用而导致的工程材料劣化是一个代价高昂的问题。全球腐蚀成本估计约为每年 2.5 万亿美元。 1  根据美国国家腐蚀工程师协会 (NACE) 的研究,特别是在海上和近海应用中,管道系统中未受控制的不锈钢腐蚀是造成利润损失的主要原因,每年造成的损失高达 13.73 亿美元。据 NACE  称,这些数字可归因于“5.89 亿美元的地面管道和设施成本;每年 4.63 亿美元的井下管路费用;以及另外 3.2 亿美元与腐蚀有关的资本支出”。 2 好消息是,常见类型的腐蚀可以通过一些相对简单的措施来减轻...

  • 耐腐蚀材料

    耐腐蚀材料、相容性与检测指南 一个海上平台可能拥有近 50,000 英尺的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械连接。因此在选择材料时,选用耐腐蚀材料至关重要。 指定应对腐蚀的材料时,需要从多方面考虑。许多考虑因素甚至超出了材料本身。尽管材料初始质量与制造工艺对流体系统组件的使用寿命至关重要,但在将耐腐蚀材料应用于流体系统时,选择具备材料科学专业知识、并能为您的选材决策提供支持的供应商,同样具有重要意义。   腐蚀产生的原因是什么? 当金属原子被流体氧化时,就会发生腐蚀,从而导致金属表面的材料损失。这会减小卡套管等元件的厚度,并更...

  • 新一代半导体前驱体及其面临的挑战

    破解半导体制造中新一代前驱体气体的复杂难题 作者:Frank Horvat 博士,世伟洛克公司高级科学家 人工智能 (AI) 技术日趋先进,全新需求正推动 半导体行业 发生重大变革。 先进 AI技术对计算密度、数据处理效率、热管理能力及功耗控制提出了更高要求。这些趋势正推动三星、美光、台积电等全球半导体制造龙头企业加速变革,新一代器件现需搭载先进逻辑芯片和高度集成存储芯片,才能支撑现代 AI 超级计算机所需的指数级算力增长。 半导体原始设备制造商 (OEM) 纷纷推出适配最新器件规格的新一代设备;与此同时,化学材料供应商也在持续升级前驱体化学配方与输送技术。具体而言,目前需在复杂的三维...

请稍候几分钟,不要关闭此页面