-
测量和控制氢气流量
测量和控制氢气流量 氢燃料电池作为一种能源和动力来源具有很大的前景。它们可用于多种应用,从交通运输和材料搬运(叉车)到固定式、便携式和紧急备用电源。它们的唯一副产品是水,因此它们代表了化石燃料的绿色(无 CO 2 排放)替代品。而且它们使用的是世界上’丰富和可再生的资源之一—,氢。 然而,尽管这种资源清洁且丰富,它的管理也具有挑战性。较小的氢分子可以从微小的密封瑕疵中逸散,并渗透到固体金属中,这可能导致延展性降低,在极端情况下,可能导致材料失效。密封这种多功能气体需要高度工程化的设备和专业知识。正因为如此,任何向氢燃料的广泛过渡都需要可靠的测试技术,以用于推动这一过渡的氢燃料电池。 了解...
-
如何安装卡套管接头
卡套管接头安装:您需要了解的所有信息 可靠的工业流体系统对工厂的安全、效率和盈利能力至关重要—,其可靠运营的能力取决于许多因素。其中最重要的一些因素包括在系统最初组装时正确安装卡套管和卡套管接头,并在其整个使用寿命内进行维护。 何为利害攸关?根据我们的工程团队’帮助客户提供现场支持的经验,我们’发现,任何工业流体系统产生泄漏的两个主要原因是安装不当,以及卡套管选择和准备不当。损失盈利能力和降低运营效率是潜在的不良后果,但更重要的是,如果发生泄漏,工厂人员的安全工作条件就可能会受到影响。许多工业环境都存在具有固有危险的应用,在这些应用中,安装不当的风险可能导致严重的人身伤害。 由于这些原因...
-
中国的国富氢能如何建设安全的加氢站等设施
中国的国富氢能如何在世伟洛克的帮助下建设安全的加氢站等设施 氢能交通将为中国的碳中和目标扮演重要角色。中国政府已明确表示,这种技术将是新兴和未来产业战略发展方向的关键。 为了帮助氢能源行业发挥其潜力,更广泛的交通行业正在不断创新和进步。江苏国富氢能技术装备公司 (国富氢能) 是这一推动力的一部分 — 该公司专门从事氢能源产品的设计、制造和技术服务及销售,包括加氢站、车载供氢系统、液氢储运设备、液氢储罐等。 了解氢能源解决方案 在追求开发安全可靠的氢能车辆和氢气加注技术的过程中,他们自 2016 年起与世伟洛克上海紧密合作,在世伟洛克公司设计和制造的高可靠性流体系统元件的支持下,世伟洛克...
-
流体系统过滤器为何对可靠运行至关重要
流体系统过滤器详解: 为什么它们对可靠运行至关重要 污染物会对工业流体系统造成严重破坏。不需要的微粒会损坏关键部件,影响准确取样和分析,使产品不符合规格,并导致其他下游问题。 但污染问题可以通过在整个系统的关键点安装正确的过滤器来解决。通过采用适当的气体和液体过滤方法,可以减轻污染物干扰重要系统时可能产生的问题。 继续阅读,了解更多信息: 过滤器为何重要 大多数工业流体系统中过滤器的安装位置 不同类型的过滤器 过滤器安装和维护的合适做法 学习优化流体系统 流体系统过滤器的重要性: 保护您的系统免受污染物侵害 污染物和微粒在许多工业流程中都很常见。它们的来...
-
借助定制解决方案确保可靠的深水油井作业
借助定制解决方案确保可靠的深水油井作业 世伟洛克路易斯安那州上游 & 建设销售经理 Kevin Gravouia 一些高风险的海洋石油与天然气活动于墨西哥湾进行,在那里,全球领先的原油开采公司在作出长期投资和时间承诺后,正全力应对行业中某些最为复杂的挑战。安全性、控制性和不折不扣的系统可靠性是其中的头等大事,需要耐用的设备和系统元件才能有效开采以前未尚未开发的能源。 液压单元 (HPU) 就是此类关键设备之一,可提供中压到高压的稳定压力来控制油井深处的安全装置、阀门以及其他重要的流体系统元件。HPU 对于安全可靠的油井作业至关重要,如果出现停机,则每天可能造成数十万美元的损失,并且根据失...
-
在氢气阀门方面要关注什么
高性能氢气阀门:选择时应关注什么 Chuck Hayes,世伟洛克清洁能源行业首席应用工程师 氢燃料作为一种交通解决方案正在迅速发展。它已经证明了自己的安全性、成本效益性、实用性和可持续性。简而言之:它是交通领域未来 的理想途径。 氢能源是交通领域未来的理想途径。 为了实现这一潜力,氢能源车辆和加氢基础设施必须用高质量的材料来设计和建造,以提供无泄漏的密封性能,需要能够持续几年甚至几十年。不是任何元件都能胜任这项任务。氢燃料的生产和处理有其独特的一系列挑战,因此对整个氢燃料系统的元件要求有一套特定的性能标准。 H2 误解:揭秘 负责控制车辆或固定系统中氢气流动的 阀门 是一...
-
Scania 如何始终处于 CNG 公交车、加气站技术的前沿
Scania 如何始终处于 CNG 公交车、加气站技术的前沿 西班牙马德里的街道正变得更加安静和清洁 — 这部分要归功于 Scania,这家主要汽车制造商为该国主要的交通运营商 EMT Madrid 提供 以压缩天然气 (CNG) 为动力的城市公交车 。 “我们的车辆具有与同等柴油车完全相同的扭矩和功率,并且以同样的方式运行,” Scania Ibérica 城市公交车业务经理 Pedro Cotera 说。“更重要的是,除了在减排方面带来明显的好处外,它们的噪音也只有原来的一半,这为我们赢得了来自全国各地司机和运营商的大量积极反馈。” 虽然 Scania 提供了一系列的清洁交通运输车辆...
-
如何优化半导体 ALD 工艺
合适的阀门如何能够提高您 ALD 工艺的精度和一致性 制造先进的微芯片需要日益复杂和精确的工艺,并增加产量,这些挑战促使 半导体 制造商追求越来越严格的工艺控制。在原子层沉积 (ALD) 等生产工艺中实现更小的性能差异,对于优化生产芯片的产量至关重要。 化学进料和输送系统的精度是优化ALD 工艺生产的一个关键因素。而一个精心设计的阀门控制系统可以提供帮助。我们将探讨其中的原因,首先是半导体科学家在该技术不断发展的关键时刻遇到并克服的一个重要难题。 探索 ALD 技术 半导体行业简史 半导体行业于 20 世纪 60 年代在硅谷起步,但到了 20 世纪 90 年代末,科学界预计摩尔定律的...
-
如何修复常见取样缺陷
如何修复常见取样缺陷 Danny Van Den Burg,现场工程 (EMEA) 区域经理 在许多工业流体系统中,取样是一项非常关键的功能,在取样工艺方面建立好的做法可帮助操作员在安全环境中获得高质量结果。 具有代表性的好样品可验证工艺条件,验证在线分析仪,以及确保产品符合所要求的质量规格,从而帮助操作员满足客户的需求。在这里,安全也至关重要。遵循正确的取样程序,使用正确的设备并且采用安全的系统设计有助于降低潜在危险情况的风险,尤其是在工艺液体和气体有毒或易燃的情况下。 在全球范围内,世伟洛克现场工程团队在现场工作的同时检查各种液体和气体取样系统及设置。许多已优化并正常运行,但许多却...
-
三大 ALD 工艺挑战以及如何解决这些挑战
如何解决主要的 ALD 和 ALE 半导体工艺挑战 在高精密的 半导体制造 领域,一些重要的流体系统组件质量是成本门槛。例如,在原子层沉积 (ALD) 和原子层蚀刻 (ALE) 工艺中,—随着工艺节点变得越来越小而日益难以维持—,系统中使用的任何组件均应具有超高的洁净度。由于生产工艺流体系统中使用的很多气体可能具有危险性,密封性能同样是必不可少的。 此类情况似乎表明,半导体领域的阀门、接头和其他关键流体系统组件已经变得有些商品化。既然所有组件都必须提供这些基本特征,那么可以预期其最终使用性能水平能保持相对相同—,是这样吗? 不一定。 适合 ALD 半导体工艺的超高纯阀 并非均能产生相同的...