text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 材料科学

    材料科学培训 世伟洛克 ®  材料科学培训课程教您如何正确的选择的耐腐蚀材料,以帮助您保持流体系统的密封完好、高效运行。通过本课程,您将了解特种合金如何抗腐蚀,它们如何做到这一点,各种材料特性如何以及行业标准如何影响您的材料选择无论您是在处理 酸性油气田 ,还是用于半导体制造的侵蚀性化学品前体,对于材料科学的深刻理解都是非常宝贵的。 材料科学培训注册 可选课程 关于课程 主题 材料科学和腐蚀的原理及影响材料特性的其他因素 不同的腐蚀类型 以及特种合金如何抵抗腐蚀 如何根据压力和温度额定值、腐蚀性威胁和合规性为要求苛刻的应用选择 合适的结构材料 如何选择可抵抗酸性气体腐蚀且符...

  • 轨道焊接

    轨道焊接培训 如果您’正在设计一套重要的流体系统,您’可能会考虑进行焊接组装。使用世伟洛克 ® M200 焊接系统 ,可以’很容易地进行精密、一致、高质量的焊接。虽然自动轨道焊接可以帮助您克服普遍存在的焊工短缺有关的问题,但妥善的轨道焊接培训对于 让您的新任焊工获得 实现成功的能力至关重要。通过我们在选定的销售与服务中心举办的为期五天的轨道焊接培训课程,充分利用新式轨道焊接的优势。 注意:该课程将于 2021 年仅以虚拟方式提供。 注册轨道焊接培训 了解 University of Ottawa 的轨道焊接培训如何提升车间的精度和生产力。 关于课程 主题 本培训课程旨在帮助您: ...

  • 高级弯管

    高级弯管培训 弯管通常被描述为一门艺术而不是一门科学。虽然做得好的弯管会给人带来美感,但真正的技巧在于操作者的信心和知识。通过适当的培训、周密的计划、积极的态度和实践,几乎任何人都可以掌握弯管技术。 关于课程 该培训计划旨在使学员具备处理复杂管道安装的技能,重点是: 复杂的干涉 平面变化 避开障碍物 困难的角度 平行管线 偏移和滚动偏移 课程时长 为期一天的高度实用的课程使用 1/4”、3/8” 和 1/2” 手动弯管机,并遵循测量弯曲方法进行弯管。另可提供额外的半天内容,指导世伟洛克台式弯管机的正确操作和使用。 目标受众 寻求获得弯管理论和实践方面宝贵知识和经验...

  • 分析仪技术员培训

    分析仪技术人员取样系统配置和维护培训 世伟洛克 ® 分析仪技术人员培训是一项实践培训,旨在为分析仪技术人员、实验室技术人员、任何构建、操作或维护取样系统的人员以及取样新手创造丰富的学习体验。 如果这些职责是您工作的一部分,您就会知道优质样品对于实现准确分析有多重要。不准确的取样通常是由于取样系统而不是分析仪的问题造成的。通过我们的实践培训,我们帮助您找到问题的根本原因并解决它们。 关于课程 在这个为期两天的课程中,您可以通过完成现有取样系统的实际评估,并应用在课程中获得的知识对系统进行逆向工程,来学习诊断和消除常见取样系统性能问题。学员将获得工程原理、公式和计算以及工艺过程的知识,来确定...

  • 工艺分析仪取样系统 (PASS)

    工艺分析仪取样系统培训 世伟洛克 ®  工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训课程将指导您如何设计和优化工艺分析仪取样系统,通过提供合理的设计规范防止出现系统错误导致高昂的损失。参加者将学习如何设计和建立一个经过优化的工艺分析仪取样系统,以提供及时、准确的结果。 可用课程(以英语呈现) 日期 地点/时间 报名截止日期 2022 年 11 月 6 日至 17 日 虚拟:晚上 8:00 - 上午 12:00(美国东部标准时间) 2022 年 10 月 21 日 注册参加 PASS 培训   ---> 了解 SPA Vympel 如何从世伟洛克 PASS 培训、现场...

  • 工艺分析仪取样系统 (PASS) 子系统

    工艺分析仪取样系统子系统培训 世伟洛克 ®  工艺分析仪取样系统 (PASS) 子系统培训课程将指导您如何磨练自己的取样系统设计技能。提高对工艺分析仪取样系统的各复杂子系统作用的理解,然后学习如何设计它们并将其构建为完整的、经优化的取样系统。 注册通过子系统培训 -----> 关于课程 课程内容取自 工业取样系统 ,这是一本由行业专家和顾问 Tony Waters 撰写的技术参考书。 本课程对子系统部件进行了深入探讨,这建立在世伟洛克’ 工艺分析仪取样系统 (PASS) 培训 的基础上,但是,PASS 培训课程并不是前提条件。 主题 在本课程中,您将学习: 如何设计所有取样系统...

  • 取样系统问题解决与维护 (SSM)

    取样系统问题解决与维护培训 世伟洛克 ®  取样系统问题解决与维护 (SSM) 培训课程将指导您如何解决从工艺管路到样品处置的各种常见和复杂的取样系统设计问题。参与者将学习如何有把握地排除取样系统的故障。 目前没有安排课程,但可以通过您当地授权的方式安排培训 世伟洛克销售和服务中心 关于课程 课程内容取自 工业取样系统 ,这是一本由行业专家和...

  • 流体系统支持与服务

    流体系统支持与服务 面临流体处理挑战?我们可以提供帮助。 如何确保我的流体系统使用安全? 妥善地设计并维护流体系统是保护人员、财产和声誉不可或缺的一部分。世伟洛克工程服务专业人员能够助您达成安全目标,发现可能导致潜在事故或违规行为的问题。 获取帮助,找到合适的组件和材料,或从经过全面测试的子系统中进行选择 接受关于安全系统设计的咨询,或获取基于成熟设计的预制系统 安排对您的小口径流体系统进行评估,以找出泄漏及其他风险因素 通过流体系统组件安装培训或安装监督,减少相关问题 获得专门建议,以提升软管安全、蒸汽系统安全或取样安全 现场工程服务   设...

  • 现场服务

    随时获得本地专家的支持 世伟洛克 ® 现场服务为您带来了我们的技术专长、应用经验和行业知识。我们的 现场工程师 会造访您的工厂、评估您的流体或取样系统、为安装实践提供建议,并通过针对您最紧迫挑战而量身定制的详细报告来推荐系统改进措施。因此,您将获取提高流体系统的性能、生产率、可靠性和安全性同时降低成本并减轻环境风险所需的见解。 了解有关世伟洛克现场服务的更多信息 无论您是要确保可靠的工艺系统运行、提高工艺效率、减少意外停机时间、增加加工利润、降低运营成本还是上述所有目标,请了解如何通过世伟洛克现场服务更快速地实现目标。 索取更多有关现场服务的信息

  • 流体系统评估与咨询服务

    了解流体系统评估与咨询服务的优势 世伟洛克 ® 流体系统评估与咨询服务将世伟洛克 现场工程师 的技术专长、应用经验和行业知识带到您的工厂中,从而帮助您 从流体系统中获得最大收益 。依靠获得认证的本地现有专家,可以帮助您提高运营绩效、减少成本和工时,并帮助您减轻安全、质量和环境风险。 我们的服务如何使客户受益 请考虑我们的流体系统评估与咨询服务如何基于他人的成功经验缓解您的各种业务压力。 流体系统专家造访时您有何期望 世伟洛克现场工程师到达您的工厂后,将首先进行现场调查,其中包括评估接头、卡套管、软管、阀门和仪表等特定元件,寻找与最佳实践保持一致以 确保流体系统正常运行 的机会。他们...

请稍候几分钟,不要关闭此页面