text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • ASME NPT 授权认证(英文版)

  • NORSOK 标准

    NORSOK 合规性 业内估计,非标准化组件每年给离岸 石油和天然气  行业造成超过 10 亿美元的停机时间和效率低下损失——世伟洛克通过 符合 NORSOK 标准的 流体系统解决方案成功应对这一挑战 世伟洛克在流体系统元件设计和制造领域拥有超过 75 年的专业经验,其精心设计的生产工艺满足被认可为 NORSOK M-650 合格制造商所必需的严格标准。我们提供的产品有助于在严苛的离岸和近岸石油和天然气环境中提高安全性和性能,包括符合严格 NORSOK M-630 标准的接头。 世伟洛克不仅拥有竞争优势,还将遵守 NORSOK 作为一项持续承诺,这不仅体现在我们的流程和产品中,也体现在我...

  • 中国认证

    中国 SWS-M200 焊接系统强制性认证

  • 拥有低排放认证的世伟洛克®阀门

    拥有低排放认证的世伟洛克®阀门 符合最严格的行业排放标准 您面临着越来越严格的环境排放法规。世伟洛克广泛系列的通用工业和工艺接口阀已通过美国石油协会最严格的逸散性排放测试,无需进行任何设计更改。这意味着您在应用中始终信赖的阀门还可以减少排放,同时继续帮助您在压力下发挥良好的表现。 减少排放 碳氢化合物的意外释放会影响环境和您的账本底线。无论您是受到政府法规的影响还是希望采用最佳实践,请信任经过认证的低排放世伟洛克阀门,以保护您的员工、工艺和盈利能力。 感到自信 现在,您一直依赖的阀门拥有了低排放证书的额外保证。世伟洛克的通用工业和工艺接口阀已超越了化学和炼油行业最苛刻的要求:AP...

  • 调压阀流量曲线

    欢迎使用世伟洛克调压阀流量曲线生成器 本工具将基于用户指定的应用参数,生成一条RHPS系列调压阀的流量曲线。 链接到调节器流量曲线生成器工具。 工具用途 您可以 查看一个调压阀在多达四种不同应用中的性能; 在同一应用中,比较最多四个不同的调压阀的性能 ; 查看任意的调压阀和应用组合, 在同一曲线图中可以最多添加四种调压阀。 工具使用方法 查看世伟洛克流量曲线生成结果,您必须禁用弹出窗口的拦截。 在工具中,用户可以看到供输入应用参数的区域和可供从下拉菜单中选填的区域,例如可选择调压阀系列。 工具的第一部分定义了应用参数的单位和曲线图的轴标签,背压阀和减压阀的类型以及需比...

  • 材料选择指南

    海上平台可能拥有近 50,000 英尺的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械式连接。 毫无疑问,选择一种合适的材料并不简单。实际上,在指定仪表管路、液压动力、化学品注入、浸没系统等材料时,涉及到多方面的考虑事项。 因此,就需要世伟洛克为您提供帮助。自 1947 年以来,我们一 直从事抗腐 蚀方面的研究工作。我们通过深入了解导致腐蚀的因素以及有助于抵抗腐蚀的材料特性来简化选择。我们采用含有至少两种,但通常多达十种不同元素且优化了其含量的合金,因此我们的材料具有出色的耐腐蚀性能,从而有助于我们的产品更好地发挥作用。 例如: 镍 ...

  • 腐蚀类型

    寻求合适的材料解决方案意味着应从问题的根源入手。 >查看和下载《材料选择指南》的打印友好版本 请咨询值得信赖的顾问 获得专家级服务 一般(均匀)腐蚀 最广为人知的腐蚀类型也是最容易发现和预测的。导致灾难性故障的全面腐蚀不常见,但并非闻所未闻。因此,全面腐蚀通常被视为视为眼中钉,而不是一个严重的问题。全面腐蚀在金属表面上相对均匀地发生。在计算压力额定值时,必须考虑元件壁厚的逐渐减小。 它是如何形成的 在海洋或其他腐蚀性环境中,碳或低合金钢的表面开始分解,从而形成氧化铁氧化鳞皮,并且随着时间的推移而逐渐变厚,直至鳞皮脱落并形成新的鳞皮。 可通过以下方法衡量 材料每年的退化速度。...

  • 更多资源

    更多资源 访问其他有益的参考资料: 参考指南 卡套管数据表 MS-01-107 卡套管数据 — 材料组合 MS-06-117 产品测试报告 316 不锈钢世伟洛克 ® 卡套管接头设计组合的氯化物应力腐蚀开裂 (CSCC) 测试 PTR-4183 — 氯化物应力腐蚀开裂测试 超级奥氏体 254 SMO ® (6-钼)不锈钢管,配有不锈钢世伟洛克 ® 卡套管接头 PTR-2834 — 拉伸测试 PTR-2835 — 高温热循环和静水压力验证测试 PTR-2836 — 低温热循环和静水压力验证测试 PTR-2841 — 旋转弯曲测试  PTR-2849 — 液压冲击测试和...

  • 软件

    世伟洛克软件下载 您可以通过本页面访问支持我公司的产品和工具的软件下载。 (模块化平台组件)配置工具: 您是否会设计分析仪表或/和样品预处理系统?下载我公司的MPC配置工具并开始使用这个功能强大的交互式工具,它能够帮助您构建和装配符合标准的微型模块化设计,包括完整的材料表和装配原理图。 重要: 这里阅读 Swagelok嵌入式系统终端用户授权协议了 解软件使用和授权信息。

请稍候几分钟,不要关闭此页面