-
用可靠的微反应器塑造未来
Ehrfeld Mikrotechnik 如何充分实现微反应器的可靠性 在全球范围,微反应技术已发展为现代工业生产、化学工程和工艺工程中一种令人青睐的工具。它在各种行业中的应用越来越广泛,包括制药、工业化学生产、食品和生命科学等等。 Ehrfeld Mikrotechnik 是一家领先的德国高质量微反应器系统供应商,在流动化学应用中发挥着关键作用,在微反应器技术发展方面也处于领先地位。如今,微反应器技术已经成熟,Ehrfeld 的反应器有望在工业环境中以生产规模运行而不会有任何性能受到影响。 联系您当地的世伟洛克销售与服务中心 Ehrfeld Mikrotechnik 是如何应对这样的...
-
取样探头、校准和开关模块 + 更多以简化取样
取样探头模块和简化标准子系统取样的更多方法 标准预设计子系统通过简化流体取样和控制系统的设计,提高操作效率。使用标准系统还具有明显降低安装成本、缩短停机时间和减少整体维护的额外好处,使工厂和设施管理人员能够获取和组装零件,同时确保跨设施(甚至跨大洲)的一致性。 最终,工厂和设施管理人员可以节省时间、工作量和精力,从而提高效率并降低工厂其他区域的成本。 下面是可以提高取样系统的性能的常见子系统类型,以下内容还说明了每个子系统如何能提高抽样系统的 效率 。 校准和切换模块 (CSM) CSM 的主要功能是为分析调整和选择工艺流或者选择校准流。每一个系统至少要有两个进口 — 两个工艺...
-
支持绿色氢气的生产和储存
小分子,大影响:Everfuel 是如何为绿色氢气生产铺平道路的 氢气是能源领域的下一个伟大前沿。它资源丰富,易于提取,而且在作为燃料使用时,不产生任何 CO 2 排放。对于一个面临气候变化影响的世界来说,它作为一种清洁、高效的动力源有着巨大的前景。 到目前为止,它的广泛采用还存在几个主要障碍: 在高压力下存储容纳非常小的分子已经带来了一些挑战 氢气的加工主要依靠化石燃料,抵消了它的许多益处 将氢气作为运输燃料进行压缩的基础设施还不多。 今天,这三个困难都受到了挑战。丹麦的一家创新公司正处于这些努力的前沿。 Everfuel 在世伟洛克丹麦和许多其他公司的协助下,接受了“实现...
-
为什么卸荷阀对化工厂安全至关重要
如何采用卸荷阀加强化工厂的安全 世伟洛克产品经理 Shaji Arumpanayil 化工厂和精炼厂中的现代流体系统可能非常庞大,有数不胜数的小孔径卡套管向着不同方向分出,用以完成若干重要功能。 伴随着这种复杂性,安全威胁有可能发生在意想不到之处。由于工厂经理和操作人员无法始终监控这些复杂系统的每一个部分,某些前期设计选择对于维护化工厂的安全至关重要。 这是关于化工厂安全的两部分系列中的第一篇文章。在您阅读完这篇文章后,请务必查看第二部分。 其中一个选择是在流体系统的关键点上加入卸荷阀。通过释放可能导致冲出、设备损坏或系统故障的过量压力,卸荷阀实际上是流体系统和整个化工厂安全的一个...
-
在氢气阀门方面要关注什么
高性能氢气阀门:选择时应关注什么 Chuck Hayes,世伟洛克清洁能源行业首席应用工程师 氢燃料作为一种交通解决方案正在迅速发展。它已经证明了自己的安全性、成本效益性、实用性和可持续性。简而言之:它是交通领域未来 的理想途径。 氢能源是交通领域未来的理想途径。 为了实现这一潜力,氢能源车辆和加氢基础设施必须用高质量的材料来设计和建造,以提供无泄漏的密封性能,需要能够持续几年甚至几十年。不是任何元件都能胜任这项任务。氢燃料的生产和处理有其独特的一系列挑战,因此对整个氢燃料系统的元件要求有一套特定的性能标准。 H2 误解:揭秘 负责控制车辆或固定系统中氢气流动的 阀门 是一...
-
Scania 如何始终处于 CNG 公交车、加气站技术的前沿
Scania 如何始终处于 CNG 公交车、加气站技术的前沿 西班牙马德里的街道正变得更加安静和清洁 — 这部分要归功于 Scania,这家主要汽车制造商为该国主要的交通运营商 EMT Madrid 提供 以压缩天然气 (CNG) 为动力的城市公交车 。 “我们的车辆具有与同等柴油车完全相同的扭矩和功率,并且以同样的方式运行,” Scania Ibérica 城市公交车业务经理 Pedro Cotera 说。“更重要的是,除了在减排方面带来明显的好处外,它们的噪音也只有原来的一半,这为我们赢得了来自全国各地司机和运营商的大量积极反馈。” 虽然 Scania 提供了一系列的清洁交通运输车辆...
-
如何优化半导体 ALD 工艺
合适的阀门如何能够提高您 ALD 工艺的精度和一致性 制造先进的微芯片需要日益复杂和精确的工艺,并增加产量,这些挑战促使 半导体 制造商追求越来越严格的工艺控制。在原子层沉积 (ALD) 等生产工艺中实现更小的性能差异,对于优化生产芯片的产量至关重要。 化学进料和输送系统的精度是优化ALD 工艺生产的一个关键因素。而一个精心设计的阀门控制系统可以提供帮助。我们将探讨其中的原因,首先是半导体科学家在该技术不断发展的关键时刻遇到并克服的一个重要难题。 探索 ALD 技术 半导体行业简史 半导体行业于 20 世纪 60 年代在硅谷起步,但到了 20 世纪 90 年代末,科学界预计摩尔定律的...
-
机械抓紧接头如何能够优化石油天然气设施
世伟洛克 ® FK 系列接头与锥面及螺纹接头的比较:了解二者的区别和优势 作者:Doug Nordstrom 多年来,锥面及螺纹接头一直是各种石油和天然气应用的可靠选择。当与特殊的抗振动接管一起使用,并由知识和经验丰富的技术人员进行安装时,这些配件在中压应用中具有可靠的性能。 在锥面及螺纹接头的常见应用中,风险很高。泄漏或故障会导致计划外的维护,增加开支,以及许多环境健康和安全风险。由于海上油气业主和运营商面临着巨大的压力,需要确保安全和环保,同时控制成本和优化效率,因此石油和天然气接头泄漏或其他故障可能会导致严重的挑战。 考虑到所有这些,石油和天然气运营商在选择接头时需评估利弊。例如...
-
如何修复常见取样缺陷
如何修复常见取样缺陷 Danny Van Den Burg,现场工程 (EMEA) 区域经理 在许多工业流体系统中,取样是一项非常关键的功能,在取样工艺方面建立好的做法可帮助操作员在安全环境中获得高质量结果。 具有代表性的好样品可验证工艺条件,验证在线分析仪,以及确保产品符合所要求的质量规格,从而帮助操作员满足客户的需求。在这里,安全也至关重要。遵循正确的取样程序,使用正确的设备并且采用安全的系统设计有助于降低潜在危险情况的风险,尤其是在工艺液体和气体有毒或易燃的情况下。 在全球范围内,世伟洛克现场工程团队在现场工作的同时检查各种液体和气体取样系统及设置。许多已优化并正常运行,但许多却...
-
您需要了解的有关工业软管的所有信息
您需要了解的有关工业软管的所有信息 您对您的工业软管了解多少? 了解如何选择适合您应用需求的软管可使系统运行更安全、更高效。您区分材料类型、内管、端接和其他可变软管特性的能力,可帮助您做出正确选择。 您是否有关于软管选择的疑问?我们会提供答案。以下是世伟洛克博客中关于软管及其特性、应用等方面的博文目录,非常方便。 工业软管更换:内管材料注意事项 在选择工业软管时,首先要考虑内管,—即软管’内层。通过世伟洛克专家,了解如何选择适合您应用场合的理想软管,以及有关内管材料和管壁构造的信息。 了解工业软管培训 还在寻找答案?是否还有更多有关软管的疑问?我们的软管专家可以帮助您为您的应用选...