Suchergebnisse für „{0}“
Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
提高输出质量与生产效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率 Rosendahl Nextrom 是电信行业光纤和光缆生产设备技术的领先供应商。其核心竞争力包括提供用于光学玻璃预制件制造、光纤拉丝与涂覆、带材制造、检验和光缆的解决方案,所有这些都需要保持洁净和气体纯度,才能确保最终产品的质量和可靠性。 为跟上行业创新和变革的快速步伐,Rosendahl Nextrom 转向世伟洛克赫尔辛基寻求流体系统定制化解决方案,帮助他们预防泄漏、确保产品质量和一致性以及简化操作。 了解 Rosendahl Nextrom 如何能够提高生产效率和产品质量 洁净是关键 预制件和光缆的生产分为多个工作阶段。为保护最终产...
-
优化材料选型,提高安全性并节约成本
为什么优化的流体系统材料选择可帮助提高海上安全性并降低成本 降低成本是海上石油和天然气平台以及浮式生产装置所有者最重要的目标之一,仅次于确保在平台整个生命周期内实现安全、合规的运行。 可通过指定能够在整个平台中的各种流体系统和部件中使用的相应材料来实现对这两个目标的优先级排列。例如,316 不锈钢卡套管和卡套管接头具有良好的耐腐蚀性,在许多平台应用中是一个非常经济的选择。但一些更具挑战性的应用将需要由超级奥氏体 6 钼或超级双相 2507 等更强大可靠的合金来提供更高的耐腐蚀性,这些合金具有较高的前期成本。 海上环境具有极具挑战性的工作条件 - 这会使人们倾向于为整个平台中的所有卡套管和...
-
天然气工厂节省 90% 的工时,消除泄漏
大型天然气处理厂商消除数百次泄漏,节省 90% 的工时 工厂检修 中非常耗时的环节之一是在用新零件或翻新零件重新组装流体系统之后,检查所有连接点是否有泄漏。不正确的安装和低效率的泄漏检测工艺可能会导致高昂的成本,如果无法检测出某些泄漏,则产生的排放物可能会导致安全风险。 因此,当大型天然气处理厂需要在加拿大的一家工厂执行检修时,他们便向 Swagelok Calgary 寻求帮助,以加快泄漏检测过程并确保正确进行重新安装。 了解世伟洛克如何帮助提高工厂效率 利益相关: 耗时的劳动。 测试管道法兰上的泄漏的传统方法是将塑料或胶带缠绕在流体系统中的每个法兰上,然后在缠绕物上打一个小孔。...
-
如何选择正确的软管增强
软管增强 101:如何为您的应用做出有力的选择 Doug Nordstrom,Swagelok 软管产品高级产品经理 为您的流体系统选择正确的工业 软管 需要仔细考虑各种因素,包括介质压力、介质和周边环境的温度、流速等。软管满足您的具体系统要求的能力,在很大程度上取决于您选择的适合承受应用条件额定值的软管组件的优化组合。 需要考虑的一个关键工业软管组件是软管增强层。软管核心层凭借自身只能承受很低的压力。加入增强层后,可使核心层同时具有轴向和纵向强度,帮助软管承受应用要求。 虽然有多种因素会影响软管的使用寿命,选择具有强力增强层的软管仍非常重要 — 但是并非所有可用的增强方式都是相同的。...
-
采购高质量的 CNG 燃料系统组件
采购高性能压缩天然气燃料系统组件的重要性 世伟洛克运输市场经理 Paul Hargrave 和世伟洛克新产品开发首席工程师 Charles Hayes 随着全球和 地区 清洁空气政策越来越严格,压缩天然气(CNG)成为了一种有前途且越来越多地被采用的替代燃料。在某些地区,强有力的激励计划驱动了 CNG 重型设备的快速发展,也促进了使该技术可行的必要加油基础设施的快速发展。减少巴士、长途卡车和其他车辆的柴油使用量可能会对全球排放产生重大影响 - 监管机构和 OEM 注意到了这一点。 同时,随着可持续汽车以及所有类别的中型和重型替代燃料汽车燃料使用的增长,车队所有者看到了增长的潜力。根据“2...
-
提高实验室安全性和生产率
为什么正确的气体分配对于优化的实验室操作至关重要 Wouter Pronk,世伟洛克高级现场工程师 将自己想象成一名实验室技术人员。在您执行预期的测试或分析时,您靠近特定气体的使用点。你使用一个设备来获得所需的气体,但是流量和压力低于你的所需。 这是一个问题,原因可能有多种: 无法依赖您正在进行的测试的准确性,并且您可能根本无法继续进行此测试 进行故障排除以找到此问题的根源将需要时间和金钱,而且很难说需要多少钱。 如果泄漏导致这些流量问题,则还可能存在相关安全问题,从而使其成为要优先修复的问题 无论你的实验室位于研究机构、化学精炼厂或其他工业工厂的什么地方,这些连锁反应都可能...
-
管理调压阀中的供压效应 (SPE)
管理调压阀中的供压效应 (SPE) 世伟洛克高级现场工程师Wouter Pronk 流体系统操作员在使用气瓶作为供应源铺设工艺管线时,有时可能会观察到一种现象 – 在 减压型调压阀 中,出口压力会莫名其妙地升高。随着气瓶清空,至调压阀的进口压力会降低。许多熟练的技术员都期望出口压力同时降低,但出口压力却反而升高。这种情况称为供压效应 (SPE)。 什么是供压效应 (SPE)? 供压效应也称为进口依赖性,指因进口压力或供压的改变而造成的出口压力的变化。在这种现象下,进口与出口压力的变化互成反比。如果进口压力降低,出口压力会相应升高。相反,如果进口压力升高,出口压力则会降低。 调压...
-
如何减少取样点的排放
如何借助循坏回路取样系统减少逸散性排放 在整个炼油厂或化工厂的不同位置,排放物都可能意外释放到大气中。而且,由于全球范围内的监管措施日趋严格,工厂运营商在减少(如果不是彻底消除)此类 逸散性排放 方面面临着前所未有的压力。 实现净零排放是一项严峻的挑战。在某些应用中,可能需要对主要工艺基础设施进行重大返工。但与此同时,还有更加切实可行的解决方案。例如,考虑可能存在于整个重要设施中的数十个现场采样或取样点。根据您的取样流程、取样系统设计的质量和操作技术人员的技能水平,其中的每个点都意味着泄漏的可能性。如果系统构建不理想或组件不合标准,则当样品容器被释放或泄漏时,这种可能性会以溢出的形式表现出...
-
氢是否是安全的燃料来源?
是的,氢是一种安全有效的燃料源 Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。 氢 具有在运输/交通和一般工业应用中提供零排放动力的潜力,因此是一种很有前途的传统燃料替代品。随着世界各地的组织和个人都在寻求减少碳足迹,氢能正日益引起人们的兴趣。然而,人们对氢作为燃料源的可行性存在误解,导致人们对我们在多大程度上可以依赖氢气来实现世界脱碳感到困惑。 您是否曾听说氢能交通存在可能的不安全?不切实际?很昂贵?无法满足当今和未来的环保标准?如果答案是肯定的,也并非您一人听说过这些。 为什么氢适用于远距离行驶应用? 为什么氢是一种经济的燃料源? 为什么氢可以满足环境和可持...
-
您的氢气电解槽是否为生产效率进行了优化?
用高性能流体系统优化氢气电解槽生产 氢气作为一种具有巨大潜力的低碳能源继续受到关注。以下’是证据之一: 欧盟委员会 的目标是到 2030 年在欧盟生产 1000 万吨并进口 1000 万吨的可再生氢气。在其他地方,分析师预计,随着中国继续新建绿氢项目,2023 年中国的氢气电解槽出货量将 增加一倍以上 。 将氢气作为一种主流能源取决于产能的增加和可靠的生产。而要实现这一目标,必须从氢气生产的核心设施开始,即优化的电解槽。电解槽负责将水和电转化为氢气和氧气。为了高效地完成这项工作,电解槽需要可靠地输送水并高效地运送产生的氢气和氧气。 这意味着,在设计新的氢气生产设施时,执行这些功能的流...