text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 如何使用调压阀来降低分析仪器系统中的延时

    如何使用调压阀来减少分析系统中的延时 现场工程主管 Mike Strobel 工艺测量是即时的,但分析仪响应却不可能是即时的。从取样口到分析仪始终存在延时。遗憾的是,这一延迟往往被低估或误解。 在分析取样系统中,延时定义为新样品行进到分析仪所需的时间。一篇单独的博客文章解释了 时间延迟的原因 以及如何高水平地缩短延时的技巧。但在这篇文章中,我们将重点介绍如何使用 调压阀 控制时间延迟。调压阀可控制压力,而分析系统中的压力与时间密切相关。在流量受控的气体系统中,压力越低,延时越短。 探索取样系统培训机会 分析仪器系统的任何主要部分都可能发生延时,包括工艺管路、取样口和探针、现场工作站、...

  • 测量取样系统延时需要检查的 4 个区域

    测量取样系统延时需要检查的 4 个区域 在工艺分析仪取样系统中,采集样品的时间点与获取读数的时间点之间始终存在延迟。 延时是累积的,包括样品从工艺管路中的取样口到获得结果的工艺分析仪所需的总时间。这段延时可能比想象的要长,并且被低估,导致工艺控制不良。如果您假设延时为一分钟,但实际上是两个小时,那么分析仪读数可能不再具有相关性或目的性。从取样口到获取分析仪读数的 常见目标是一分钟或更短时间 。若您希望减少这段延时. 您会发现延时原因存在于整个分析仪器系统内。以下是要开始减少系统延时的四个主要区域:  探头中的延时 样品传输中的延时(包括野外站和传输管路) 样品调整中的延时(包括流...

  • Lightfoot Defence 案例分析

    案例分析:世伟洛克推动了 Lightfoot Defence 的流体系统创新 关于客户 Lightfoot Defence 拥有 130 多年的制冷和空调行业经验,是军事和商业领域可靠、一流的产品和服务的首选品牌。Lightfoot 是英国低磁性应用领域最富有经验的制冷专家。为满足每位客户独特的制冷系统规格,Lightfoot 生产的每一套防御系统都是量身定制并专门打造的。除制造外,Lightfoot 还为客户提供培训、维护和安装等全面的服务解决方案。   英国国防部和欧洲战斗机 英国国防部是 Lightfoot 最大的客户之一 - 从制造商处购买应用于军事防御系统的制冷设备。尽管 ...

  • 审查海上流体系统的 3 大理由

    审计海上流体系统的 3 大理由 世伟洛克苏格兰公司现场工程师 Mark Garvey “我的钻井平台状况 真的 如此?” 如果您是海上油气平台 的运营商,那么这可不是您希望说出的一句话。 然而,这是在我担任世伟洛克苏格兰公司现场工程师的工作中,在我对海上平台上的小孔径卡套管流体系统进行审查之后从油气 高管那里听到的一句话。常见的审计结果包括阀门泄漏、流体系统连接不良以及规格不匹配。所有这些都可能导致运营商付出高昂的代价,并可能危及工作人员的安全,—而运营商却对发生的一切全然不知。 优化您的海上运营 是否希望更加清晰地了解您的钻井平台状况?以下是为什么海上油气 平台会从第三方审查中受...

  • 如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

    为什么系统性能依赖于正确的卡套管制备工艺 优质的卡套管和高度精巧的管接头建立了炼油厂中某些非常关键的连接。在确保各个连接均为合适的—材料类型、卡套管尺寸、壁厚、材料特性、现场规格时,您必须考虑多个变量。 当技术人员将这些连接件组装在一起时,良好的做法对流体系统的成功运行同样重要。卡套管及接头失效的常见原因之一是安装不当。在紧固接头之前进行的—所有适当卡套管处理和制备工艺—对于工厂操作员可信赖的安全、防漏而持久的连接是必不可少的。 获得卡套管接头培训 如何确保炼油厂维护人员熟悉、掌握并拥有合适的资料和工具,以便在整个工厂内完成高质量的连接?以下是需要考虑的一些非常重要的事项。 何为利...

  • 为什么一家氢气压缩机制造商会依赖高品质的接头

    问答:PDC Machines 讨论如何提供关键任务型氢能 氢燃料交通工具  的市场持续增长,这意味着原始设备制造商 (OEM) 必须继续创新,以满足不断升级的客户需求。为了在这个市场上有效竞争,流体系统应用中可靠的质量、可靠性和无泄漏密封性能至关重要。 问问像 PDC Machines 这样的公司就知道,它是一家生产特种隔膜气体压缩机的公司,被用于各种行业,包括替代能源领域。PDC’ 的解决方案被用于车载氢能应用、加氢站等。质量和可靠性在这些经常属于关键任务型的应用中至关重要,这就是该公司与世伟洛克密切合作并寻求高质量的部件和服务超过 30 年的原因。 为了进一步了解这种合作关系多年来...

  • 您需要了解的有关调压阀的所有信息

    您需要了解的有关调压阀的所有信息 调压阀 是工业流体和分析仪器系统的重要组成部分。这些关键元件有助于保持所需的系统压力和流量,用以应对运行系统的变化。对于任何流体系统技术人员来说,对不同类型的调压阀及其性能的工作知识是至关重要的。 您是否想要更深入了解调压阀?您是否需要了解如何为您的应用选择正确的调压阀?您是否想要让流量曲线更平稳?对于所有这些疑问,甚至更多的疑问,我们都能提供答案。以下是几篇人气博文,从各个角度介绍调压阀。 从世伟洛克调压阀专家处了解更多信息 如何选择调压阀 在这篇博文中,您将了解工业流体与分析系统的常用调压阀类型之间的区别,以及如何选择适合您系统需求的调压阀。...

  • 安全性,气体取样的代表性

    气体和挥发性液体取样的合适方法 世伟洛克高级首席设计工程师 Matt Dixon 要优化化工生产工艺成本并保持高品质的产品产量,您需要取得具有代表性的工艺流体以供实验室分析之用。 取样 (也称为定点取样、现场取样或合理取样)可帮助验证工艺条件并检验所生产的产品是否符合内部或基于客户的规格。取样还可以帮助验证 在线分析仪 的读数,这是一种获取工艺状态的方法,并且这种方法越来越受欢迎。 气体取样带来了一系列独特的挑战,操作员必须克服这些挑战才能获取真实工艺条件的精确描述。在我们探索这些挑战以及如何借助合适的技术克服挑战时,请继续阅读以下内容。 了解更多关于世伟洛克取样解决方案的信息 取样...

  • 高纯面密封接头说明

    为什么真空面密封接头是高纯半导体应用的理想之选 世伟洛克半导体市场经理 Masroor Malik 鉴于 半导体行业 对生产更强大的芯片所需的越来越小的工艺节点永无止境的追求,保持工艺洁净度越来越具有挑战性。为了满足这些不断变化的需求,晶圆厂必须创造出带来毫不妥协的精度和洁净度的生产环境,而设备商必须开发出不断进步的设备来满足这些需求。 在要求严格的超高纯 (UHP) 流体系统应用中 — 例如,惰性气体或特殊气体 — 接头连接是设备商的一个关键考虑因素。虽然超高纯系统通常采用焊接,以尽量减少泄漏的可能性,但某些连接件必须定期拆装,以进行维护或更换。但是,由于一些工艺流体的腐蚀性和操作条件...

  • 问答:如何优化您的气体分配系统 | 世伟洛克

    问答:如何通过高效的气体分配来降低成本、提高安全性 气体分配系统对于提高化工厂、研究设施、实验室和其他工业场所的运营效率至关重要。然而,如果您运营这些设施,那么气体分配和输送可能并非是您的首要业务。您可能会将时间和资源投入到其他更重要的事项上。 不过,无论您是自行设计系统还是在气体供应商的帮助下组装系统,都可以通过优化气体输送系统来提高现场安全性并降低总运营成本。实际上,正如 世伟洛克现场工程主管 Jon Kestner 所言,许多 气体分配系统 在并未综合考虑到可能严重影响利润的众多低效率的情况下运行。 如何以及在何处进行改进?我们与 Jon 一起坐下来,讨论了工厂在气体分配系统方面面...

请稍候几分钟,不要关闭此页面