text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 机械密封的基础知识和设计原则

    设计提升品质:世伟洛克密封支持系统 世伟洛克利用深厚的流体系统专业知识来设计和构建易于配置、易于维护且安全运行的密封支持系统。如果您的任务是使旋转设备保持在线状态并高效运行,则会发现世伟洛克机械密封支持套件和组件正是您最大程度地减少停机时间、降低成本并节省时间所需的。 可配置 世伟洛克的标准设计遵循最佳实践,并集 API 682 中列出的所有推荐组件于一身。为优化密封件和泵的运行与服务,我们超越标准来设计特定于您的应用的系统。从可选的隔离 阀 、旁路回路和 仪表 中进行选择,以帮助泵操作员轻松维护系统并监控密封件的状况。 本地化 世伟洛克机械密封支持系统由您 当地的授权销售与服...

  • 流体系统装配服务常见问题

    流体系统装配服务常见问题   流体系统设计的主要组成部分是什么? 流体系统因应用而异,从液压或气动系统到处理实际流体、理想流体、牛顿流体和非牛顿流体的系统。无论装配的具体应用如何,流体系统设计中需要考虑的两个主要组成部分是部件和人员。 部件: 从调压阀、软管、阀门到其他部件,重要的是要考虑装配的理想部件,包括性能、材料相容性和无缺陷。 人员: 人对流体设计系统的影响始于专业知识。利用成功设计的积累知识和对优秀实践的深刻理解,对生产的每个阶段以及在完成后受流动系统影响的每个个体都有连锁反应。专业知识可以改善流体系统的制造、装配、易用性、维护和安全性,这不仅对系统操作员有益,也对所有者...

  • 培训

    借助行业专家的培训来扩充知识面 世伟洛克 ® 培训课程提供了一系列有价值的实用工具,可令您轻松应对与流体系统和取样系统的设计、运营及维护相关的日常挑战。由经验丰富的讲师教授的深入型实践课程可以同时为新的团队成员和业界资深人士提供帮助。无论您是需要对流体和取样系统有一个基本的了解,还是希望了解最新的技术和最佳实践,世伟洛克均可以提供扎实的培训。 是否有兴趣了解特定的培训课程?有关详细信息,请与您 当地的世伟洛克授权销售与服务中心联系 。 索取有关培训课程与服务的更多信息 流体系统培训 我们提供的培训课程旨在增强您的团队在设计、构建和维护高性能流体系统方面的关键技能。依靠世伟洛克认证的培...

  • 世伟洛克基础知识

    流体系统基础知识培训 世伟洛克 ® 基础知识培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。这些课程由世伟洛克认证的培训师在您方便的地点和时间授课,提供构建和操作高性能流体系统所需的基础知识和技术。 索取有关我们培训课程的更多信息 了解世伟洛克 ® 基础知识培训如何提供关键技能和益处,从提高安全性到节省成本。 可选课程和主题 卡套管接头安装基础知识 学员将学习基础的卡套管接头知识,以确保系统的完整性并尽可能降低泄漏风险。该课程包括正确的卡套管选择、切割和去毛刺;世伟洛克 ® 卡套管接头的装配;以及卡套管接头组件的测量。 卡套管接头安装检查基础知识 正确的检查...

  • 卡套管系统培训计划

    世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划 世伟洛克 ® 卡套管系统培训计划是一个全球标准化研讨会,旨在为您的团队提供有关行业优秀实践的全面指导,以确保卡套管系统的高完整性。 无论您属于哪个行业,该实践培训非常适合安装人员、工程师、设计师、QC/QA 检验员以及其他负责卡套管系统设计、安装、维护和/或检验的人员。此世伟洛克培训旨在涵盖如何安装卡套管接头、检查、卡套管弯曲和其他相关主题。 每门课程均由世伟洛克认证的主题专家主持,并通过解释、演示、实践练习和验证相结合的方式提供理论和实践经验。所有参加者只要成功完成实践和理论考试,都会获得世伟洛克结业证书。 目前,我们的卡套管系统培训计划适用于多个行...

  • 流体系统评估与咨询服务

    了解流体系统评估与咨询服务的优势 世伟洛克 ® 流体系统评估与咨询服务将世伟洛克 现场工程师 的技术专长、应用经验和行业知识带到您的工厂中,从而帮助您 从流体系统中获得最大收益 。依靠获得认证的本地现有专家,可以帮助您提高运营绩效、减少成本和工时,并帮助您减轻安全、质量和环境风险。 我们的服务如何使客户受益 请考虑我们的流体系统评估与咨询服务如何基于他人的成功经验缓解您的各种业务压力。 流体系统专家造访时您有何期望 世伟洛克现场工程师到达您的工厂后,将首先进行现场调查,其中包括评估接头、卡套管、软管、阀门和仪表等特定元件,寻找与最佳实践保持一致以 确保流体系统正常运行 的机会。他们...

  • 取样系统评估与咨询服务

    借助世伟洛克 ® 取样系统评估与咨询服务提高可靠性 样品不正确会导致取样系统效率低下,从而影响工艺输出的整体质量。通过让专家造访您的工厂、对您的取样系统(从工艺取样口到分析仪)进行深入分析,从而提高取样系统的准确性。世伟洛克 ® 取样系统评估与咨询服务可确保您的样品对于工艺流体具有代表性、及时传输至分析仪并与分析仪相兼容。结果可能包括提高生产率、降低运营支出和维护成本以及识别整体系统改进的潜在机会。 听听世伟洛克现场工程师如何与您合作,发现并解决现有取样系统的问题,或帮助设计和装配新的取样系统。 我们记录您现有的系统并提供详细的报告,从而帮助您: 消除造成样品质量不佳的原因,例如堵...

  • 泄漏检测案例研究

    世伟洛克 ® 压缩气体泄漏检测服务 客户成功案例 每天,经验丰富的世伟洛克流体系统专家以及 具有深厚技术和应用专业知识的现场工程师 都会就流体系统设计、安装、操作和维护与全球不同行业的客户协商。这种协作式问题解决方案通常采取现场服务的形式,旨在帮助客户确定风险因素,解决紧迫的挑战并优化其流体系统。 现场服务 可帮助客户: 提高现场安全性 管理资产完整性 改进可靠性和性能 提高采样可靠性 降低运营成本 提高系统生产力 减轻环境风险 降低排放 改进的流程控制和压缩空气质量为化工公司节省了455,000元人民币 客户 化工生产。 “如何解决危及生产过程...

  • 软管咨询服务

    世伟洛克 ® 软管咨询服务:旨在减轻您的压力 通过采用世伟洛克 ® 软管咨询服务,消除了与软管有关的可能导致 安全隐患 、意外停机、产品产量偏低或成本高昂的零件更换等各种问题。我们经验丰富的软管顾问将与您一起前往现场,以了解您的运营状况并了解优化的流体系统对您意味着什么。他们还将随时指出潜在的问题以及提高效率的可能性。 完成工厂现场调查后,您可以期望: 一份经过专家审查的详细报告,其中包括全面的分析结果以及优先的改进建议 关于 软管选型 、安装、检测和维护程序的指南,以提高软管的使用寿命和性能,并最大程度地减少代价高昂或危险故障的可能性 关于 预防性维护 计划的建议以及库存中应存放...

  • 蒸汽系统审核服务

    进行蒸汽系统审核。减少能量损失。 世伟洛克专家通过对蒸汽系统进行全面的审核,找出您的工厂损失能量的源头。通过利用最先进的技术并依靠多年的蒸汽和冷凝系统行业专业知识,我们的专家将帮助您对工厂的蒸汽系统和元件进行细致的评估,记录和标记需要注意的区域,并分享维修和维护工厂系统的最佳做法。 由于进行了蒸汽系统审核,组织通常会体验到: 更高的产品质量 更少的生产停机时间 更低的能源成本 更少的排放 更低的维护费用 更高的工作人员安全性 符合设计规范的更有保障的性能 从根本上提高生产率,同时降低了运营成本 当今竞争激烈的市场要求蒸汽和冷凝系统的性能符合世界一流的标准。与世伟洛克 ...

请稍候几分钟,不要关闭此页面